Pular para o conteúdo principal

Grove Basic Kit para Raspberry Pi Pico

enter image description here

O Raspberry Pi Pico é uma nova e popular placa de microcontrolador de baixo custo e alto desempenho, então como integrar o sensor Grove a ela? O Grove Shield resolveu perfeitamente esse problema.

O Grove Shield for Pi Pico v1.0 é um shield plug-and-play para Raspberry Pi Pico que integra vários tipos de conectores Grove, incluindo 2I2C, 3Analógico, 2UART, 3portas Digitais, interface de depuração SWD e pino SPI, chave de alimentação selecionável 3,3 V/5 V. Ele permite construir protótipos e projetos de forma fácil e rápida, sem fio jumper e protoboard, para que você possa explorar possibilidades infinitas com o Pico. A placa shield é uma placa de expansão empilhável que atua como uma ponte entre o Pi Pico e o sistema Grove da Seeed.

Especificações​

ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3.3/5V
Temperatura de operação-25℃ a +85℃
Portas analógicas3
Portas digitais3
Portas UART2
Portas I2C2
Tamanho56mm x56mm

Placas Compatíveis​

O Base Shield foi testado e é totalmente compatível com o Pi Pico.

Visão Geral do Hardware​

  • 1-Portas analógicas: inclui 3 portas analógicas, A0, A1, A2.

  • 2-Portas digitais: inclui 3 portas digitais, D16, D18, D20.

  • 3-Porta UART: 2 portas UART.

  • 4-Portas I2C: 2 portas I2C.

  • 5-Chave de alimentação: chave de alimentação selecionável 5V/3.3V.

  • 6-Porta SPI: 1 porta spi0.

  • Dimensões: 56mm * 56mm

Primeiros Passos​

Projeto 1: Sons Diferentes de um Buzzer​

Materiais Necessários​

Passo 1. Prepare os seguintes itens:

Pi PicoGrove Shield for Pi PicoGrove - BuzzerGrove - Rotary Angle Sensor
Pi PicoGrove Shield for Pi PicoGrove BuzzerGrove Rotary Angle Sensor
Compre AGORACompre AGORACompre AGORACompre AGORA

Passo 2. Conecte o Grove Buzzer à porta A1 do Grove Shield.

Passo 3. Conecte o Grove Rotary Angle Sensor à porta A0 do Grove Shield.

Passo 4. Conecte o Grove Shield ao Pi Pico.

Passo 5. Conecte o Pi Pico ao seu PC usando um cabo USB.

Configuração de Hardware

Configuração de Software​

Passo 1. Baixe o Thonny IDE:

Para ambiente de desenvolvimento Linux:

Você pode instalar o Thonny de diferentes maneiras, dependendo do seu sistema:

  • Pacote binário para PC (Thonny + Python):

    bash <(wget -O - https://thonny.org/installer-for-linux)
  • Usando pip:

    pip3 install thonny
  • Para Debian, Raspbian, Ubuntu, Mint e distribuições semelhantes:

    sudo apt install thonny
  • Para Fedora:

    sudo dnf install thonny

Passo 2. Abra o Thonny e conecte seu computador ao Raspberry Pi Pico. No Thonny, vá ao menu Run, selecione Select Interpreter e escolha "MicroPython (Raspberry Pi Pico)" na lista. Em seguida, selecione a porta COM do seu Pi Pico.

Nota: Se você não vir "MicroPython (Raspberry Pi Pico)" na lista de interpretadores, certifique-se de que tem instalada a versão mais recente do Thonny.

Seleção do Interpretador Seleção da Porta COM

Passo 3. Se o Raspberry Pi Pico estiver conectado e executando MicroPython, o Thonny deverá se conectar automaticamente ao REPL. Agora, copie o seguinte código para o Thonny IDE e pressione o botão verde Run.

from machine import Pin, PWM, ADC
from time import sleep

adc = ADC(0) # ADC input (knob potentiometer) connected to A0
pwm = PWM(Pin(27)) # DAC output (buzzer) connected to A1
pwm.freq(10000)

while True:
val = adc.read_u16() # Read A0 port ADC value (65535~0)
# Drive the buzzer, turn off the buzzer when the ADC value is less than 300
if val > 300:
pwm.freq(int(val / 10))
pwm.duty_u16(10000)
else:
pwm.duty_u16(0)

print(val)
sleep(0.05)

Agora, gire o Grove Rotary Angle Sensor e você ouvirá sons diferentes do buzzer conforme ajustar o ângulo.

Projeto 2: Detectando Temperatura e Umidade​

Materiais Necessários​

Passo 1. Prepare os seguintes itens:

Pi PicoGrove Shield for Pi PicoGrove OLED Display 0.96" (SSD1315)Grove Temperature & Humidity Sensor (DHT11)

Passo 2. Conecte o Grove OLED Display 0.96" à porta I2C1 do Grove Shield.

Passo 3. Conecte o Grove Temperature Humidity Sensor (DHT11) à porta D18 do Grove Shield.

Passo 4. Conecte o Grove Shield ao Pi Pico.

Passo 5. Conecte o Pi Pico ao seu PC usando um cabo USB.

Configuração de Software​

Consulte a seção de software do Demo 1.

  1. Copie o seguinte código para o Thonny IDE:
from ssd1306 import SSD1306_I2C
from dht11 import *
from machine import Pin, I2C
from time import sleep

i2c = I2C(1, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=200000) # OLED connected to I2C1
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
dht2 = DHT(18) # Temperature and humidity sensor connected to D18

while True:
temp, humid = dht2.readTempHumid() # Read temperature and humidity
'''I2C port test and OLED display test'''
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Temp: " + str(temp), 0, 0) # Display temperature on line 1
oled.text("Humid: " + str(humid), 0, 8) # Display humidity on line 2
oled.show()
sleep(0.5)
  1. Baixe os seguintes arquivos Python necessários para a sua máquina local:
import time
from machine import Pin

MAXTIMINGS = 85

DHT11 = 11
DHT22 = 22
DHT21 = 21
AM2301 = 21

class DHT(object):
def __init__(self, data_pin,Type=DHT11):
self.Data_pin = data_pin
self.__pinData = Pin(data_pin, Pin.OUT)
self.firstreading = True
self.__pinData.value(1)
self._lastreadtime = 0
self.data=[0]*5
self.temp = 0
self.humid = 0

def read(self):
i=0
j=0
self.__pinData.value(1)
#time.sleep(0.25)

self.data[0] = self.data[1] = self.data[2] = self.data[3] = self.data[4] = 0

# now pull it low for ~20 milliseconds
pinData = Pin(self.Data_pin, Pin.OUT, None)
pinData.value(0)
time.sleep_ms(20)
pinData.value(1)
time.sleep_us(41)
pinData = Pin(self.Data_pin, Pin.IN)
DHT11_TIMEOUT = -1
time_cnt=0
while(0 ==pinData.value()):
time.sleep_us(5)
time_cnt = time_cnt+1
if(time_cnt > 16):
return

# DHT11 pulls the bus up at least 80 US in preparation for sending sensor data.
time_cnt=0
while(1 == pinData.value()):
time.sleep_us(5)
time_cnt = time_cnt+1
if(time_cnt > 16):
return


for j in range(5):
i = 0
result=0
PINC = 1
for i in range(8):

while(not (PINC & pinData.value())): # wait for 50us
pass
#print('wait 50us')
time.sleep_us(25)

if(PINC & pinData.value()):
result |=(1<<(7-i))
while(PINC & pinData.value()): # wait '1' finish
pass
#print('wait 1')
self.data[j] = result

pinData = Pin(self.Data_pin, Pin.OUT, None)
pinData.value(1)

dht11_check_sum = (self.data[0]+self.data[1]+self.data[2]+self.data[3]&0xff)
# check check_sum
if(self.data[4] is not dht11_check_sum):
print("DHT11 checksum error")
#print(self.data)
if ((j >= 4) and ( self.data[4] == dht11_check_sum)):
return True
return False

def readHumidity(self):
if (self.read()):
self.humid = float(self.data[0])
self.humid = self.humid + float(self.data[1]/10)
return self.humid

def readTemperature(self):
if (self.read()):
self.temp = float(self.data[2])
self.temp = self.temp + float(self.data[3]/10)
return self.temp

def readTempHumid(self):
if (self.read()):
self.temp = float(self.data[2])
self.temp = self.temp + float(self.data[3]/10)
self.humid = float(self.data[0])
self.humid = self.humid + float(self.data[1]/10)
return self.temp , self.humid
  1. Abra dht11.py no Thonny IDE, clique em File -> Save As -> MicroPython device e salve o arquivo com o nome dht11.py no seu dispositivo.

  1. Repita o mesmo processo para salvar ssd1306.py no seu dispositivo MicroPython.

Executando o Projeto​

Depois que ambos os arquivos forem salvos no seu dispositivo MicroPython, execute o código de demonstração pressionando o botão verde Run no Thonny.

Agora você deverá ver a temperatura e a umidade exibidas na tela OLED, semelhante à imagem abaixo:

OLED Display Output

Projeto 3: Controlando LED e Relé​

Materiais Necessários​

  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:
Pi PicoGrove Shield para Pi PicoGrove-buttonGrove-LEDGrove relay
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove button ao pino digital 18 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove LED à porta D16 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove Relay à porta D20 do Base Shield.
  • Passo 5. Conecte o Grove Shield para Pi Pico ao Pi Pico.
  • Passo 6. Conecte o Pi Pico ao PC através de um cabo USB.

Software​

Consulte a parte de software do demo1.

Copie o código abaixo para o Thonny IDE primeiro.

from machine import Pin

button = Pin(18, Pin.IN, Pin.PULL_UP)# button connect to D18
button.irq(lambda pin: InterruptsButton(),Pin.IRQ_FALLING)#Set key interrupt
led = Pin(16, Pin.OUT)#led connect to D16
relay = Pin(20, Pin.OUT)
tmp = 0
'''Key interrupt function, change the state of the light when the key is pressed'''
def InterruptsButton(): #button input
global tmp
tmp = ~tmp
led.value(tmp)
relay.value(tmp)
while True:
pass

Agora clique no botão verde para executar o código de demonstração.

Em seguida, você pode pressionar o Grove button para controlar o LED e o relé abrindo e fechando.

enter image description here

Projeto 4: Cores Piscando​

Materiais Necessários​

  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:
Pi PicoGrove Shield para Pi PicoRGB LED WS2813 mini
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o RGB LED WS2813 mini à porta 18 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove Shield para Pi Pico ao Pi Pico.
  • Passo 4. Conecte o Pi Pico ao PC através de um cabo USB.

Software​

Consulte a parte de software do demo1.

Copie o código abaixo para o Thonny IDE primeiro.

from ws2812 import WS2812
import time

BLACK = (0, 0, 0)
RED = (255, 0, 0)
YELLOW = (255, 150, 0)
GREEN = (0, 255, 0)
CYAN = (0, 255, 255)
BLUE = (0, 0, 255)
PURPLE = (180, 0, 255)
WHITE = (255, 255, 255)
COLORS = (BLACK, RED, YELLOW, GREEN, CYAN, BLUE, PURPLE, WHITE)

#WS2812(pin_num,led_count)
led = WS2812(18,30)

print("fills")
for color in COLORS:
led.pixels_fill(color)
led.pixels_show()
time.sleep(0.2)

print("chases")
for color in COLORS:
led.color_chase(color, 0.01)

print("rainbow")
led.rainbow_cycle(0)


Em seguida, baixe o ws2812.py para o seu computador local. Use o Thonny para abrir ws2812.py, clique em file->save as->MicroPython device.

Digite ws2812.py na coluna File name, clique em "ok" e então o arquivo será salvo em File->Open->MicroPython device.

enter image description here

Depois de salvar os arquivos no seu dispositivo MicroPython, clique agora no botão verde para executar o código de demonstração. Então você verá o mini LED RGB WS2813 piscar em belas cores como abaixo.

enter image description here

Projeto 5: Detectando Som e Luz​

Materiais Necessários​

  • Passo 1. Prepare os seguintes itens:
Pi PicoGrove Shield for Pi Picogrove sound sensorGrove light sensorGrove-16x2 LCD
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove sound sensor ao pino analógico 0 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove light à porta A1 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove 16X2 lcd à porta I2C1 do Base Shield.
  • Passo 5. Conecte o Grove Shield for Pi Pico ao Pi Pico.
  • Passo 6. Conecte o Pi Pico ao PC por meio de um cabo USB.

Software​

Por favor, consulte a parte de software do demo1.

Primeiro, copie o código abaixo para o Thonny IDE.

#from lcd1602 import LCD1602_RGB  #LCD1602 RGB grove
from lcd1602 import LCD1602
from machine import I2C,Pin,ADC
from time import sleep
i2c = I2C(1,scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
d = LCD1602(i2c, 2, 16)
#d = LCD1602_RGB.display(i2c, 2, 16)
#d.set_rgb(255, 0, 0)
sleep(1)
light = ADC(0)
sound = ADC(1)

while True:

lightVal = light.read_u16()
soundVal = sound.read_u16()
d.home()
d.print('lightvalue=')
d.print(str(lightVal))
#d.set_rgb(0, 255, 0)
sleep(1)
d.setCursor(0, 1)
d.print('soundvalue=')
d.print(str(soundVal))
#d.set_rgb(0, 0, 255)
sleep(1)

Em seguida, baixe o LCD1602.py para o seu computador local. Use o Thonny para abrir LCD1602.py, clique em file->save as->MicroPython device.

Digite LCD1602.py na coluna File name, clique em "ok" e então o arquivo será salvo em File->Open->MicroPython device.

nota

Neste exemplo, a versão do LCD1602 que estamos usando é uma versão com luz de fundo monocromática. Se você precisar controlar a versão com luz de fundo em cores completas do LCD1602, verifique as funções neste arquivo de biblioteca para aprender como usá-la.

enter image description here

Depois de salvar os arquivos no seu dispositivo MicroPython, clique agora no botão verde para executar o código de demonstração. Então você poderá obter os dados do sensor de som e do sensor de luz como abaixo.

enter image description here

Projeto 6: Detectando Movimento​

Materiais Necessários​

  • Passo 1. Prepare os seguintes itens:
Pi PicoGrove Shield for Pi Picogrove servoGrove Mini FanGrove mini pir motion sensor
enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove servo ao pino analógico 1 do Base Shield.
  • Passo 3. Conecte o Grove Mini fan à porta D16 do Base Shield.
  • Passo 4. Conecte o Grove Mini pir motion sensor à porta D18 do Base Shield.
  • Passo 5. Conecte o Grove Shield for Pi Pico ao Pi Pico.
  • Passo 6. Conecte o Pi Pico ao PC por meio de um cabo USB.

Software​

Por favor, consulte a parte de software do demo1.

Primeiro, copie o código abaixo para o Thonny IDE.

from machine import Pin,ADC,PWM
from time import sleep
import utime

miniFun = Pin(16, Pin.OUT)
miniPir = Pin(18, Pin.IN)

pwm_Servo=PWM(Pin(27))
pwm_Servo.freq(500)
Servo_Val =0

while True:

if miniPir.value() == 1 :
miniFun.value(1)

while Servo_Val<65535:
Servo_Val=Servo_Val+50
utime.sleep_ms(1)
pwm_Servo.duty_u16(Servo_Val)
while Servo_Val>0:
Servo_Val=Servo_Val-50
utime.sleep_ms(1)
pwm_Servo.duty_u16(Servo_Val)

else :
miniFun.value(0)

pwm_Servo.duty_u16(0)



Agora clique no botão verde para executar o código de demonstração. Então você verá o Grove Mini Fan e o Grove servo funcionarem quando sua mão passar pelo sensor pir, como abaixo.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Recursos do Curso​

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...