Pular para o conteúdo principal

Grove - Kit Inicial para LinkIt ONE

Características

  • Minimize o esforço para suas aplicações na plataforma LinkIt ONE.
  • Torne o processo de construção dos seus projetos mais fácil.
  • Reduza seus gastos incluindo módulos típicos e populares.
dica

Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System

Especificações

Consulte as especificações de cada módulo:

Ideias de aplicação

Observe que as ideias listadas nesta seção são apenas algumas pistas para as vastas aplicações deste kit.

Visão geral do hardware

Grove Touch Sensor

Este "botão" pode detectar o toque dos seus dedos.

Grove Sound Sensor

Este é um sensor para avaliar a intensidade do som.

Grove - Light Sensor v1.2

Este é um sensor que detecta o nível de luz em situações do dia a dia

Grove Servo

Este é um atuador cuja posição pode ser controlada com precisão.

Grove Dust Sensor

Este sensor pode medir a qualidade do ar.

Grove Temperature & Humidity Sensor Pro

Ele tem desempenho mais completo e preciso do que a versão básica. A faixa de detecção deste sensor é de 5% RH - 99% RH, e -40°C - 80°C.

Grove UV Sensor

Este sensor é usado para detectar a intensidade da radiação ultravioleta (UV) incidente.

Grove - Barometer Sensor (BMP280)

Este sensor é usado para detectar a pressão atmosférica e a temperatura.

Grove 3-Axis Digital Accelerometer (±16g)

Este é um acelerômetro digital de alta resolução que fornece no máximo 3,9mg/LSB de resolução e ampla faixa de medição de ±16g.

Grove Led Bar

O Grove LED Bar é composto por um LED de 10 segmentos, que você pode usar como indicador.

Grove Base Shield

A Base Shield é uma interface entre o Arduino e os módulos Grove. Há 16 soquetes Grove na base shield, que podem ser divididos em três áreas funcionais diferentes: portas digitais (8), portas analógicas (4) e portas I2C (4).

Lista de partes

Lista de Partes do Grove Starter Kit para LinkIt ONE

Primeiros passos

Observe que esta seção apenas mostra como construir um ambiente básico de desenvolvimento.

Demonstrações

Observe que esta seção mostrará uma demonstração que implementa algumas funções realistas.

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...