Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (DHT20)

O novo Grove - Sensor de Temperatura e Umidade é baseado no sensor DHT20. O DHT20 é uma versão atualizada do DHT11 e, em comparação com a versão anterior, a precisão da medição de temperatura e umidade é maior e a faixa de medição é mais ampla. Ele apresenta saída I2C, o que significa que é mais fácil de usar.

Atualizável para Sensores Industriais​

Com o controlador SenseCAP S2110 controller e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

Os sensores industriais da série SenseCAP S210x proporcionam uma experiência pronta para uso para sensoriamento ambiental. Consulte o Sensor Sem Fio de Temperatura e Umidade S2101, com maior desempenho e robustez para monitoramento da qualidade do ar. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2101 Temperatura do Ar & Umidade

Recursos​

  • Alta precisão:
    • Precisão de temperatura: ± 0,5 ℃
    • Precisão de umidade: ± 3 % RH ( 25 ℃ )
  • Amplas faixas de medição:
    • Faixa de medição (umidade): 0 ~ 100% RH
    • Faixa de medição (temperatura): -40 ~ + 80 ℃
  • Melhor compatibilidade:
    • Saída digital
    • Interface I²C
  • Totalmente calibrado
  • Excelente estabilidade em longo prazo
  • Resposta rápida e capacidade anti-interferência
  • Suporte a ampla faixa de tensão 2,5-5,5V DC

Especificação​

ParâmetroValor
Tensão de entrada2,0 V – 5,5 V
Faixa de medição de umidade0 ~ 100% RH
Faixa de medição de temperatura-40 ~ + 80 ℃
Precisão de umidade± 3 % RH ( 25 ℃ )
Precisão de temperatura± 0,5 ℃
Sinal de saídaSinal I2C

Visão geral do hardware​

Mapa de pinos​

Plataformas compatíveis​

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como compatíveis são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Primeiros passos​

Brincar com Arduino​

Hardware​

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Sensor de Temperatura e Umidade V2.0
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 1. Conecte o Grove - Sensor de Temperatura e Umidade V2.0 à porta I2C do Grove-Base Shield.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

Software​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

Em comparação com o DHT11, o Sensor de Temperatura e Umidade DHT20 apresenta mudanças claras na tensão de alimentação, faixa de medição de temperatura e umidade, precisão e qualidade do sinal de saída.

Ele está equipado com uma interface digital I2C totalmente calibrada, portanto há definições de pinos ligeiramente diferentes. Você deve baixar e instalar a biblioteca here para usar o DHT20.

Depois que tudo estiver configurado, podemos enviar o código de exemplo para ver se funciona:

// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "Wire.h"
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT20 // DHT 20
/*Notice: The DHT10 and DHT20 is different from other DHT* sensor ,it uses i2c interface rather than one wire*/
/*So it doesn't require a pin.*/
DHT dht(DHTTYPE); // DHT10 DHT20 don't need to define Pin

#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#define debug Serial

#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD) || defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#define debug SerialUSB
#else
#define debug Serial
#endif

void setup() {

debug.begin(115200);
debug.println("DHTxx test!");
Wire.begin();

/*if using WIO link,must pull up the power pin.*/
// pinMode(PIN_GROVE_POWER, OUTPUT);
// digitalWrite(PIN_GROVE_POWER, 1);

dht.begin();
}

void loop() {
float temp_hum_val[2] = {0};
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)


if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val)) {
debug.print("Humidity: ");
debug.print(temp_hum_val[0]);
debug.print(" %\t");
debug.print("Temperature: ");
debug.print(temp_hum_val[1]);
debug.println(" *C");
} else {
debug.println("Failed to get temprature and humidity value.");
}

delay(1500);
}

Depois de concluir o envio, podemos usar o Serial Monitor no Arduino para ver o resultado.

E a saída deve ser algo como... :

Os valores são baseados no ambiente atual.

Brincar com Raspberry Pi (com Grove Base Hat para Raspberry Pi)​

Hardware​

  • Passo 1. Itens usados neste projeto:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - Sensor de Temperatura e Umidade V2.0
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry.
  • Passo 3. Conecte o Grove - Temperature & Humidity Sensor V2.0 à porta I2C do Base Hat.
  • Passo 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC através de um cabo USB.
nota

No passo 3 você pode conectar o sensor de temperatura e umidade pro a qualquer porta GPIO, mas certifique-se de alterar o comando com o número de porta correspondente.

Software​

cuidado

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.

dica

Um dos passos é adicionar a biblioteca DHT necessária, certifique-se de que ela esteja instalada.

  • Passo 2. Entre no ambiente virtual relevante.
source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • Passo 3. Execute os comandos abaixo para rodar o código.
nano ~/grove_env/dht20_demo.py

Copie o código a seguir

import time
import seeed_dht

# for DHT10/20
sensor = seeed_dht.DHT("20")
# sensor = seeed_dht.DHT("10")
# for DHT11/DHT22
#sensor = seeed_dht.DHT("22", 12)

print("DHT11 reading every second, Ctrl+C to quit")
try:
while True:
humi, temp = sensor.read()
print(f"DHT11 Humidity {humi:.1f}% Temperature {temp:.1f}°C")
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print("\nBye")

dica

Salvar e sair: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

Se tudo correr bem, você poderá ver o seguinte resultado


pi@raspberrypi:~/Seeed_Python_DHT/examples $ python ~/grove_env/dht20_demo.py

DHT20, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 39.1%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 40.0%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 39.9%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 40.3%, temperature 29.1*
DHT20, humidity 42.0%, temperature 29.1*

Você pode sair deste programa simplesmente pressionando ++ctrl+c++.

Brinque com MicroPython​

Conectar o RaspberryPi Pico​

Materiais necessários

RaspberryPi PicoGrove Shield para Pi Pico v1.0Grove - Temperature & Humidity Sensor V2.0
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Conexão I2C​

  • Passo 1. Conecte o RaspberryPi Pico ao Grove Shield para Pi Pico.

  • Passo 2. Conecte o Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 à porta I2C0 do Grove Shield para Pi Pico.

  • Passo 3. Conecte o RaspberryPi Pico a um PC através de um cabo USB.

dica

por favor, preste atenção para usar I2C0, se usar I2C1, não funcionará.

Esta é a conexão básica de hardware.

Software​

  • Passo 1. Precisamos usar uma biblioteca de terceiros para controlar o Grove - Temperature & Humidity Sensor V2.0
  1. Baixe a biblioteca dht20_demo2.py e DHT20.py e salve-as no computador.

  2. Use o Thonny para abrir dht20_demo2.py e DHT20.py, clique na opção "file" no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione "save as".

  1. Selecione "Raspberry Pi Pico" e salve no Pico.
nota

Depois de salvar, o Thonny pedirá para nomear o arquivo. Aqui digitamos "dht20_demo2.py" como nome e também precisamos digitar a extensão do arquivo, caso contrário ele não poderá ser usado.

  • Passo 2. Inicie o processo.
  1. Inicialize primeiro o DHT20.py.
  1. Inicie o processo de demonstração e então você poderá ver os resultados abaixo.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Atualizável para Sensores Industriais​

Com o SenseCAP S2110 controller e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

O invólucro IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x para o seu próximo projeto industrial de sucesso.

Loading Comments...