Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de Gás, Pressão, Umidade e Temperatura (BME680)

O Grove-Temperature&Humidity&Pressure&Gas Sensor(BME680) é um sensor multifunção que pode medir temperatura, pressão, umidade e gás ao mesmo tempo. Ele é baseado no módulo BME680 e você pode usar este sensor em seu GPS, dispositivos de IoT ou outro dispositivo que precise desses quatro parâmetros.

nota

O “gás” significa qualidade do ar, que é principalmente afetada pelo gás VOCs (compostos orgânicos voláteis). Nesta data, 8 de agosto de 2018, este módulo não oferece suporte à medição de gás para algumas placas Arduino. Ele só está disponível para placas Arduino com grande memória, como a plataforma ATMEGA2560. Se você usar outra plataforma Arduino, como: Arduino Uno, Seeeduino v4.2... o valor de gás que você obtiver não será preciso.

Atualizável para Sensores Industriais​

Com o controlador S2110 SenseCAP e o data logger S2100, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

Os sensores industriais da série SenseCAP S210x proporcionam uma experiência pronta para uso em sensoriamento ambiental. Consulte o Sensor Sem Fio de Temperatura e Umidade S2101, com maior desempenho e robustez, para monitoramento da qualidade do ar. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial bem-sucedido.

Sensor Industrial SenseCAP
S2101 Temp do Ar & Umidade

Recursos​

  • 4 em 1 para múltiplas medições

  • baixo consumo

  • Ampla faixa de medição

  • Saída opcional:

    Os sensores individuais de umidade, pressão e gás podem ser ativados/desativados de forma independente

Especificação​

ItemValor
Tensão de trabalho3.3V/5V
Faixa de operação-40~+85℃; 0-100% r.H.; 300-1100hPa
Interface digitalI2C(até 3.4MHZ)/ SPI(3 e 4 fios, até 10MHz)
Endereço I2C0x76(padrão)/ 0x77(opcional)

Visão Geral de Hardware​

Mapa de Pinos​

cuidado

Se você quiser alterar as configurações padrão, talvez seja necessário cortar o pad e soldar por conta própria, siga a imagem acima e tenha cuidado ao usar faca ou ferro de solda.

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry PiESP-IDF

pir

pir

esp-idf

cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas bibliotecas de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer bibliotecas de software/códigos de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Primeiros Passos​

Brincar com Arduino​

Hardware​

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-BME680
Compre AgoraCompre AgoraCompre Agora
nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; cabos com 2 fios não podem transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, você pode clicar aqui para comprar.

  • Passo 1. Conecte o Grove-Temperature&Humidity&Pressure&Gas Sensor(BME680) à porta I2C do Grove-Base Shield.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

nota

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.

SeeeduinoGrove-BME680
5VVermelho
GNDPreto
SDABranco
SCLAmarelo

Software​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Baixe a biblioteca Grove BME680 no Github.

  • Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.

  • Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo “BME680” pelo caminho: File --> Examples --> Seeed BME680 --> seeed_bme680_test.

  • Passo 4. Envie o código de demonstração. Se você não souber como fazer o upload do código, verifique How to upload code.

  • Passo 5. Abra o Serial Monitor da IDE do Arduino clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Se tudo correr bem, você obterá o resultado.

O resultado deve ser semelhante a:

Serial start!!!
temperature ===>> 27.14 C
pressure ===>> 94.51 KPa
humidity ===>> 65.76 %
gas ===>> 101.51 Kohms


temperature ===>> 27.15 C
pressure ===>> 94.51 KPa
humidity ===>> 65.76 %
gas ===>> 101.64 Kohms


temperature ===>> 27.14 C
pressure ===>> 94.51 KPa
humidity ===>> 65.77 %
gas ===>> 101.64 Kohms


temperature ===>> 27.15 C
pressure ===>> 94.51 KPa
humidity ===>> 65.80 %
gas ===>> 101.76 Kohms

nota

1 - Para obter um valor estável e preciso, você precisa deixar o Arduino rodar o código por cerca de 2 horas. O resultado será muito mais confiável depois disso.

2 - Para a parte de gás, trata-se de uma resistência variável que reflete o valor do gás VOC, portanto a unidade é Kohms.

3 - Se você quiser obter um resultado confiável para a parte de gás, use o Arduino Mega e verifique aqui

Brincar com ESP-IDF​

Hardware​

Materiais necessários

Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Grove Base for XIAOGrove BME680 Environmental Sensor
nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você poderá danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; cabos com 2 fios não conseguem transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.

  • Passo 1. Conecte o Grove-Temperature&Humidity&Pressure&Gas Sensor(BME680) ao Grove Base para XIAO usando o cabo Grove.

pir

  • Passo 2. Conecte o XIAO ESP32C3 ao PC por meio de um cabo USB.

Software​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com ESP-IDF, recomendamos fortemente que veja Getting Started with ESP-IDF antes de começar.

  • Passo 1. Instale o ESP-IDF seguindo o guia oficial.

  • Passo 2. Crie um novo projeto usando o template do ESP-IDF.

  • Passo 3. Clone o repositório do componente BME680:

cd <your_project>/components
git clone --recursive https://github.com/Priyanshu0901/grove_bme680.git
  • Passo 4. Configure os pinos I2C no arquivo sdkconfig do seu projeto ou usando o menuconfig:
idf.py menuconfig

Navegue até Component config -> BME680 Sensor Configuration e defina:

  • Pino I2C SDA: 6

  • Pino I2C SCL: 7

  • Passo 5. Copie o código de exemplo do diretório examples do componente para o diretório main do seu projeto.

  • Passo 6. Compile e faça o flash do projeto:

idf.py build
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor

A saída deve ser semelhante a:

I (251) main_task: Started on CPU0
I (251) main_task: Calling app_main()
I (251) BME680_EXAMPLE: BME680 sensor example started
I (261) BME680_EXAMPLE: Initializing BME680 sensor...
I (261) BME680_IF: I2C interface initialized with address: 0x76
I (271) BME680_IF: BME680 interface initialized successfully
I (281) BME680: BME680 configured successfully
I (281) BME680: BME680 initialized successfully
I (281) BME680_EXAMPLE: BME680 initialized, waiting for sensor to stabilize...
I (1291) BME680_EXAMPLE: Performing first sensor reading...
I (1411) BME680_EXAMPLE: First sensor reading successful on attempt 1
I (1411) BME680_EXAMPLE: Sensor Data:
I (1411) BME680_EXAMPLE: Temperature: 30.46 °C
I (1411) BME680_EXAMPLE: Pressure: 910.34 hPa
I (1411) BME680_EXAMPLE: Humidity: 51.17 %
I (1421) BME680_EXAMPLE: Gas Resistance: 12561.98 kOhm
I (1421) BME680_EXAMPLE: Gas Valid: Yes
I (1431) BME680_EXAMPLE: Data Valid: Yes
I (1561) BME680_EXAMPLE: Sensor Data:
I (1561) BME680_EXAMPLE: Temperature: 30.50 °C
I (1561) BME680_EXAMPLE: Pressure: 910.33 hPa
I (1561) BME680_EXAMPLE: Humidity: 51.20 %
I (1561) BME680_EXAMPLE: Gas Resistance: 136.83 kOhm
I (1571) BME680_EXAMPLE: Gas Valid: Yes
I (1571) BME680_EXAMPLE: Data Valid: Yes
I (3691) BME680_EXAMPLE: Sensor Data:
I (3691) BME680_EXAMPLE: Temperature: 30.50 °C
I (3691) BME680_EXAMPLE: Pressure: 910.33 hPa
I (3691) BME680_EXAMPLE: Humidity: 51.04 %
I (3691) BME680_EXAMPLE: Gas Resistance: 96.77 kOhm
I (3701) BME680_EXAMPLE: Gas Valid: Yes
I (3701) BME680_EXAMPLE: Data Valid: Yes
nota
  1. O código de exemplo inclui tratamento de erros e mecanismos de recuperação para falhas de leitura do sensor.
  2. O sensor precisa de algum tempo para estabilizar após a inicialização, portanto as primeiras leituras podem não ser precisas.
  3. O valor de resistência de gás está em kOhms e representa a qualidade do ar.
  4. O sensor suporta interfaces I2C e SPI, mas o exemplo usa I2C por padrão.
  5. Certifique-se de usar os pinos I2C corretos (GPIO6 para SDA e GPIO7 para SCL) ao usar com o XIAO ESP32C3.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Projeto​

Este é o vídeo de introdução deste produto, com demonstrações simples, que você pode experimentar.

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...