Grove-Temperature_Sensor

O Grove - Temperature Sensor usa um Thermistor para detectar a temperatura ambiente. A resistência de um termistor irá aumentar quando a temperatura ambiente diminuir. É essa característica que usamos para calcular a temperatura ambiente. A faixa detectável deste sensor é de -40 - 125ºC, e a precisão é de ±1,5ºC.
Especificações
-
Tensão: 3,3 ~ 5V
-
Potência máxima nominal a 25℃: 300mW
-
Resistência em potência zero: 10 KΩ
-
Faixa de temperatura de operação: -40 ~ +125 ℃
Demonstração
Com Arduino
Aqui está um exemplo para mostrar como ler as informações de temperatura do sensor.
-
Conecte o módulo à porta Analógica 0 do Grove - Basic Shield usando o cabo grove de 4 pinos.
-
Conecte o Grove - Basic Shield ao Arduino.
-
Conecte o Arduino ao PC usando um cabo USB.

- Faça o upload do código abaixo. Clique aqui se você não souber como fazer o upload.
/*
/* Grove - Temperature Sensor demo v1.0
* This sensor detects the environment temperature,
* Connect the signal of this sensor to A0, use the
* Serial monitor to get the result.
* By: https://www.seeedstudio.com
*/
#include <math.h>
int a;
float temperature;
int B=3975; //B value of the thermistor
float resistance;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
a=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-a)*10000/a; //get the resistance of the sensor;
temperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;//convert to temperature via datasheet ;
delay(1000);
Serial.print("Current temperature is ");
Serial.println(temperature);
}
- Você pode verificar as leituras pelo Serial Monitor. A unidade padrão é grau Celsius.

Como referência, a seguir está a curva de resistência do TTC3A103*39H, o termistor que usamos neste sensor. Quanto mais alta a temperatura, menor se torna a resistência.

Com Raspberry Pi
1.Você deve ter um raspberry pi e um grovepi ou grovepi+.
2.Você deve ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento, caso contrário siga as instruções aqui.
3.Conexão
- Conecte o sensor ao soquete D3 do grovepi usando um cabo grove.
4.Navegue até o diretório de demonstrações:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- Para ver o código
nano grove_temperature_sensor.py # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
# Connect the Grove Temperature Sensor to analog port A0
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 0
while True:
try:
temp = grovepi.temp(sensor,'1.1')
print "temp =", temp
time.sleep(.5)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print "Error"
5.Execute a demonstração.
sudo python grove_temperature_sensor.py
Com Beaglebone Green
Para começar a editar programas que estão no BBG, você pode usar o Cloud9 IDE.
Como um exercício simples para se familiarizar com o Cloud9 IDE, criar uma aplicação simples para piscar um dos 4 LEDs programáveis do usuário no BeagleBone é um bom começo.
Se esta é a primeira vez que você usa o Cloud9 IDE, siga este link.
Passo1: Clique no "+" no canto superior direito para criar um novo arquivo.


Passo2: Copie e cole o código a seguir na nova aba
from Adafruit_I2C import Adafruit_I2C
import time
ADDR_ADC121 = 0x50
REG_ADDR_RESULT = 0x00
REG_ADDR_ALERT = 0x01
REG_ADDR_CONFIG = 0x02
REG_ADDR_LIMITL = 0x03
REG_ADDR_LIMITH = 0x04
REG_ADDR_HYST = 0x05
REG_ADDR_CONVL = 0x06
REG_ADDR_CONVH = 0x07
i2c = Adafruit_I2C(ADDR_ADC121)
class I2cAdc:
def __init__(self):
i2c.write8(REG_ADDR_CONFIG, 0x20)
def read_adc(self):
"Read ADC data 0-4095."
data_list = i2c.readList(REG_ADDR_RESULT, 2)
#print 'data list', data_list
data = ((data_list[0] & 0x0f) << 8 | data_list[1]) & 0xfff
return data
if __name__ == '__main__':
# Connect the Grove - I2C ADC to I2C Grove port of Beaglebone Green.
adc = I2cAdc()
while True:
print 'sensor value ', adc.read_adc()
time.sleep(.2)
Passo3: Salve o arquivo clicando no ícone de disco com o nome "grove_i2c_adc.py".
Passo4: Crie um novo arquivo, copie o código a seguir para a nova aba e salve-o com a extensão .py.
import time
import math
import grove_i2c_adc
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
BUZZER = "P9_22" # GPIO P9_22
GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT)
# The threshold to turn the buzzer on 28 Celsius
THRESHOLD_TEMPERATURE = 28
adc = grove_i2c_adc.I2cAdc()
# The argument in the read_temperature() method defines which Grove board(Grove Temperature Sensor) version you have connected.
# Defaults to 'v1.2'. eg.
# temp = read_temperature('v1.0') # B value = 3975
# temp = read_temperature('v1.1') # B value = 4250
# temp = read_temperature('v1.2') # B value = 4250
def read_temperature(model = 'v1.2'):
"Read temperature values in Celsius from Grove Temperature Sensor"
# each of the sensor revisions use different thermistors, each with their own B value constant
if model == 'v1.2':
bValue = 4250 # sensor v1.2 uses thermistor ??? (assuming NCP18WF104F03RC until SeeedStudio clarifies)
elif model == 'v1.1':
bValue = 4250 # sensor v1.1 uses thermistor NCP18WF104F03RC
else:
bValue = 3975 # sensor v1.0 uses thermistor TTC3A103*39H
total_value = 0
for index in range(20):
sensor_value = adc.read_adc()
total_value += sensor_value
time.sleep(0.05)
average_value = float(total_value / 20)
# Transform the ADC data into the data of Arduino platform.
sensor_value_tmp = (float)(average_value / 4095 * 2.95 * 2 / 3.3 * 1023)
resistance = (float)(1023 - sensor_value_tmp) * 10000 / sensor_value_tmp
temperature = round((float)(1 / (math.log(resistance / 10000) / bValue + 1 / 298.15) - 273.15), 2)
return temperature
# Function: If the temperature sensor senses the temperature that is up to the threshold you set in the code, the buzzer is ringing for 1s.
# Hardware: Grove - I2C ADC, Grove - Temperature Sensor, Grove - Buzzer
# Note: Use P9_22(UART2_RXD) as GPIO.
# Connect the Grove Buzzer to UART Grove port of Beaglebone Green.
# Connect the Grove - I2C ADC to I2C Grove port of Beaglebone Green, and then connect the Grove - Temperature Sensor to Grove - I2C ADC.
if __name__ == '__main__':
while True:
try:
# Read temperature values in Celsius from Grove Temperature Sensor
temperature = read_temperature('v1.2')
# When the temperature reached predetermined value, buzzer is ringing.
print "temperature = ", temperature
except IOError:
print "Error"
Passo5: Conecte o Grove Temperature ao Grove I2C ADC, que está conectado ao soquete Grove I2C no BBG.
Passo6: Execute o código. Você verá que o terminal exibe o valor da Temperatura a cada 2 segundos.
Visualizador de Esquemático Online
Recurso
Projetos
The Environment Cube! Know the Land Beneath You using Sigfox: Um cubo com todos os sensores necessários, adequado para uma ampla gama de aplicações como agricultura, monitoramento etc.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.