Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de Temperatura e Umidade Pro (DHT22)

Esta é uma versão avançada e poderosa do nosso Grove - Temperature&Humidity Sensor Pro. Ela possui desempenho mais completo e preciso do que a versão básica. A faixa de detecção deste sensor é de 5% RH - 99% RH e -40°C - 80°C. E sua precisão chega a 2% RH e 0,5°C. Uma escolha profissional para aplicações que têm requisitos relativamente rigorosos.

Atualizável para Sensores Industriais​

Com o S2110 controller SenseCAP e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

Os sensores industriais da série SenseCAP S210x proporcionam uma experiência pronta para uso em detecção ambiental. Consulte o Sensor Sem Fio de Temperatura e Umidade S2101, com maior desempenho e robustez para monitoramento da qualidade do ar. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2101 Temp de Ar & Umidade

Especificação​

ItemMínNormMáxUnidade
Tensão de entrada (VCC)3.3-6V
Nível lógico de I/O-baseado em VCC-V
Corrente de medição1-1.5mA
Corrente em standby40-50uA
Faixa de medição (Umidade)5%-99%RH
Faixa de medição (Temperatura)-40-80°C
Precisão (Umidade)--±2%RH
Precisão (Temperatura)--±0.5°C
Resolução (Umidade)--0.1%RH
Resolução (Temperatura)--0.1°C
Repetibilidade (Umidade)--±0.3%RH
Repetibilidade (Temperatura)--±0.2°C
Estabilidade em longo prazo--±0.5%RH/ano
Período de coleta de sinal-2-s
Tempo de resposta 1/e(63%)6-20s
Modo do pino de sinal-Digital--
dica

Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte Grove System

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Primeiros Passos​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

Brincar com Arduino​

Hardware​

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldTemperature&Humidity Sensor Pro
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
nota

1 Por favor conecte o cabo USB delicadamente, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo de 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tem certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar

  • Passo 1. Conecte o Grove - Temperature&Humidity Sensor Pro à porta D2 do Grove-Base Shield.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.

nota

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove - Temperature and Humidity Sensor Pro ao Seeeduino como abaixo.

SeeeduinoTemperature&Humidity Sensor Pro
5VVermelho
GNDPreto
Não conectadoBranco
D2Amarelo

Software​

  • Passo 1. Baixe a Seeed DHT library do Github.

  • Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.

  • Passo 3. Reinicie a Arduino IDE. Abra o exemplo “ DHTtester” através do caminho: File --> Examples --> Grove_Humidity_Temperature_Sensor-master --> DHTtester. Através desta demonstração, podemos ler as informações de temperatura e umidade relativa do ambiente.

nota

Este Grove - Temperature&Humidity Sensor Pro e nosso outro produto Grove-Temperature and Humidity Sensor compartilham esta biblioteca. Não importa qual produto você esteja usando, certifique-se de que você tornou efetiva a linha de definição do sensor da sua placa e comentou as linhas de definição de outras especificações. Por exemplo, o sensor que usamos no Grove - Temperature and Humidity Sensor Pro é o DHT 22. Portanto, a parte de definição da especificação do sensor deve ser:

//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
  • Passo 4. Envie o demo. Se você não souber como enviar o código, verifique How to upload code.

  • Passo 5. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Se tudo correr bem, você obterá o resultado.

O resultado deve ser como:

Brincar com Raspberry Pi (com Grove Base Hat para Raspberry Pi)​

Hardware​

  • Passo 1. Itens usados neste projeto:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove - Temp & Hum Sensor Pro
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry.
  • Passo 3. Conecte o sensor de temperatura e umidade pro à porta 12 do Base Hat.
  • Passo 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC através de um cabo USB.
nota

No passo 3 você pode conectar o sensor de temperatura e umidade pro a qualquer porta GPIO, mas certifique‑se de alterar o comando com o número de porta correspondente.

Software​

cuidado

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.

dica

Uma das etapas é adicionar a biblioteca DHT necessária, certifique‑se de que ela esteja instalada.

  • Passo 2. Entre no ambiente virtual relevante.
source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • Passo 3. Execute os comandos abaixo para rodar o código.
nano ~/grove_env/dht22_demo.py

Copie o código a seguir

import time
import seeed_dht

# for DHT11/DHT22
sensor = seeed_dht.DHT("22", 12)
# for DHT10
# sensor = seeed_dht.DHT("10")
print("DHT11 reading every second, Ctrl+C to quit")
try:
while True:
humi, temp = sensor.read()
print(f"DHT11 Humidity {humi:.1f}% Temperature {temp:.1f}°C")
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print("\nBye")

dica

Salve e saia: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

Se tudo correr bem, você será capaz de ver o seguinte resultado


pi@raspberrypi:~/Seeed_Python_DHT/examples $ python ~/grove_env/dht22_demo.py
DHT22, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.2%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.1%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 40.0%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 39.9%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 40.3%, temperature 29.1*
DHT22, humidity 42.0%, temperature 29.1*

Você pode sair deste programa simplesmente pressionando ++ctrl+c++.

Brincar com Raspberry Pi (com GrovePi_Plus)​

Hardware​

Materiais necessários

Raspberry piGrovePi_PlusTemperature&Humidity Sensor Pro
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 1. Conecte o GrovePi_Plus ao Raspberry.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Temperature&Humidity Sensor Pro à porta D4 do GrovePi_Plus.

  • Passo 3. Conecte o Raspberry ao PC via cabo USB.

Software​

Se esta é a primeira vez que você usa o GrovePi, faça esta parte passo a passo. Se você já é um velho amigo do GrovePi, pode pular o Passo 1 e o Passo 2.

  • Passo 1. Configurando o software. Na linha de comando, digite os seguintes comandos:
cuidado

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você não pode usar esta linha de comando.

sudo curl -kL dexterindustries.com/update_grovepi | bash
sudo reboot
cd /home/pi/Desktop
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

Para mais detalhes sobre esta parte, consulte Setting Software.

nota

Recomendamos fortemente que você atualize o firmware, caso contrário, para alguns sensores você poderá obter erros.

  • Passo 3. Configure o parâmetro
cuidado

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.


cd /home/pi/Desktop/GrovePi/Software/Python/
sudo nano grove_dht_pro.py

nota

O Grove - Temperature&Humidity Sensor e o Grove - Temperature&Humidity Sensor pro compartilham o mesmo código python chamado grove_dht_pro.py. A única diferença é que para a frase [temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,blue). Usamos o parâmetro blue para o Grove - Temperature&Humidity Sensor enquanto usamos white para o Grove - Temperature&Humidity Sensor pro. O valor padrão é blue, então para este sensor você precisa alterar o código.

Altere o parâmetro padrão [temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,blue) para [temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,white). Então o código deve ficar assim:

import grovepi
import math
# Connect the Grove Temperature & Humidity Sensor Pro to digital port D4
# This example uses the blue colored sensor.
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 4 # The Sensor goes on digital port 4.

# temp_humidity_sensor_type
# Grove Base Kit comes with the blue sensor.
blue = 0 # The Blue colored sensor.
white = 1 # The White colored sensor.

while True:
try:
# This example uses the blue colored sensor.
# The first parameter is the port, the second parameter is the type of sensor.
[temp,humidity] = grovepi.dht(sensor,white)
if math.isnan(temp) == False and math.isnan(humidity) == False:
print("temp = %.02f C humidity =%.02f%%"%(temp, humidity))

except IOError:
print ("Error")

Em seguida, pressione ++ctrl+x++ para sair do nano. Pressione ++y++ para salvar a alteração.

  • Passo 4. Execute o seguinte comando para obter o resultado.
sudo python3 grove_dht_pro.py

O resultado deve ser como:


pi@raspberrypi:~/GrovePi/Software/Python $ sudo python3 grove_dht_pro.py
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%
temp = 22.90 C humidity =42.30%

Visualizador Online de Esquemático​

Recursos​

Projetos​

Temperature Humidity Data Logger: Este projeto ajuda a monitorar os valores de temperatura e umidade de um local específico junto com o nível de bateria do dispositivo.

LinkIt ONE IoT Demo: Uma demonstração de IoT feita com LinkIt ONE.

Automated Snake Enclosure with Camera: Recinto interativo para cobra que é controlado por temperatura e umidade e usa latitude‑longitude para imitar ciclos de luz naturais, com uma câmera online.

Foton - O sabre de luz conectado: Foton é um sabre de luz especial, que pode monitorar a temperatura e a umidade de um cômodo, detectar movimentos e enviar esses dados para um smartphone.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...