Grove - Interruptor de Inclinação

O Grove-Tilt Switch é equivalente a um botão e é usado como uma entrada digital. Dentro do interruptor de inclinação há um par de esferas que fazem contato com os pinos quando o invólucro está na posição vertical. Ao inclinar o invólucro, as esferas não se tocam, não fazendo assim a conexão. Ele é ligado à linha SIG, o NC não é usado neste Grove.
Recursos
- Interface Grove
- Fácil de usar
- Módulo Grove simples
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte Grove System
Especificações
Item | Min | Typical | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
Tensão | 3 | 5.0 | 5.25 | V |
Ângulo de Conexão | 10° ~170° | |||
Ângulo de Desconexão | 190° ~350° | |||
Vida Útil Elétrica | 100,000 | Ciclos | ||
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
O pino SIG do Grove - Tilt Switch normalmente gera LOW. Quando o interruptor de inclinação está na posição vertical, um par de esferas dentro do interruptor de inclinação fará contato com os pinos e o pino SIG irá gerar HIGH.
O sketch a seguir demonstra uma aplicação simples usando o Tilt Switch e o Grove - Button para controlar o LED.
- Como indicado na figura a seguir, o Tilt Switch é conectado à porta digital 5 do Grove - Base Shield e o Grove-Button à porta digital 7. O LED é conectado à porta digital 1. A instalação de hardware é a seguinte:

- Copie e cole o código abaixo em um novo sketch Arduino.
void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(5)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(1, LOW);
}
if (digitalRead(7)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(1, LOW);
}
}
- Faça o upload do código.
- Então o LED irá acender quando você pressionar o botão ou ativar o tilt-switch. Experimente!
Brincar com Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte um Grove - Tilt Switch à porta D5, depois conecte um Grove - Button e um Grove - Red LED às portas D7 e D2 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte ao Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guia para usar o Codecraft com Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.

Carregue o programa no seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser carregado, incline o tilt switch ou pressione o botão, o LED acenderá.
Brincar com Raspberry Pi (Com Grove Base Hat para Raspberry Pi)
Hardware
- Passo 1. Itens usados neste projeto:
| Raspberry pi | Grove Base Hat para RasPi | Grove - Tilt Switch |
|---|---|---|
|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Passo 2. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry.
- Passo 3. Conecte o tilt switch à porta 12 do Base Hat.
- Passo 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC por meio de um cabo USB.

No passo 3 você pode conectar o tilt switch a qualquer porta GPIO, mas certifique-se de alterar o comando com o número de porta correspondente.
Software
Se você estiver usando um Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.
- Passo 1. Siga o guia Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.
- Passo 2. Baixe o arquivo-fonte clonando a biblioteca grove.py.
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- Passo 3. Execute os comandos abaixo para rodar o código.
cd grove.py/grove
python3 grove_tilt_switch.py 12
A seguir está o código grove_tilt_switch.py.
import time
from grove.gpio import GPIO
class GroveTiltSwitch(GPIO):
def __init__(self, pin):
super(GroveTiltSwitch, self).__init__(pin, GPIO.IN)
self._on_trigger = None
self._on_release = None
@property
def on_trigger(self):
return self._on_trigger
@on_trigger.setter
def on_trigger(self, callback):
if not callable(callback):
return
if self.on_event is None:
self.on_event = self._handle_event
self._on_trigger = callback
@property
def on_release(self):
return self._on_release
@on_release.setter
def on_release(self, callback):
if not callable(callback):
return
if self.on_event is None:
self.on_event = self._handle_event
self._on_release = callback
def _handle_event(self, pin, value):
if value:
if callable(self._on_trigger):
self._on_trigger()
else:
if callable(self._on_release):
self._on_release()
Grove = GroveTiltSwitch
def main():
import sys
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} pin'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)
swicth = GroveTiltSwitch(int(sys.argv[1]))
def on_trigger():
print('Triggered')
def on_release():
print("Released.")
swicth.on_trigger = on_trigger
swicth.on_release = on_release
while True:
time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
main()
Se tudo correr bem, você poderá ver o seguinte resultado quando tocar no interruptor de inclinação
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_tilt_switch.py 12
Triggered
Released.
Triggered
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_tilt_switch.py", line 106, in <module>
main()
File "grove_tilt_switch.py", line 102, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt
Você pode sair deste programa simplesmente pressionando ++ctrl+c++.
Brincar com Raspberry Pi (com GrovePi_Plus)
Com Raspberry Pi
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.
1.Você deve ter um Raspberry Pi e um Grovepi ou Grovepi+.
2.Você deve ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento, caso contrário siga as instruções aqui.
3.Conexão
- Conecte o Tilt_Switch na porta D3 do grovepi usando um cabo Grove.
4.Navegue até o diretório de demonstrações:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- Para ver o código
nano grovepi_tilt_switch.py # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
# Connect the Grove Tilt Switch to digital port D3
# SIG,NC,VCC,GND
tilt_switch = 3
grovepi.pinMode(tilt_switch,"INPUT")
while True:
try:
print grovepi.digitalRead(tilt_switch)
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
5.Execute a demonstração.
sudo python grove_tilt_switch.py
6.Resultado: Coloque o sensor na posição vertical por um lado, o pino SIG irá gerar nível ALTO.

Referência
O ângulo de operação do Grove-Tilt Switch é mostrado abaixo:

Nota
A marca J1 no Grove é o terminal de referência.Grove - Tilt Switch v1.0 Arquivo Eagle
Grove - Tilt Switch v1.1 Arquivo Eagle
Recursos
- Grove - Tilt Switch v1.0 Arquivo Eagle
- Grove - Tilt Switch v1.1 Arquivo PDF
- Grove - Tilt Switch v1.1 Arquivo Eagle
- SW200D Datasheet
- Arquivo CDC do Codecraft
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.