Pular para o conteúdo principal

Grove - Kit de Brinquedo

O Grove Toy Kit oferece uma maneira fácil para você hackear e atualizar brinquedos para combinarem com a sua própria personalidade. Ele turbina brinquedos comuns com muitas funções legais, como detecção de movimento humano, capacidade de escutar, detecção de movimento, Display OLED e muito mais. Graças aos participantes do concurso de Toy hacking, há seis projetos incríveis listados abaixo que mostram o que você pode fazer com o Grove Toy Kit.

O Grove Toy Kit inclui:

Rastreador de Versão

RevisãoDescriçõesLançamento
GROVE - Toy Kita revisão V0.9b publicada23 de nov de 2011

Torne seu brinquedo sensível

Para tornar seu brinquedo sensível, preparamos alguns sensores para você neste Kit.

PIR_Motion_Sensor: Sensível ao movimento humano

Que tal fazer seu brinquedo dizer "olá" quando você chegar perto dele? Com o sensor PIR, seu brinquedo pode detectar seres humanos quando eles entram na faixa de detecção do sensor. Você pode ajustar o alcance de detecção e o tempo de retenção do seu brinquedo ajustando os dois potenciômetros.

[]

Sound sensor: Ouça, há som

Com o Sound sensor, seu brinquedo pode ser sensível ao ruído do ambiente. Grove - Sound Sensor é um microfone simples. Baseado no amplificador de potência LM386 e no microfone de eletreto, ele pode ser usado para detectar a intensidade do som do ambiente. O valor da saída pode ser ajustado pelo potenciômetro.

[]

3-axis_Accelerometer: Detecção de movimento

Com o I2C 3-axis Accelerometer, seu brinquedo agora pode detectar sua aceleração; isto é, se seu filho sacudir fortemente o boneco, o boneco pode dizer: "Ei, garoto! Você está mais forte do que da última vez que me sacudiu!

I2C Touch Sensor: Torne seu brinquedo sensível ao toque

Um I2C Touch Sensor foi usado para tornar seu brinquedo (ou seja, o Ursinho Pooh) sensível ao toque do seu dedo. Ele inclui um controlador e 4 sensores, o que permite que seu brinquedo sinta o toque ou a proximidade de dedos humanos com 4 canais. Além disso, até 4 canais adicionais podem ser adicionados se você fizer ou comprar os sensores na Seeed Studio.

[]

Torne seu brinquedo interativo

O módulo Display 128×64 é um módulo de display monocromático OLED de matriz de pontos 128×64 com Interface I2C Grove de 4 pinos. As características deste módulo de display são alto brilho, autoemissão, alta taxa de contraste, formato fino, amplo ângulo de visão, ampla faixa de temperatura e baixo consumo de energia. Ele tem uma tela maior e usa todas as colunas do chip SSD1308, de modo que pode exibir mais conteúdo do que o OLED 96×16.

Este Display OLED muito legal, com Interface I2C Grove de 4 pinos, tem alto brilho, autoemissão, alta taxa de contraste, formato fino, amplo ângulo de visão, ampla faixa de temperatura e baixo consumo de energia. É bastante excelente integrá-lo ao seu brinquedo, ou a qualquer coisa que você quiser.

[]

Pisque com qualquer cor que você quiser: Variable Color LED

Este Variable Color LED é composto por um LED RGB de 8 mm e 3 potenciômetros. Você pode obter qualquer cor que quiser ajustando os 3 potenciômetros e controlar o LED ligado e desligado. Agora, mude a cor dos olhos do Ursinho Pooh como quiser e faça-os piscar como estrelas~!

[]

Grave e reproduza: Sound Recorder

O gravador de som pode ser usado para gravar voz e depois reproduzi-la. É possível que seu brinquedo lembre seus filhos com a sua voz: "oi, querido, é hora de ir para a cama"

Mas sentimos muito em dizer que o chip do Sound Recorder teve sua produção encerrada, então NÃO o colocamos na lista de pacotes do Toy Kit. A equipe de P&D da Seeed está tentando encontrar outro chip que possa fazer o Sound Recorder voltar a funcionar. Não vamos deixar você esperar muito!

]

Faça sua própria música: Piezo_Buzzer_Grove

Este Piezo_Buzzer pode ser conectado a uma saída analógica de modulação por largura de pulso para gerar vários tons e efeitos.

Uso

O Toy kit funciona com a placa Arduino ou Seeeduino, e a série Grove Shield

Aqui estão alguns Exemplos de Aplicação projetados por clientes da Seeed.

1. Estação de trem automatizada por Adrian

Este projeto é sobre um sistema ferroviário automatizado. A ideia básica é usar o Grove Toy Kit para determinar o horário, reproduzir o som correspondente quando um trem chegar à estação e saber quando o trem chega ao cruzamento.

Se você quiser realizar este projeto, talvez ainda precise ter:

  • um Seeeduino ou Arduino

  • um Grove - RTC

Recursos:

  • Um guia detalhado passo a passo aqui.

  • Mais fotos aqui

2. Cachorro de guarda da mesa que late por Wendell

O Cachorro de Guarda da Mesa que Late vai latir para qualquer pessoa que tentar mover o objeto à sua frente. Você pode colocá-lo na sua mesa quando não estiver por perto e, quando alguém chegar perto do seu lugar (talvez no seu trabalho), ele avisará todos os seus colegas quando essa pessoa tentar pegar algo da sua mesa.

Se você quiser realizar este projeto, talvez ainda precise ter:

  • um Seeeduino ou Arduino

  • um Grove - I2C Touch Sensor

Recursos:

  • Um guia detalhado passo a passo PDF.

  • Um vídeo de demonstração no YouTube.

3. Luminária robô IKEA por Javier

Este projeto é sobre modificar uma luminária IKEA. O produto comum se transforma em uma Luminária Robô e se torna mais divertido ao adicionar sensores, luzes, som e movimento.

[[Image:IKEA Robot Lamp.jpg}550px]]

Se você quiser realizar este projeto, talvez ainda precise ter:

  • um Seeeduino ou Arduino

Recursos:

  • Confira a página do projeto aqui.

  • Um guia detalhado passo a passo aqui.

  • Vídeos tutoriais no YouTube.

4. Hack do gato acenando por Severin (XinCheJian)

Ao caminhar por Xangai, há algo que você verá em muitas lojas, restaurantes e outros lugares: o Maneki Neko, também conhecido como o gato acenando. A maioria deles tem um mecanismo que faz com que um de seus braços (geralmente o esquerdo) se mova para frente e para trás sem parar. Este projeto basicamente consiste em modificar o braço em movimento com componentes Grove.

Se você quiser realizar este projeto, talvez ainda precise ter:

  • um Seeeduino ou Arduino

Recursos:

  • Um guia detalhado passo a passo aqui.

  • Um vídeo de demonstração no YouTube.

5. Plataforma de Robótica gRover por Matthew

Este projeto é para reaproveitar um carrinho de controle remoto, que você pode encontrar facilmente em um brechó, em um robô controlado por Arduino usando o Grove Toy kit da Seeed Studio.

Se você quiser realizar este projeto, talvez ainda precise ter:

  • um Seeeduino ou Arduino

  • um Grove - I2C Touch Sensor

  • um Pacote de Baterias

  • um Grove - Sensor de proximidade infravermelho de 80 cm

  • um Grove - I2C Hub

  • um Grove - I2C Motor Driver

  • um Grove - Vibrator

Recursos:

  • O guia detalhado passo a passo PDF.

  • Mais fotos aqui.

6. Eyeclop por Alex

O Eyeclop é um projeto que demonstra o uso de sensores de toque para mudar a forma do olho, bem como piscar um LED RGB, reproduzir uma melodia sonora e vibrar. O Eyeclop é um ciclope sensível de um olho só e é mostrado em uma tela OLED monocromática de 128x64 pixels. Os sensores de toque, o LED RGB e outros componentes eletrônicos fazem todos parte do Grove Toy Kit criado pela Seeed Studio.

Se você quiser fazer este projeto, talvez ainda precise ter:

  • um Seeeduino ou Arduino

  • um Grove - I2C Touch Sensor

Recursos:

  • Um guia detalhado passo a passo PDF.

  • Um vídeo de demonstração no YouTube.

Suporte

Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, você pode ir ao nosso fórum

Veja Também

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...