Grove - Medidor de Sensor de Turbidez para Arduino V1.0

O sensor de turbidez Grove pode medir a turbidez da água (a quantidade de partículas suspensas).
O sensor óptico deste módulo pode medir a densidade de água turva e a concentração de matérias estranhas usando a refração do comprimento de onda entre o fototransistor e o diodo. Usando um transistor óptico e diodos ópticos, um sensor óptico mede a quantidade de luz que vai da fonte de luz até o receptor de luz, a fim de calcular a turbidez da água.
O modo de saída pode ser selecionado ajustando o interruptor na placa. Suporta saída analógica e digital. A sensibilidade pode ser ajustada pelo potenciômetro on-board.
Recursos
- Baixo consumo de energia
- Tamanho pequeno: módulo Grove de 2,0cm x 4,0cm
- Apenas 3 pinos necessários, economiza recursos de E/S
- Fácil de usar: conector Grove, plug and play
- Modo de saída opcional, suporta saída analógica e saída digital
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Especificação
| Parâmetro | Valor/Faixa |
|---|---|
| Tensão de Operação | 3.3V/5V DC |
| Interface de Saída | Analógica / Digital |
| Conector | 1 Grove / 1 interface de alimentação |
| Tamanho | 20*40mm |
Aplicações típicas
- Medir o grau de poluição da água em máquinas de lavar, como lava-louças, para determinar o tempo ideal de lavagem e o número de enxágues.
- Controle em locais industriais.
- Tratamento de águas residuais ambientais.
Visão Geral do Hardware

-
Chave Digital para Analógico
-
"D" é a saída digital, o limiar dos níveis alto e baixo pode ser ajustado pelo potenciômetro on-board.
-
"A" é a saída analógica, o valor de saída diminuirá com o aumento da turbidez do líquido.
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | BeagleBone | Wio | LinkIt ONE |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Grove - Turbidity Sensor | Base Shield |
|---|---|---|
|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, cabos com 2 fios não conseguem transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar.
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
Saída Analógica
Conexão de Hardware
-
Passo 1. O interruptor no sensor deve selecionar A.
-
Passo 1. Conecte o Grove - Turbidity Sensor à porta A0 do Grove-Base Shield.
-
Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar o Grove - Turbidity Sensor diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Grove - Turbidity Sensor |
|---|---|
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
| Não conectado | Branco |
| A0 | Amarelo |
Software
- Passo 1. Copie o código abaixo para a IDE do Arduino e faça o upload. Se você não sabe como fazer o upload do código, verifique how to upload code.
void setup() {
Serial.begin(9600); //Baud rate: 9600
}
void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0);// read the input on analog pin 0:
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
Serial.println(voltage); // print out the value you read:
delay(500);
}
- Passo 2. Abra o Serial Monitor da IDE do Arduino clicando em Tool-> Serial Monitor ou pressionando as teclas Ctrl+Shift+M ao mesmo tempo. Defina o baud rate para 9600.

- Passo 3. Agora você pode usar este sensor, e a saída será assim:

Saída Digital
Conexão de Hardware
-
Passo 1. O interruptor no sensor deve selecionar D.
-
Passo 1. Conecte o Grove - Turbidity Sensor à porta D2 do Grove-Base Shield.
-
Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar o Grove - Turbidity Sensor diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Grove - Turbidity Sensor |
|---|---|
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
| Não conectado | Branco |
| D2 | Amarelo |
Software
- Passo 1. Copie o código abaixo para a IDE do Arduino e faça o upload. Se você não sabe como fazer o upload do código, verifique how to upload code.
int ledPin = 3;
int sensor_in = 2; // Turbidity sensor on Digital Pin 2
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Set ledPin as output mode
pinMode(sensor_in, INPUT); //Set Turbidity sensor pin to input mode
}
void loop(){
int sensorValue = digitalRead(sensor_in);
Serial.println(sensorValue);
if(sensorValue==HIGH){ //Read sensor signal
digitalWrite(ledPin, HIGH); // if sensor is LOW, then turn on
}else{
digitalWrite(ledPin, LOW); // if sensor is HIGH, then turn off the led
}
delay(500);
}
- Passo 2. Usamos a saída digital e aumentamos ou diminuímos o gatilho ajustando o potenciômetro para fazer o LED ligar e desligar.
Visualizador Online do Esquemático
Recursos
-
[ZIP] Diagrama Esquemático
-
[PDF] LMV358 Datasheet
-
[PDF] MPX5700AP Datasheet
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Atualizável para Sensores Industriais
Com o controlador SenseCAP S2110 controller e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos industrial sensors.
O invólucro IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria integrada de 19 Ah e o poderoso suporte do APP tornam o SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x para o seu próximo projeto industrial bem-sucedido.