Grove - UART Wi-Fi

Grove - UART WiFi é um módulo transceptor serial com o onipresente SoC IoT ESP8266. Com pilha de protocolo TCP/IP integrada, este módulo permite que seu microcontrolador interaja com redes WiFi com apenas algumas linhas de código. Cada módulo ESP8266 vem pré-programado com um firmware de conjunto de comandos AT, o que significa que você pode enviar comandos de texto simples para controlar o dispositivo. O SoC possui mecanismos integrados de WEP, WPA/WPA2, TKIP, AES e WAPI, pode atuar como um ponto de acesso com DHCP, pode ingressar em redes WiFi existentes e possui endereços MAC e IP configuráveis.
Versão
| Parâmetro | V1.0 | V2.0 |
|---|---|---|
| Data de Lançamento do Produto | 24 de junho de 2016 | 26 de março de 2018 |
| Chip WiFi | ESP8266 | ESP8285 |
| Tipo de Antena | Externa | Embarcada |
| LEDs | 3 LEDs - Energia/WiFi/Comando AT | 2 LEDs - Energia/WiFi |
| Botão | 1 Botão: Pressione rapidamente para Reset Pressione e segure para entrar no modo de boot UART | 2 Botões para essas duas funções |
![]()
Você pode perguntar qual é a diferença entre ESP8266 e ESP8285. O ESP8285 é uma versão atualizada do ESP8266, que adiciona uma flash interna de 1MB. Exceto por isso, eles são quase iguais.
Recursos
- Conector Grove de 4 pinos (RX,TX,VCC,GND)
- Protocolo 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- WiFi Direct (P2P), soft-AP
- Suporta três modos: AP, STA e modo de coexistência AP+STA
- Pilha de protocolo TCP/IP integrada
- LwIP (lightweight IP)
- CPU integrada de 32 bits de baixo consumo que pode ser reprogramada como um processador de aplicação
- Sensor de temperatura integrado
- Interface UART serial
- Gerenciamento de QoS com múltiplas filas
- Acorda e transmite pacotes em < 2ms
- Blindagem metálica
- Antena cerâmica embarcada
- Chave de reset
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Sistema Grove
Visão Geral de Hardware
Aqui está o diagrama de blocos do módulo Grove - UART WiFi, que é composto pelas seguintes partes.

- Grove - Usado para se conectar a um processador através de um soquete em uma placa base, como um Seeeduino ou Grove Base Shield.
- Antena WiFi - Antena para ESP8266 (modelo de módulo)
- Botão - Com múltiplas funções
- Reset - Pressione e solte rapidamente.
- Colocar o ESP8266 (modelo de módulo) em modo de boot UART - Pressione e segure o botão até o LED vermelho central acender.
- Indicador de LED - Usado para indicar o status de funcionamento e para operações pelo usuário.
- Esquerda - um LED azul indicador - Controlado pelo usuário através dos comandos "AT+LEDON" e "AT+LEDOFF".
- Meio - um LED vermelho indicador - acende quando o WiFi está conectado ou entra no modo de boot UART
- Direita - um LED verde indicador - acende quando energizado.
Especificações
- Tensão de entrada: 3V / 5V
- Taxa de baud: 115200
- Baseado no SoC ESP8266 ESP-06
- Firmware AT: esp_iot_sdk_v1.1.0 + modificações da Seeed:
- 2 comandos AT adicionais para controlar o LED azul de Link.
- Registrar o LED vermelho de WiFi no LED de estado de WiFi do ESP8266.
- Conjunto de comandos AT
- SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
- Cinco estados de energia: OFF, DEEP_SLEEP, SLEEP, WAKEUP e ON.
- Consumo de energia em standby de < 1.0mW (DTIM=3)
- Chave TR integrada, balun, LNA, amplificador de potência e rede de casamento
- PLLs, reguladores, DCXO e unidades de gerenciamento de energia integrados
- Potência de saída de +19,5dBm no modo 802.11b
- Corrente de fuga em power down de <10uA
- Aceleradores de hardware para CCMP (CBC-MAC, modo contador), TKIP (MIC, RC4), WAPI (SMS4), WEP (RC4), CRC
- Driver WPA/WPA2 PSK e WPS
- Agregação A-MPDU & A-MSDU e intervalo de guarda de 0,4ms
- Dimensões: 25,43mm x 20,35mm
Tecnologia de ultrabaixo consumo
O ESP8266 foi projetado para alcançar um consumo de energia muito baixo com tecnologia de gerenciamento de energia patenteada que reduz funções não essenciais e regula os padrões de sono. Existem cinco estados de energia:
- OFF
- DEEP_SLEEP - o relógio em tempo real funciona, mas todas as outras partes do chip são desligadas
- SLEEP - consome menos de 12uA com apenas o relógio em tempo real e o watchdog em execução. O chip acordará por MAC, host, RTC ou interrupção externa.
- WAKEUP - o sistema está mudando de um estado de sono para ligado. O oscilador de cristal e o PLL são habilitados.
- ON - consome menos de 1,0mW (DTIM = 3) ou 0,5mW (DTIM = 10).
O relógio em tempo real pode ser programado para acordar o ESP8266 dentro de um período de tempo especificado.
Quanto maior o período DTIM, mais tempo o dispositivo pode dormir e, portanto, mais energia o dispositivo pode potencialmente economizar.
Para atender aos requisitos de energia de aplicações móveis e eletrônicos vestíveis, para reduzir o consumo total de energia, a potência de saída do PA pode ser personalizada no firmware.
Ideias de Aplicação
- Automação residencial
- Redes de sensores
- Redes em malha (mesh networking)
- Eletrônicos vestíveis
- Babá eletrônica
- Câmera de rede
- Controle industrial sem fio
- Beacons WiFi
- Tomada de energia inteligente
- Aplicações com reconhecimento de localização
Primeiros Passos
Após esta seção, você pode fazer o Grove - UART WiFi funcionar com apenas alguns passos.
Brincar com Arduino
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Começando com Arduino antes de começar.
Materiais necessários
| Seeeduino Lite | Grove-OLED | Grove-UART Wifi |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Nota 1: Conecte o cabo USB suavemente, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo de 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar
Nota 2: Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, você pode clicar aqui para comprar
Hardware
-
Passo 1. Conecte o Grove-UART Wifi à porta SERIAL do Seeeduino Lite.
-
Passo 2. Conecte o Grove-OLED à porta I2C do Seeeduino Lite.
-
Passo 3. Conecte o Seeeduino Lite ao PC via um cabo Micro-USB.

Software
-
Passo 1. Baixe a biblioteca 128X64 OLED do Github.
-
Passo 2. Consulte Como instalar biblioteca para instalar a biblioteca para o Arduino.
-
Passo 3. Abra a IDE do Arduino e copie o seguinte código em um novo sketch.
// test grove - uart wifi
// scan ap and display on Grove - OLED 0.96'
// Loovee @ 2015-7-28
#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>
char ap_buf[30][16];
int ap_cnt = 0;
void setup()
{
Serial1.begin(115200);
delay(3000);
Wire.begin();
SeeedOled.init(); // initialze SEEED OLED display
SeeedOled.clearDisplay(); // clear the screen and set start position to top left corner
SeeedOled.setNormalDisplay(); // Set display to normal mode (i.e non-inverse mode)
SeeedOled.setPageMode(); // Set addressing mode to Page Mode
}
void loop()
{
ap_cnt = 0;
SeeedOled.clearDisplay();
SeeedOled.setTextXY(3,0);
SeeedOled.putString("Wifi Scan...");
cmd_send("AT+CWLAP");
wait_result();
display_ap();
delay(5000);
}
// send command
void cmd_send(char *cmd)
{
if(NULL == cmd)return;
Serial1.println(cmd);
}
// wait result of ap scan
// +CWLAP:(3,"360WiFi-UZ",-81,"08:57:00:01:61:ec",1)
void wait_result()
{
while(1)
{
LOOP1:
char c1=0;
if(Serial1.available()>=2)
{
c1 = Serial1.read();
if(c1 == 'O' && 'K' == Serial1.read())return; // OK means over
}
if('('==c1)
{
while(Serial1.available()<3);
Serial1.read();
Serial1.read();
Serial1.read();
int d = 0;
while(1)
{
if(Serial1.available() && '"' == Serial1.read()); // find "
{
while(1)
{
if(Serial1.available())
{
char c = Serial1.read();
ap_buf[ap_cnt][d++] = c;
if(c == '"' || d==16)
{
ap_buf[ap_cnt][d-1] = '\0';
ap_cnt++;
goto LOOP1;
}
}
}
}
}
}
}
}
// display
void display_ap()
{
char strtmp[16];
sprintf(strtmp, "get %d ap", ap_cnt);
SeeedOled.clearDisplay(); // clear
SeeedOled.setTextXY(3,3); // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
SeeedOled.putString(strtmp); // Print the String
delay(2000);
int cnt = ap_cnt;
int offset = 0;
while(1)
{
SeeedOled.clearDisplay();
if(cnt>=8)
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
SeeedOled.setTextXY(i,0); // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]); // Print the String
}
cnt-=8;
offset++;
}
else
{
for(int i=0; i<cnt; i++)
{
SeeedOled.setTextXY(i,0); // Set the cursor to Xth Page, Yth Column
SeeedOled.putString(ap_buf[8*offset+i]); // Print the String
}
return;
}
delay(2000);
}
}
- Etapa 4. Faça upload da demonstração. Se você não sabe como fazer upload do código, consulte How to upload code.
Então você verá o OLED mostrar os pontos de acesso WiFi ao seu redor.

Atualização de firmware
Este firmware oferece suporte apenas à V1; se você gravar este firmware no Grove UART WIFI V2, o seu módulo será inutilizado.
Nossa placa de módulo já vem com um firmware gravado com as configurações de fábrica; você pode gravar outro firmware nela se quiser. Clique aqui para baixar o código‑fonte do firmware de configuração de fábrica.
Materiais necessários
- É necessário um conversor USB para serial para atualização de firmware; você pode escolher o UartSBee V5 se não souber onde conseguir um.
- É necessário um cabo conversor Grove‑Jump, que também oferecemos para venda.
- É necessário um cabo micro USB (tipo A para tipo C).
Hardware
Etapa 1. Conecte uma extremidade do cabo conversor Grove‑Jump ao soquete Grove no Grove - Uart Wifi e conecte a outra extremidade ao UartSBee V5, como mostrado a seguir.

Etapa 2. Em seguida, conecte os cabos como na figura a seguir:

Software
Etapa 1. Baixe a ferramenta de gravação e o firmware
Etapa 2. Pressione e segure o botão até o LED vermelho acender, o que significa que ele está pronto para gravar o firmware.
Etapa 3. Inicie os arquivos executáveis na pasta FLASH DOWNLOAD TOOLS (clique duas vezes) para fazer as configurações conforme os passos a seguir:

1. Escolha os arquivos desejados a partir do arquivo bin de firmware baixado.
2. Selecione a caixa de seleção SpiAutoSet.
3. Escolha a porta COM e a taxa de transmissão (BAUDRATE).
4. Clique no botão START
- A barra de progresso será exibida durante o processo de gravação do firmware.

- Por fim, a gravação do firmware é concluída.

Comandos AT
Início rápido dos comandos AT
Hardware
Os Materiais necessários e a Conexão de hardware são os mesmos da seção Firmware update
Vamos para a parte de software
Software
Você pode usar qualquer ferramenta serial que preferir; aqui usamos o Arduino. E certifique‑se de ter conectado o conversor USB para serial ao seu PC.
Etapa 1. Abra a IDE do Arduino, clique em Tools e escolha a Port correspondente.

Etapa 2. Em seguida, clique no botão
Etapa 3. Configure o Serial Monitor como na figura a seguir. Em particular: 2- Selecione Both NL & CR, 3-Defina a baud rate para 115200

Etapa 3. Digite o comando AT de que você precisa na linha de comando e clique no botão Send. Você verá as informações de retorno como na figura acima.
Comandos AT básicos
| Command | Description |
|---|---|
| AT | Testar inicialização AT |
| AT+RST | Reiniciar módulo |
| AT+GMR | Ver informações da versão |
| AT+GSLP | Entrar no modo de hibernação profunda |
| ATE | Ativar/Desativar eco de comandos AT |
| AT+RESTORE | Restaurar configurações de fábrica |
| AT+UART | Configuração de UART (Obsoleto) |
| AT+UART_CUR | Configuração atual de UART (Não será salva na Flash) |
| AT+UART_DEF | Configuração padrão de UART (Salva na Flash) |
| AT+SLEEP | Modo de suspensão |
| AT+RFPOWER | Definir potência de transmissão RF |
| AT+RFVDD | Definir potência de transmissão RF de acordo com VDD33 |
Comandos AT de WiFi
| Command | Description |
|---|---|
| AT+CWMODE | Modo WIFI (Obsoleto) |
| AT+CWMODE_CUR | Modo WIFI atual (Não será salvo na Flash) |
| AT+CWMODE_DEF | Modo WIFI padrão (Salvo na Flash) |
| AT+CWJAP | Conectar a AP (Obsoleto) |
| AT+CWJAP_CUR | Conexão atual a AP (Não será salva na Flash) |
| AT+CWJAP_DEF | Conexão padrão a AP (Salva na Flash) |
| AT+CWLAP | Lista APs disponíveis |
| AT+CWQAP | Desconectar da AP |
| AT+CWSAP | Configurar softAP (Obsoleto) |
| AT+CWSAP_CUR | Configurar softAP atual (Não será salvo na Flash) |
| AT+CWSAP_DEF | Configurar softAP padrão (Salvo na Flash) |
| AT+CWLIF | Listar estações conectadas ao softAP |
| AT+CWDHCP | Ativar/Desativar DHCP (Obsoleto) |
| AT+CWDHCP_CUR | Ativar/Desativar DHCP atual (Não será salvo na Flash) |
| AT+CWDHCP_DEF | Ativar/Desativar DHCP padrão (Salvo na Flash) |
| AT+CWAUTOCONN | Conectar automaticamente à AP ao ligar |
| AT+CIPSTAMAC | Definir endereço MAC da estação (Obsoleto) |
| AT+CIPSTAMAC_CUR | Definir endereço MAC da estação (Não será salvo na Flash) |
| AT+CIPSTAMAC_DEF | Definir endereço MAC da estação (Salvo na Flash) |
| AT+CIPAPMAC | Definir endereço MAC do softAP (Obsoleto) |
| AT+CIPAPMAC_CUR | Definir endereço MAC do softAP (Não será salvo na Flash) |
| AT+CIPAPMAC_DEF | Definir endereço MAC do softAP (Salvo na Flash) |
| AT+CIPSTA | Definir endereço IP da estação (Obsoleto) |
| AT+CIPSTA_CUR | Definir endereço IP da estação (Não será salvo na Flash) |
| AT+CIPSTA_DEF | Definir endereço IP da estação (Salvo na Flash) |
| AT+CIPAP | Definir endereço IP do softAP (Obsoleto) |
| AT+CIPAP_CUR | Definir endereço IP do softAP (Não será salvo na Flash) |
| AT+CIPAP_DEF | Definir endereço IP do softAP (Salvo na Flash) |
| AT+CWSTARTSMART | Iniciar SmartConfig |
| AT+CWSTOPSMART | Parar SmartConfig |
Comandos AT de TCP/IP
| Command | Description |
|---|---|
| AT+CIPSTATUS | Obter status da conexão |
| AT+CIPSTART | Estabelecer conexão TCP ou registrar porta UDP |
| AT+CIPSEND | Enviar dados |
| AT+CIPSENDEX | Enviar dados; se ou "\0" for encontrado, os dados serão enviados |
| AT+CIPSENDBUF | Gravar dados no buffer de envio TCP |
| AT+CIPBUFRESET | Redefinir contagem de ID de segmento |
| AT+CIPBUFSTATUS | Verificar status do buffer de envio TCP |
| AT+CIPCHECKSEQ | Verificar se um segmento específico foi enviado ou não |
| AT+CIPCLOSE | Fechar conexão TCP/UDP |
| AT+CIFSR | Obter endereço IP local |
| AT+CIPMUX | Definir modo de múltiplas conexões |
| AT+CIPSERVER | Configurar como servidor |
| AT+CIPMODE | Definir modo de transmissão |
| AT+SAVETRANSLINK | Salvar link de transmissão transparente na Flash |
| AT+CIPSTO | Definir tempo limite quando o ESP8266 funcionar como servidor TCP |
| AT+CIUPDATE | Atualizar firmware pela rede |
| AT+PING | Dar ping em um endereço IP ou nome de host |
Comandos AT da Seeed
| Command | Description |
|---|---|
| AT+LEDON | Ligar o LED azul LINK |
| AT+LEDOFF | Desligar o LED azul LINK |
Visualizador de esquemático online
Recursos
-
[PDF] Esquemático em PDF
-
[Zip] Esquemático em Eagle
-
[Datasheet] Espressif Systems ESP8266
-
[MoreReading] http://www.esp8266.com
-
[MoreReading] ESP-06
-
[MoreReading] ESP8266 on Hackaday
-
[MoreReading] https://nurdspace.nl/ESP8266
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.