Grove - Sensor de Vibração (SW-420)

O Grove - Sensor de Vibração (SW-420) é um sensor de vibração não direcional de alta sensibilidade. Quando o módulo está estável, o circuito é ligado e a saída é alta. Quando ocorre movimento ou vibração, o circuito será brevemente desconectado e a saída será baixa. Ao mesmo tempo, você também pode ajustar a sensibilidade de acordo com suas próprias necessidades.
Em resumo, este é um módulo perfeito para sensor de vibração ou inclinação.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| Grove - Vibration Sensor (SW-420) | Inicial | Set 2018 |
Recursos
- Não direcional
- Alta sensibilidade
- Responde à vibração, inclinação
- À prova d'água
- Resistência à compressão
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de operação | 3.3V / 5V |
| Interface | Digital |
| Tamanho | C: 40mm L: 20mm A: 10mm |
| Peso | 4.3g |
| Tamanho da embalagem | C: 140mm L: 85mm A: 10mm |
| Peso bruto | 10g |
Aplicações
- Alarme contra roubo para carro, bicicleta, motocicleta
- Controle de jogos
- Detecção de vibração
Visão Geral do Hardware
Mapa de Pinos

Esquemático

Primeiro, vamos começar com o SW1, que fica no canto inferior esquerdo. Na verdade, o SW1 é o módulo de vibração SW-420. Quando o módulo está em um estado estável, o módulo é ligado. O Pino2 do U1A é conectado ao GND através do SW1.
O VR1 é o potenciômetro, o Pino2 do potenciômetro é conectado ao Pino3 do U1A
O U1A é um comparador. Para os comparadores, o comportamento de saída segue esta lógica:
Vout = Low quando V+ < V-
V+ conecta ao Pino3, V- conecta ao Pino2, Vout conecta ao Pino1.
Para o V+ você pode ajustá-lo girando o potenciômetro, por exemplo, podemos defini-lo como VCC/2.
Para o V-, ele depende do SW1(SW-420):
- Se este módulo estiver em um estado estável, o SW1 é ligado, o Pino2 do U1A é conectado ao GND através do SW1. Será:
V+ = VCC/2
Portanto: Vout = High
- Se o módulo vibrar ou inclinar, o SW1 será desligado, a tensão de V- será puxada para cima pelo VCC através de R1. Uma vez que V- seja maior que VCC/2, então:
V+ = VCC/2
Portanto: Vout = Low
Agora você pode ajustar o V+ para configurar a sensibilidade, apenas lembre-se: quanto menor a tensão de V+, maior a sensibilidade😆
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincando com Arduino
Hardware
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - Vibration Sensor | Grove - Buzzer |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
1 Por favor, conecte o cabo USB suavemente, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo com 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
-
Etapa 1. Conecte o Grove - Vibration Sensor (SW-420) à porta D2 do Base Shield.
-
Etapa 2. Conecte o Grove - Buzzer à porta D3 do Base Shield.
-
Etapa 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Etapa 4. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.
Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Grove - Vibration Sensor |
|---|---|
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
| NC | Branco |
| D2 | Amarelo |
| Seeeduino | Grove - Buzzer |
|---|---|
| 5V | Vermelho |
| GND | Preto |
| NC | Branco |
| D3 | Amarelo |
Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.
-
Passo 1. Abra a sua Arduino IDE e inicie um novo sketch.
-
Passo 2. Copie todo o código abaixo, ou você pode simplesmente clicar no ícone
no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para o novo sketch.
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int buzzer = 3; // the number of the buzzer pin
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(buzzer, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(buzzer, LOW);
} else {
// turn LED off:
digitalWrite(buzzer, HIGH);
}
}
- Passo 3. Faça o upload do demo. Se você não souber como enviar o código, por favor confira How to upload code.
Se tudo correr bem, sempre que você mover, sacudir ou inclinar o Grove - Vibration Sensor, o Grove - buzzer irá tocar.
Brinque com o Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte um Grove - Vibration Sensor à porta D2 e conecte um Grove - Buzzer à porta D3 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC via um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte ao Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta for a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guide for Codecraft using Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.

Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser enviado, o buzzer irá apitar quando o sensor de vibração detectar vibração.
Visualizador Online de Esquemático
Recursos
- [Zip] Arquivos eagle do Grove - Vibration Sensor (SW-420)
- [Codecraft] Arquivo CDC
Projeto
Este é o vídeo de introdução deste produto, com demos simples, que você pode experimentar.
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.