Grove - Atomização de Água

Grove - Water Atomization é um excelente módulo Grove para você desenvolver facilmente um atomizador ou um módulo de atomização em suas aplicações. Com alguns passos simples, você pode prototipar um atomizador. Ele possui interface Grove, o que o torna facilmente aplicável a muitas aplicações. Um umidificador é uma aplicação básica que pode ser construída com ele; você pode desenvolver objetos mais avançados e interessantes com tecnologia de aroma digital e qualquer outra situação em que a atomização seja necessária.
Recursos
- Aquece com ultrassom.
- Fácil de prototipar uma nova aplicação.
- Bem aplicado a vastas aplicações.
- Para diversas aplicações interessantes, inteligentes e modernas.
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de aplicação
- Umidificador.
- Emissor de aromas em diferentes situações.
- Para aplicações de casa inteligente.
- Para objetos inteligentes em produtos eletrônicos de consumo.
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de operação | 5.0V(DC) |
| Ripple(na potência máx.) | ≤100 mV |
| Potência máxima | 2W |
| Tensão de pico de saída | 65±5V |
| Frequência de operação | 105±5kHz |
| CIs | ETA1617, NE555 |
Plataformas suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever a própria biblioteca de software.
Visão geral de hardware
Interface Grove Conecte a placa de controle principal, como a placa Seeeduino, à placa driver.
Interface do transdutor Conecte o transdutor ultrassônico à placa driver.
Cabo Grove Conecte a placa de controle principal à placa driver.
Lista de peças
| Nome da peça | Quantidade |
|---|---|
| Placa driver | 1PC |
| Cabo Grove | 1PC |
| Placa do transdutor ultrassônico | 1PC |
Primeiros passos
Material necessário
Seeeduino v4.2 x 1
Grove - Base shield v2 x 1
Grove - Wire x 1
Preparativos
Consulte os seguintes guias para montar uma IDE apropriada:
Nós escolhemos o Seeeduino neste caso.
- Primeiros passos no Windows
- Primeiros passos no Mac OS X
Conexões de hardware

Uma pequena demonstração
Também precisamos de um Grove - Touch Sensor nesta demonstração e conectá-lo também ao D5.
1.Copie o código abaixo para o editor da IDE Arduino.
/*
Demo code for grove atomization.
Touch to start atomizing.
Last modified by he
by xiaohe
*/
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(A5, OUTPUT);// Set A5 as OUTPUT
pinMode(5, INPUT); // Use digital pin 5 as output port
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
int D2Sig = digitalRead(5);// read pin 5 signal
if (D2Sig == 1)
{
/* code */
digitalWrite(A5, HIGH); // atomize
delay(10000); // wait for 10 seconds
digitalWrite(A5, LOW); // atomization stopped
}
}
2.Coloque um pouco de papel toalha em um copo de papel cortado cheio de água e ponha o transdutor ultrassônico sobre o papel.
O lado inferior é o lado com cavidade, que deve ficar voltado para baixo. Deixe o fundo da placa do transdutor submergir na água e mantenha o lado superior acima da água. A função do papel é conduzir a água até o transdutor e manter a parte superior do transdutor acima da água.
3.Envie o código para a placa de controle principal.
4.Agora, se você tocar no sensor de toque Grove, verá o vapor sendo produzido.

Não toque diretamente nos pinos da interface do transdutor, pois a tensão de pico de saída da placa driver pode ser de 65V.

O indutor L2 (marcado no retângulo vermelho acima) será aquecido. Portanto, não o toque diretamente.
Brinque com o Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte o Grove - Water Atomization à porta D2 e conecte o Grove - Button à porta D5 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte ao Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guide for Codecraft using Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.

Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser enviado, a atomização de água começará a atomizar quando você pressionar o botão.
Recursos
Projeto
Umidificador inteligente Deixe seu quarto confortável no inverno.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.