Pular para o conteúdo principal

Grove Base Hat para Raspberry Pi

Hoje, a série Grove de sensores, atuadores e displays cresceu e se tornou uma grande família. Cada vez mais módulos Grove irão se juntar a todo o ecossistema Grove no futuro. Vemos que o Grove ajuda makers, engenheiros, professores, estudantes e até artistas a construir, fazer, criar... Sempre sentimos que é nossa responsabilidade tornar o módulo Grove compatível com mais plataformas. Agora trazemos para você o Grove Base Hat para Raspberry Pi e o Grove Base Hat for Ras pberry Pi Zero, em outras palavras, nós trazemos para o Raspberry Pi todo o Sistema Grove.

O Grove Base Hat para Raspberry Pi fornece portas Digital/Analog/I2C/PWM/UART para atender a todas as suas necessidades. Com a ajuda do MCU integrado, um ADC de 12 bits com 8 canais também está disponível para o Raspberry Pi.

Francamente falando, há cerca de 60 módulos Grove que suportam o Grove Base Hat para Raspberry Pi agora. Entretanto, continuaremos adicionando novos módulos compatíveis, quanto mais você usar, mais módulos Grove serão adicionados.

Recursos​

  • Suporte a Raspberry Pi 2/3B/3B+/4/Zero
  • MCU integrado
  • ADC de 12 bits
  • Porta Grove de múltiplos tipos

Especificação​

ItemValor
Tensão de Operação3,3V
MCUSTM32/MM32
ADC8 canais de 12 bits
Porta Grove6 Digitais
4 Analógicas
3 I2C
1 PWM
1UART
Barramento de comunicação do Raspberry PiI2C
Endereço I2C0x04/0x08
cuidado

A tensão de operação é 3,3V, por favor não aplique mais do que 3,3V, caso contrário isso pode danificar o Raspberry Pi. Além disso, este hat não pode funcionar com módulo Grove de 5V via porta Grove, use módulos Grove compatíveis com 3,3V.

Visão Geral de Hardware​

Pinagem​

Visão geral

GPIO

A mesma pinagem do Raspberry Pi.

PWM(modulação por largura de pulso)

A porta Grove PWM conecta aos pinos GPIO/BCM 12 (PWM0) e GPIO/BCM 13 (PWM1), que são os pinos de PWM por hardware do Raspberry Pi, além disso, você pode usar todos os pinos GPIO como pinos de PWM por software.

nota

0- Todos os números de pino na camada de serigrafia ao lado da porta Grove são números de pino BCM. Para a diferença entre pinos BCM e pinos físicos, consulte aqui

1- Comparado ao PWM por hardware, o PWM por software não é tão preciso e terá problemas em altas frequências.

2- O pino GPIO/BCM 18 também é marcado como PWM0, na verdade o GPIO/BCM 12 e o GPIO/BCM 18 compartilham o mesmo canal de PWM, então eles não podem ser configurados para taxas diferentes.

3- A saída do conector de áudio também usa PWM 0 e PWM 1, então você não pode ter saída de áudio nesse conector e usar os PWMs ao mesmo tempo.

UART

A porta Grove UART conecta ao GPIO14(UART0 TX) e GPIO15(UART0 RX). UART é comumente usado no Pi como uma forma conveniente de controlá-lo através do GPIO, ou acessar as mensagens de boot do kernel pelo console serial (ativado por padrão). Também pode ser usado como uma maneira de interligar um Arduino, ATmega com bootloader, ESP8266 etc. ao seu Pi.

Digital

Há 6 soquetes Grove digitais nesta placa, normalmente o fio amarelo (que conecta ao pino superior do soquete Grove de 4 pinos) do cabo Grove é o fio de sinal, então nomeamos as portas Grove digitais como D5/D16/D18/D22/D24/D26.

Analógico

Como sabemos, não há ADC no Raspberry Pi, então ele não pode funcionar diretamente com sensor analógico. Agora, com a ajuda do MCU STM32 integrado, o Grove Base Hat pode funcionar como um ADC externo de 12 bits, o que significa que você pode usar sensores analógicos com o seu Raspberry Pi. Ainda mais agradável é que não há apenas um, mas quatro soquetes Grove analógicos disponíveis.

O sensor analógico envia a tensão analógica para o ADC de 12 bits. Depois que o ADC converte os dados analógicos em dados digitais, ele envia os dados digitais para o Raspberry Pi através da interface I2C.

I2C

Há três portas I2C disponíveis nesta placa, todas conectadas diretamente aos pinos I2C do Raspberry. Você pode considerar esta parte como um hub I2C. A maioria dos novos módulos Grove da Seeed possui interface I2C, você pode achar essas três portas extremamente úteis.

SWD

Usamos a porta SWD para gravar o firmware neste hat. Além disso, você pode ver 3 pinos GPIO nesta seção, isto é, pino 9/pino 10/pino 11. Esses três pinos não são usados por nenhuma porta Grove, você é livre para usá-los sem se preocupar com conflitos de pinos.

Grove Base Hat para Raspberry Pi vs. GrovePi+

ParâmetroGrove Base Hat para Raspberry PiGrovePi+
Tensão de Trabalho3,3V5V
MCUSTM32F030F4P6ATMEGA328P
Portas Grove6 x Digitais(3,3V); 4 x Analógicas(3,3V) ; 3 x I2C(3,3V); 1 x PWM(3,3V) ; 1 x RPISER(UART) conectada ao Raspberry Pi(3,3V) ; 1 x SWD7 x Digitais(5V); 3 x Analógicas(5V) ;3 x I2C(5V) ;1 x SERIAL: Conectada aos pinos D0/1 do ATMEGA328P(5V) ; 1 x RPISER: Conectada ao Raspberry Pi(3,3V) ;1 x ISP
Grove-DigitalConectadas diretamente ao Raspberry PiConectadas aos pinos digitais do ATMEGA328P e convertidas para sinal I2C, depois através de conversor de nível até o Raspberry Pi
Grove-AnalogConectadas ao STM32F030F4P6(ADC de 12 bits) e então convertidas para sinal I2C, roteadas diretamente ao Raspberry PiConectadas aos pinos analógicos do ATMEGA328P(ADC de 10 bits) e então convertidas para sinal I2C, depois através de conversor de nível até o Raspberry Pi
Grove-I2CConectadas diretamente ao Raspberry PiConectadas ao Raspberry Pi através de conversor de nível
Grove-PWMConectadas diretamente ao Raspberry PiN/D
RPISERConectada diretamente ao Raspberry PiConectada diretamente ao Raspberry Pi
SERIALN/DConectada aos pinos digitais D0/D1 do ATMEGA328P e convertida para sinal I2C, depois através de conversor de nível até o Raspberry Pi
SWDGravar firmware no STM32F030F4P6N/D
ISPN/DGravar firmware no ATMEGA328P
Pinos do Conector do Raspberry Pi4026

Primeiros Passos​

Hardware​

Materiais necessários​

-- Raspberry Pi x1
-- Grove Base Hat para Raspberry Pi x1
-- Módulo Grove

  • Passo 1. Conecte o Grove Base Hat para Raspberry Pi ao Raspberry Pi.

  • Passo 2. Conecte o módulo Grove à porta Grove correspondente.

  • Passo 3. Alimente o Raspberry Pi com um cabo micro-usb.

cuidado

Recomendamos que você ligue os Raspberry Pis depois que todas as conexões de hardware estiverem concluídas. Não conecte o módulo de sensor com o sistema ligado, caso contrário o Raspberry Pi pode travar.

Software​

cuidado

Atualmente, esta placa está disponível em duas versões no mercado: a versão STM32 (V1.1) e a versão MM32 (V1.0). A versão atualmente enviada é a versão STM32.

Se você tiver problemas ao usar o Grove Base Hat para Pi com a biblioteca grove.py, verifique a versão da sua placa:

  1. Se for a versão STM32, o endereço I2C é 0x04. Você precisa alterar o endereço I2C em /home/username/.local/lib/python3.9/site-packages/adc.py para 0x04.
  2. Se for a versão MM32, o endereço I2C é 0x08. Você precisa alterar o endereço I2C em /home/username/.local/lib/python3.9/site-packages/adc.py para 0x08.

Nesta seção apresentaremos como instalar a biblioteca seeed grove.py e como usar as portas I2C, PWM, digital e analógica do Grove Base Hat para Raspberry Pi.

dica

Se você não sabe como usar um Raspberry Pi, consulte aqui antes de começar.

Arquitetura​

Para operar os sensores Grove, o grove.py depende de muitas bibliotecas de interface de hardware, como mraa/smbus2/rpi.gpi/rpi_ws281x.

Instalação​

dica

Um ambiente virtual é atualmente a maneira mais estável e recomendada para replicar no Bookworm.

Instalar dependências​

Adicionar repositório

echo "deb https://seeed-studio.github.io/pi_repo/ stretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/seeed.list

Adicionar chave pública GPG

curl https://seeed-studio.github.io/pi_repo/public.key | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/seeed.gpg > /dev/null
sudo apt update

Instalar dependências de base (global é suficiente)

# Optional: Seeed binary package (not needed for most sensors)
sudo apt install libbmi088 libbma456
# Required: Python layer dependencies
pip install smbus2 pyserial seeed-python-dht # DHT DHT series required

Habilitar interface I2C

sudo raspi-config
  • Selecione interfacingg Options>I2C>Yes>Ok>Finish
  • Habilite a interface I2C

Instalar pacotes necessários

dica

Na versão mais recente do Python3, é recomendado usar virtualenv para gerenciamento isolado de pacotes.

dica

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você tem que usar esta linha de comando apenas com Python3. A instrução a seguir funciona no sistema Bookworm.

# Create once
mkdir ~/grove_env && cd ~/grove_env
python3 -m venv --system-site-packages env
# From now on, you need to run this first every time you open the terminal.
source ~/grove_env/env/bin/activate
Instalar grove.py​

Para iniciantes ou apenas usuários da biblioteca, instale usando o método online.

  • Instalação automática de dependências e implantação da biblioteca.
  • Rápido para começar, sem necessidade de operação manual.

Para desenvolvedores ou usuários avançados, instale as dependências e depois instale o grove.py com o código-fonte.

  • Inclui o repositório completo grove.py, código-fonte, exemplos e documentação
  • Adequado para visualizar código-fonte e exemplos, modificar funções da biblioteca

Para instalar no ambiente global, você pode digitar o seguinte comando:

curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | sudo bash -s -

Se você quiser instalar em um ambiente virtual, primeiro ative o seu virtualenv e digite o seguinte comando:

curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | bash -s -- --user-local --bypass-gui-installation
nota

Devido a atualizações do Raspberry Pi, o script de instalação com um clique está relativamente antigo e pode não funcionar para instalação com um clique. É recomendado usar o segundo método - o método de código-fonte mais estável para baixar a biblioteca Grove.

Modelo geral para executar rotinas (toda vez que um novo terminal é aberto)

Ambiente virtual

source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
python grove_xxx.py # xxx = Module Name

Ambiente global

 grove_xxx.py          # xxx = Module Name

Uso​

Agora você pode usar o Grove Base Hat para Raspberry Pi com dezenas de módulos Grove, digite o comando grove_ e pressione a tecla ++tab++ para verificar a lista de Groves suportados.

(env) pi@raspberrypi:~ $ grove_
grove_12_key_cap_i2c_touch_mpr121
grove_16x2_lcd
grove_1wire_thermocouple_amplifier_max31850
grove_3_axis_accelerometer_adxl372
grove_3_axis_compass_bmm150
grove_3_axis_digital_accelerometer
grove_4_digit_display
grove_6_axis_accel_gyro_bmi088
grove_air_quality_sensor_v1_3
grove_button
grove_cap_touch_slider_cy8c
grove_collision_sensor
grove_current_sensor
grove_gesture_sensor
grove_gpio
grove_high_accuracy_temperature
grove_i2c_color_sensor_v2
grove_i2c_motor_driver
grove_i2c_thermocouple_amplifier_mcp9600
grove_imu_9dof_icm20600_ak09918
grove_lcd_1.2inches
grove_led
grove_light_sensor_v1_2
(env) pi@raspberrypi:~ $ grove_
grove_12_key_cap_i2c_touch_mpr121
grove_16x2_lcd
grove_1wire_thermocouple_amplifier_max31850
grove_3_axis_accelerometer_adxl372
grove_3_axis_compass_bmm150
grove_3_axis_digital_accelerometer
grove_4_digit_display
grove_6_axis_accel_gyro_bmi088
grove_air_quality_sensor_v1_3
grove_button
grove_cap_touch_slider_cy8c
grove_collision_sensor
grove_current_sensor
grove_gesture_sensor
grove_gpio
grove_high_accuracy_temperature
grove_i2c_color_sensor_v2
grove_i2c_motor_driver
grove_i2c_thermocouple_amplifier_mcp9600
grove_imu_9dof_icm20600_ak09918
grove_lcd_1.2inches
grove_led
grove_light_sensor_v1_2
grove_loudness_sensor
grove_mech_keycap
grove_mini_pir_motion_sensor
grove_moisture_sensor
grove_multi_switch
grove_multi_switch_poll
grove_oled_display_128x64
grove_optical_rotary_encoder
grove_piezo_vibration_sensor
grove_pwm_buzzer
grove_recorder_v3_0
grove_relay
grove_rotary_angle_sensor
grove_round_force_sensor
grove_ryb_led_button
grove_servo
grove_slide_potentiometer
grove_sound_sensor
grove_step_counter_bma456
grove_switch
grove_temperature_humidity_bme680
grove_temperature_humidity_sht31
grove_temperature_sensor
grove_thumb_joystick
grove_tilt_switch
grove_time_of_flight_distance
grove_touch_sensor
grove_ultrasonic_ranger
grove_uv_sensor
grove_water_sensor
grove_ws2813_rgb_led_strip

Em seguida mostraremos como usá-los de acordo com o tipo de porta.

Porta digital

cuidado

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você tem que usar esta linha de comando apenas com Python3.

Usaremos o Grove - Ultrasonic Ranger como exemplo para apresentar a porta digital.

Diagrama de conexão de hardware

Digite o seguinte comando grove_ultrasonic_ranger 5 6 na interface de linha de comando.

pi@raspberrypi:~$  grove_ultrasonic_ranger 5 6
Detecting distance...
6.979909436456088 cm
7.966469074117726 cm
12.451204760321255 cm
15.184797089675378 cm
17.429220265355603 cm
18.73230112010035 cm
20.717752390894397 cm
19.83807004731277 cm
17.3059003106479 cm

^CTraceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/grove_ultrasonic_ranger", line 11, in <module>
load_entry_point('grove.py==0.5', 'console_scripts', 'grove_ultrasonic_ranger')()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/grove/grove_ultrasonic_ranger.py", line 107, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt

Quando você mudar a distância entre o Grove - Ultrasonic Ranger e o objeto alvo, o valor de medição mudará de acordo. Pressione ++ctrl+c++ para sair.

cuidado

Para a maioria dos módulos Grove, você precisa adicionar o parâmetro do número do pino, como grove_ultrasonic_ranger 5 6, 5 e 6 são os pinos GPIO/BCM. No entanto, você deve ter notado que no primeiro exemplo grove_pwm_buzzer, não adicionamos um parâmetro após o comando. Isso porque as portas PWM e I2C não exigem parâmetros de número de pino. Você pode encontrar a serigrafia do número do pino logo ao lado do conector Grove.

Porta analógica

cuidado

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você tem que usar esta linha de comando apenas com Python3.

Usaremos o Grove - Air quality sensor v1.3 como exemplo para apresentar a porta analógica.

Diagrama de conexão de hardware

Digite o seguinte comando grove_air_quality_sensor_v1_3 0 1 na interface de linha de comando.

pi@raspberrypi:~$  grove_air_quality_sensor_v1_3 0 1
Detecting ...
62, Air Quality OK.
63, Air Quality OK.
61, Air Quality OK.
61, Air Quality OK.
59, Air Quality OK.
62, Air Quality OK.
60, Air Quality OK.
60, Air Quality OK.
59, Air Quality OK.
60, Air Quality OK.
60, Air Quality OK.
60, Air Quality OK.

57, Air Quality OK.
^CTraceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/grove_air_quality_sensor_v1_3", line 11, in <module>
load_entry_point('grove.py==0.5', 'console_scripts', 'grove_air_quality_sensor_v1_3')()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/grove/grove_air_quality_sensor_v1_3.py", line 68, in main
time.sleep(.1)
KeyboardInterrupt

Você pode usar este sensor para detectar a qualidade do ar. Pressione ++ctrl+c++ para sair.

nota

Você pode ter notado que, para a porta analógica, o número do pino na serigrafia é algo como A1, A0, porém no comando usamos o parâmetro 0 e 1, exatamente como na porta digital. Portanto, certifique-se de conectar o módulo na porta correta, caso contrário poderá haver conflitos de pinos.

I2C

cuidado

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.

Tomaremos o Grove - OLED Display 128x64 como exemplo para apresentar a porta I2C.

Diagrama de conexão de hardware

Digite o seguinte comando grove_oled_display_128x64 na interface de linha de comando.

(env)pi@raspberrypi:~$ python grove_oled_display_128x64

Parece que nada aconteceu, porém você pode encontrar a frase mais famosa do mundo cibernético se verificar o seu OLED.😄

nota

Se você usar a ferramenta I2C para escanear o endereço I2C do módulo Grove, poderá encontrar dois ou mais endereços. 0x04 é o endereço do Grove Base Hat for Raspberry Pi.

Visualizador de Esquemático Online​


:::noteChange Note:

Devido ao fato de que os chips da série ST32 estão em falta globalmente, os preços aumentaram várias vezes e não há uma data de entrega clara. Não tivemos escolha a não ser mudar para o chip MM32. Os modelos de substituição específicos são os seguintes: STM32F030F4P6TR é substituído por MM32F031F6P6. Após a substituição do chip, as funções do produto, características, métodos de uso e códigos permanecem inalterados. Deve-se notar que a versão do firmware mudou, e o firmware de fábrica foi ajustado de acordo com os diferentes chips. Se você precisar regravar o firmware, baixe o firmware correspondente ao chip. :::

Recursos​

Projeto​

Este é o vídeo de introdução deste produto.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...