Pular para o conteúdo principal

Grove Base Shield para Photon

Recursos


  • Interface Grove

  • Conecte a módulos Grove em grande quantidade e de baixo custo

  • Portas I2C, UART integradas

Ideias de aplicação


  • Aplicações IoT compactas, como roteador inteligente.

Especificação


Portas Grove3 portas digitais
2 portas analógicas
2 portas I2C
1 porta UART.
Dimensões53 × 53 mm
Peso18g

Visão geral do hardware


Lista de peças

Nome das peçasQuantidade
Grove Base Shield para Photon1PC

Primeiros passos


Nota: Neste caso mostramos um ambiente geral de desenvolvimento.

Zumbindo

  1. Consulte aqui para conectar a um dispositivo (PC ou Mac).
nota
  1. Recomendamos que você escolha node.js v4.2.3 LTS, especialmente para usuários do Windows 10.
  2. Pode ser necessário mais uma etapa depois de executar o comando particle setup, que é conectar seu dispositivo (PC ou Mac) a um AP wi-fi cujo nome contenha Photon, especialmente no Windows 10.
  1. Use o Web IDE para o seu projeto. Faça login com sua conta e escolha seu dispositivo (clique no penúltimo ícone na coluna da esquerda).
nota

Recomendamos que você escolha o Web IDE para compilar ou fazer flash do seu código para o Photon, o que é muito mais rápido do que usar o Particle Dev, se sua conectividade com a internet não for tão boa.

  1. Conecte-os como a seguir:

  1. Agora você pode copiar o código a seguir para o Web IDE e fazer o flash para o Photon clicando em um ícone parecido com um raio (o primeiro ícone na coluna da esquerda).
nota

Copie o código apenas para a aba chamada filename.ino.

/*
Buzzing
Use digital pin D4
This example code is in the public domain.
by xiaohe
*/
int led1 = D4; //set D4 as output

void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT);
}

void loop() {
// enable buzzing
digitalWrite(led1, HIGH);

// We'll leave it on for 1 second...
delay(1000);

// Then we'll turn it off...
digitalWrite(led1, LOW);

// Wait 1 second...
delay(1000);

// And it will repeat!
}

Visualizador de esquemático online

Recursos


Suporte técnico e discussão sobre o produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...