Pular para o conteúdo principal

Grove Shield para Arduino Nano

pir

Grove Shield para Arduino Nano oferece uma forma simples de se conectar ao Arduino Nano e também ao Seeeduino Nano. Este shield ajuda você a se livrar da protoboard e dos jumpers, puxando os pinos da placa‑mãe e expandindo para 8 conectores Grove. Este shield puxa os pinos da placa‑mãe e expande para 8 conectores Grove, incluindo 3 conectores Grove digitais, 3 conectores Grove analógicos, 1 conector Grove I2C e 1 conector Grove UART.

Especificações

Parâmetro

Valor/Faixa

Temperatura de Operação

-25℃ a +85℃

Portas Analógicas

3

Portas Digitais

3

Portas UART

1

Portas I2C

1

Tamanho

45mm x40mm

Grove Shield V1.0 a V1.1, suporta a placa de desenvolvimento Arduino Nano 33 series.

pir

Nota de Alteração da V1.1: Adicionado seletor de VCC 3.3V/5V

Até o momento, o Grove Shield foi atualizado para a versão v1.3.

pir

Nota de Alteração da V1.3: A versão V1.3 do Grove Shield corta os fios que conectam os pinos RST e RSE em ambos os lados.

Placas Compatíveis

Lista de Suporte da V1.0:

Lista de Suporte da V1.1:

  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT*
  • Arduino Nano 33 BLE*
  • Arduino Nano 33 BLE Sense*

Lista de Suporte da V1.3:

  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT*
  • Arduino Nano 33 BLE*
  • Arduino Nano 33 BLE Sense*
  • Arduino ESP32 Nano
cuidado

Para funcionar com as placas da série Arduino 33, mude a alimentação VCC para 3.3V. Se a alimentação VCC for ajustada para 5V, a placa de desenvolvimento poderá ser danificada!

Visão Geral de Hardware

pir

  • 1-Portas Analógicas: inclui 3 portas analógicas, A0, A2, A6.
  • 2-Portas Digitais: inclui 3 portas digitais, D2, D4, D6.
  • 3-Porta UART: 1 porta UART.
  • 4-Portas I2C: 1 porta I2C.

Primeiros Passos

Hardware

  • Passo 1. Prepare os itens abaixo:

Seeeduino Nano

Grove Shield para Arduino Nano

Grove - Buzzer

Grove - Button

pir

pir

pir

pir

Compre AGORA

Compre AGORA

Compre AGORA

Compre AGORA

  • Passo 2. Conecte o Grove - Buzzer à porta D4 do Grove Shield
  • Passo 3. Conecte o Grove - Button à porta D2 do Grove Shield
  • Passo 4. Conecte o Grove Shield para Arduino Nano ao Seeeduino nano
  • Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB

pir

Software

  • Passo 1. Copie o código abaixo para a Arduino IDE e faça o upload para o Seeeduino.
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 4; // connect a buzzer
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
  • Passo 2. Pressione o botão e ouviremos o buzzer.

Perguntas Frequentes

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...