Pular para o conteúdo principal

Kit Grove Speech Recognizer para Arduino

O Kit Grove Speech Recognizer para Arduino é projetado para prototipagem de Casas Inteligentes e inclui alguns elementos domésticos básicos, como o Speech Recognizer e o Emissor Infravermelho. Você pode aprender rapidamente as funções e aplicações do Speech Recognizer por meio deste kit; o guia mostra alguns demos comuns, por exemplo, você pode tocar música através do comando de voz "Play music" ou ligar a luz de acordo com o comando correspondente.

Lista de Peças​


  1. Grove - Speech Recognizer SKU:101020232

  2. Grove - MP3 v2.0

  3. Grove – RTC

  4. Base Shield

  5. Grove - Infrared Receiver

  6. Grove - Infrared Emitter

Aplicação​


Como ligar a TV​

Às vezes queremos controlar algo com a nossa voz, como a TV ou o ar-condicionado. Esses dispositivos são controlados por um controle remoto infravermelho, então precisamos primeiro saber qual é o código de cada botão do controle remoto infravermelho e depois colocar o código no nosso programa. Por fim, sua voz poderá acionar esses códigos de botão e você poderá controlar esses dispositivos como se fosse o controle remoto infravermelho.

Antes de criar este demo, você deve preparar alguns componentes necessários:

  • Grove - Infrared Receiver

  • Grove - Infrared Emitter

  • Grove - Speech Recognizer

  • Base Shield

  • Arduino UNO

  • Controle remoto infravermelho

Obter o código de um controle remoto infravermelho usando o Grove - Infrared Receiver

Baixe as bibliotecas necessárias do GitHub: IRSendRev ,preste atenção ao caminho das suas bibliotecas: .../arduino/libraries

  • Agora abra o arquivo de exemplo "recv": File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> recv.

  • Envie o programa para o seu Arduino UNO.

  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - Receiver à porta D2 do Base Shield.

const int pinRecv = 2;

Você também pode usar outra porta, modificando a definição do pino.

  • Abra o monitor serial do Arduino UNO.

Pressione um botão de qualquer controle remoto infravermelho; você obterá o código de informação detalhado do botão, veja a seguir:

Anote as informações detalhadas do botão que você deseja pressionar. A seguir estão as informações de um botão:

+------------------------------------------------------+
LEN = 9
START_H: 179 START_L: 88
DATA_H: 11 DATA_L: 33

DATA_LEN = 4
DATA: 0x80 0x7E 0x10 0xEF
DATA: 128 126 16 239
+------------------------------------------------------+

Modificar o programa IRSend

Agora podemos usar o código de informação anterior de um botão.

  • Abra o arquivo de exemplo "send": File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> send.

  • Envie o programa para o seu Arduino UNO.

  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - Receiver à porta D3 do Base Shield.

Primeiro precisamos modificar as informações padrão do botão:

unsigned char dtaSend[20];

void dtaInit()
{
............
}

Modifique essas informações de acordo com aquelas que você anotou anteriormente:

unsigned char dtaSend[20];

void dtaInit()
{
dtaSend[BIT_LEN] = 9; // all data that needs to be sent
dtaSend[BIT_START_H] = 179; // the logic high duration of a button
dtaSend[BIT_START_L] = 88; // the logic low duration of a button
dtaSend[BIT_DATA_H] = 11; // the logic "long" duration in the communication
dtaSend[BIT_DATA_L] = 33; // the logic "short" duration in the communication

dtaSend[BIT_DATA_LEN] = 4; // Number of data which will sent. If the number is other, you should increase or reduce dtaSend[BIT_DATA+x].

dtaSend[BIT_DATA+0] = 128; // data that will sent
dtaSend[BIT_DATA+1] = 126;
dtaSend[BIT_DATA+2] = 16;
dtaSend[BIT_DATA+3] = 239;
//dtaSend[BIT_DATA+4] = 192;
//dtaSend[BIT_DATA+5] = 63;
}

Você pode observar que:

DATA_LEN = 4

Portanto, você pode comentar ou excluir essas duas linhas.

   //dtaSend[BIT_DATA+4]     = 192;
//dtaSend[BIT_DATA+5] = 63;

É claro que você também pode definir muitos botões:

#include <IRSendRev.h>

#define BIT_LEN 0
#define BIT_START_H 1
#define BIT_START_L 2
#define BIT_DATA_H 3
#define BIT_DATA_L 4
#define BIT_DATA_LEN 5
#define BIT_DATA 6

const int ir_freq = 38;

unsigned char OpenTV[20];
unsigned char CloseTV[20];
unsigned char IncreaseTemp[20];
unsigned char DecreaseTemp[20];

void OpenTVInit()
{
OpenTV[BIT_LEN] = 11;
OpenTV[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void CloseTVInit()
{
CloseTV[BIT_LEN] = 11;
CloseTV[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void IncreaseTempInit()
{
IncreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
IncreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void DecreaseTempInit()
{
DecreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
DecreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
/*............ omit ............*/
}

void setup()
{
OpenTVInit();
CloseTVInit();
IncreaseTempInit();
DecreaseTempInit();
}

void loop()
{
IR.Send(OpenTV, 38);
delay(200);
IR.Send(CloseTV, 38);
delay(200);
IR.Send(IncreaseTemp, 38);
delay(200);
IR.Send(DecreaseTemp, 38);

delay(2000);
}

Adicionar o Speech Recognizer ao seu programa IRSend

  • É muito simples usar o Speech Recognizer sozinho; consulte primeiro o wiki dele.

Podemos escolher quais botões precisamos de acordo com a tabela; Tabela de valores de retorno, Grove - Speech Recognizer; de valor de retorno do Speech Recognizer. A seguir está a tabela de valores de retorno:

ComandoValor de Retorno
Ligar a luz1
Desligar a luz2
Tocar música3
Pausar4
Próxima5
Anterior6
Acima7
Abaixo8
Ligar a TV9
Desligar a TV10
Aumentar a temperatura11
Diminuir a temperatura12
Que horas são13
Abrir a porta14
Fechar a porta15
Esquerda16
Direita17
Parar18
Iniciar19
Modo 120
Modo 221
Ir22

O exemplo a seguir usa dois comandos: "Turn of the TV" e "Turn off the TV"

  • Depois de ler, podemos incorporar o programa do Speech Recognizer no programa IRSend. Veja o seguinte programa completo:
#include <IRSendRev.h>
#include <SoftwareSerial.h>

/*======== IR type ========*/

#define BIT_LEN 0
#define BIT_START_H 1
#define BIT_START_L 2
#define BIT_DATA_H 3
#define BIT_DATA_L 4
#define BIT_DATA_LEN 5
#define BIT_DATA 6
const int ir_freq = 38; // 38k

/* ======== How many IR buttons you wanna send ========*/

unsigned char OpenTV[20];
unsigned char CloseTV[20];


/*========= Choose the pins of Speech Recognizer ==========*/

#define SOFTSERIAL_RX_PIN 5
#define SOFTSERIAL_TX_PIN 6

SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);


/* ======= How to write the IR data ========*/
/* ==== You can get those data via IR Recevier ==== */

void OpenTVInit()
{
OpenTV[BIT_LEN] = 9; // all data that needs to be sent
OpenTV[BIT_START_H] = 180; // the logic high duration of "OpenTV"
OpenTV[BIT_START_L] = 88; // the logic low duration of "OpenTV"
OpenTV[BIT_DATA_H] = 11; // the logic "long" duration in the communication
OpenTV[BIT_DATA_L] = 33; // the logic "short" duration in the communication

OpenTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // Number of data which will sent. If the number is other, you should increase or reduce dtaSend[BIT_DATA+x].

OpenTV[BIT_DATA+0] = 50; // data that will sent
OpenTV[BIT_DATA+1] = 166;
OpenTV[BIT_DATA+2] = 80;
OpenTV[BIT_DATA+3] = 175;
}

void CloseTVInit()
{
CloseTV[BIT_LEN] = 9; // all data that needs to be sent
CloseTV[BIT_START_H] = 178; // the logic high duration of "CloseTV"
CloseTV[BIT_START_L] = 89; // the logic low duration of "CloseTV"
CloseTV[BIT_DATA_H] = 10; // the logic "long" duration in the communication
CloseTV[BIT_DATA_L] = 33; // the logic "short" duration in the communication

CloseTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // Number of data which will sent. If the number is other, you should increase or reduce dtaSend[BIT_DATA+x].

CloseTV[BIT_DATA+0] = 50; // data that will sent
CloseTV[BIT_DATA+1] = 166;
CloseTV[BIT_DATA+2] = 168;
CloseTV[BIT_DATA+3] = 87;
}


void setup()
{
OpenTVInit()
CloseTVInit()
Serial.begin(9600);
speech.begin(9600);
speech.listen();
}

void loop()
{
int a=0;

if(speech.available())
{
a = speech.read(); // Read the return value from the Speech Recognizer
switch (a)
{
case 9: // if (return value) then send (IR data)
IR.Send(OpenTV, 38);
delay(1000);
break;
case 10:
IR.Send(CloseTV, 38);
delay(1000);
break;
default:
break;
}
}
}

Como controlar a música​

Observe os comandos do Speech Recognizer, há muitos comandos relacionados à música, como "Play music", "Pause", "Stop", "Previous", "Next". Então vamos fazer esta Caixa de Música por Voz!

Baixe as bibliotecas necessárias do GitHub: Grove_Serial_MP3_Player_V2.0; biblioteca, Grove - MP3 v2.0, preste atenção ao caminho das suas bibliotecas: .../arduino/libraries .

Funções úteis sobre Grove - MP3 v2

Existem algumas funções básicas úteis do Grove - MP3:

PlayPause();    // pause music
PlayResume(); // restart a music
PlayNext(); // next song
PlayPrevious(); // previous song
PlayLoop(); // loop all songs
SetVolume(uint8_t volume); // set volume. default value is "0x0E", the range is 0x00 to 0x1E.
IncreaseVolume(); // increase volume
DecreaseVolume(); // decrease volume

Mas há algumas funções especiais às quais você precisa prestar atenção:

  • SelectPlayerDevice(uint8_t device). O valor padrão do dispositivo é 0x02, seleciona o cartão SD como dispositivo de reprodução.
SelectPlayerDevice(0x02);
  • SpecifyMusicPlay(uint16_t index). reproduz uma música pelo nome.
Preste atenção ao nome das músicas, você pode definir um nome como o seguinte tipo:

Então podemos reproduzir a música "005" com esta função:
SpecifyMusicPlay(5);
  • SpecifyfolderPlay(uint8_t folder, uint8_t index); // reproduz uma música pelo nome em uma pasta indicada
Além disso, às vezes podemos reproduzir músicas em uma nova pasta, a função anterior é útil.

nota

O intervalo de índice das pastas é 01-99, então o nome das pastas será apenas qualquer número entre 01 e 99. Preste atenção aos números entre 1-9, o nome da pasta deve ser escrito como 01-09.

Então, se quisermos reproduzir o "005" na pasta "01", podemos fazer assim:

SpecifyfolderPlay(1,5);
  • Outras atenções:

Cada música tem sua duração, portanto se você quiser indicar músicas uma por uma, há duas maneiras que você pode escolher:

delay(length of time);  // delay the length of time until the song is played out

while(QueryPlayStatus() != 0); // Return: 0: played out; 1: not play out

Normalmente, podemos usar a última. Por exemplo:


SpecifyMusicPlay(1);
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(2);
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(3);
while(QueryPlayStatus() != 0);

Programa Integrado

Certo, vamos integrar o Speech Recognizer e o Grove - MP3. O seguinte demo pode controlar algumas funções do MP3: reproduzir música, pausar música, continuar música, próxima música, música anterior.

  • Copie o programa e envie-o para o seu Arduino UNO.

  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - MP3 v2 à porta D2 do Base Shield.

# include <SoftwareSerial.h>

# include <MP3Player_KT403A.h>

/****** Define the pins of MP3 ******/
SoftwareSerial mp3(2, 3);

/****** Define the pins of Speech Recognizer ******/

# define SOFTSERIAL_RX_PIN 5

# define SOFTSERIAL_TX_PIN 6

SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);

void setup()
{
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
Serial.begin(9600);
delay(100);

SelectPlayerDevice(0x02); // Select SD card as the player device.
SetVolume(0x15); // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
}

void loop()
{
int a=0;
if(speech.available())
{
a = speech.read(); // Read the return value from the Speech Recognizer
switch (a)
{
case 3: // speech command : Play music
SpecifyMusicPlay(1); // MP3: play the name of "001"
break;
case 4: // speech command : Pause
PlayPause(); // MP3: pause music
break;
case 19: // speech command : Start
PlayResume(); // MP3: continue music
break;
case 5: // speech command : Next
PlayNext(); // MP3: play next song
break;
case 6: // speech command : Previous
PlayPrevious(); // MP3: play previous song
break;
default:
break;
}

delay(1000);
}
}

Como transmitir em tempo real​

Você já usou o Grove - MP3 para transmitir em tempo real? Vamos tentar por meio do Speech Recognizer, Grove - MP3 e Grove - RTC.

Ajustar o tempo real

Baixe as bibliotecas necessárias do GitHub: RTC_DS1307;library, Grove - RTC;, preste atenção ao caminho das suas bibliotecas: .../arduino/libraries .

  • Abra o arquivo de exemplo "SetTimeAndDisplay" : File --> Sketchbook --> libraries --> RTC_DS1307 --> SetTimeAndDisplay.

  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO e conecte o Grove - RTC à porta I2C do Base Shield.

  • Defina a hora correta do RTC.

clock.fillByYMD(2016,1,19);//May 23,2016
clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28 30"
clock.fillDayOfWeek(Mon);//Saturday
  • Envie o programa modificado para o seu Arduino UNO.

Texto para fala

Como todos sabemos, há 60 números ao transmitir a hora (0 ~ 59), e podemos pronunciar algumas palavras antes que o MP3 transmita a hora ("It's"). Portanto, precisamos adicionar 61 arquivos de som no cartão SD.

Mas há algumas dicas sobre o cartão SD às quais você precisa prestar atenção:
  • Formato do cartão SD: FAT32.

  • Formate o cartão SD antes de apagar qualquer música; nada precisa ser feito ao adicionar músicas.

  • A sequência de reprodução depende da sequência de adição das músicas no cartão SD. portanto, se quisermos reproduzir algumas músicas em ordem, precisamos adicioná-las ao cartão SD em ordem.

A propósito, classificamos 61 arquivos de som em uma pasta, você pode baixá-la e copiá-la para o seu cartão SD. Claro que talvez você precise formatar o cartão SD primeiro.

Nome do Arquivo de SomNº do arquivo no Cartão SDTexto da Voz
0001º0
0012º1
.........
05960º59
06061ºIt's

Programa Integrado e transmissão em tempo real

  • Conecte o Base Shield ao Arduino UNO; conecte o Grove - MP3 v2 à porta D2 do Base Shield; conecte o Grove - Speech Recognizer à porta D5 do Base Shield; conecte o Grove - RTC à porta I2C do Base Shield.

  • Copie o código a seguir em um novo sketch da Arduino IDE e envie o programa para o Arduino UNO.

  • Diga "HiCell, What's the time" , o MP3 irá transmitir o horário em tempo real.


# include <Wire.h>

# include "DS1307.h"

# include <SoftwareSerial.h>

# include <MP3Player_KT403A.h>

/******* Define the pins of MP3 ******/
SoftwareSerial mp3(2, 3);

/******* Define the pins of Speech Recognizer ******/

# define SOFTSERIAL_RX_PIN 5

# define SOFTSERIAL_TX_PIN 6

SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);

/******* Define a object of DS1307 class ******/
DS1307 clock;//define a object of DS1307 class

void setup ()
{
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
clock.begin();
Serial.begin(9600);
delay(100);

SelectPlayerDevice(0x02); // Select SD card as the player device.
SetVolume(0x15); // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
}

void loop ()
{
int a=0;
speech.listen(); // start to receiver data from the software port of Speech Recognizer
if(speech.available())
{
a = speech.read(); // Read the return value from the Speech Recognizer
if(a==13)
{
clock.getTime(); // get the real-time from Grove - RTC
int b=1+clock.hour; // get hour data; because the 1th name of song is the voice "0" , so in order to get the voice "60" (it's) , the number of the name should be added 1.
int c=1+clock.minute; // get hour data; because the 1th name of song is the voice "0" , so in order to get the voice "60" (it's) , the number of the name should be added 1.

mp3.listen(); // start to receiver data from the software port of Grove - MP3
SpecifyMusicPlay(61); // The voice "It's" is the name of "61" song in the folder of SD card
while(QueryPlayStatus() != 0); // play next song before the previous song is played out
SpecifyMusicPlay(b); // play the name of "b" song in the folder of SD card
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(c); // play the name of "c" song in the folder of SD card
while(QueryPlayStatus() != 0);
}
}
delay(1000);
}

Recursos​


Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...