Pular para o conteúdo principal

Kit Inicial Grove para IoT baseado em Raspberry Pi

enter image description here

Construir um projeto de IoT no seu Raspberry Pi nunca foi uma tarefa fácil para muitos desenvolvedores. Isso se deve às conexões de hardware confusas envolvidas e à programação de software complicada. A Seeed e a Microsoft trabalharam juntas para aliviar alguns desses desafios introduzindo o Microsoft IoT Grove Kit.

A cape GrovePi+ incluída no kit é totalmente compatível com seu Raspberry Pi 3 e Raspberry Pi 2 que ambos executam Windows 10 IoT Core. Com o sistema Grove fácil de usar, agora você pode conectar até 15 módulos Grove ao seu Raspberry Pi simplesmente através das interfaces Grove no GrovePi+.

Além dos sensores e atuadores de alto desempenho, o kit contém um Display HDMI de 5 polegadas e um LCD RGB com luz de fundo. O Microsoft IoT Grove Kit é uma plataforma poderosa para você iniciar sua exploração na Internet das Coisas.

Observe que este kit NÃO inclui a placa Raspberry Pi. Visite here para comprá-la separadamente.

nota

GrovePi+ e parte do código foram projetados pela Dexter Industry. Clique para obter mais informações sobre a Dexter.

enter image description here

Recursos​

  • GrovePi+ fácil de usar que é compatível com Raspberry Pi B/B+/A+/2/3
  • Módulos Grove plug-n-play para prototipagem rápida

Lista de Peças​

SKUNome da PeçaQtdeLink
103010002GrovePi+1Adquira agora
104990243Display HDMI de 5 Polegadas com Tela de Toque USB1Adquira agora
103020005Grove - Relé1Adquira agora
101020011Grove - Sensor de Temperatura e Umidade1Adquira agora
101020010Grove - Sensor Ultrassônico1Adquira agora
104020006Barra de LED Grove v2.01Adquira agora
101020048Grove - Sensor de Ângulo Rotativo(P)1Adquira agora
107020000Grove - Buzzer1Adquira agora
101020023Grove - Sensor de Som1Adquira agora
101020014Grove - Sensor de Luz v1.21Adquira agora
101020003Grove - Botão1Adquira agora
104030001Grove - LCD RGB com Luz de Fundo1Adquira agora
109990056Cabo HDMI1Adquira agora
321010007Cabo Micro USB - 48cm1Adquira agora

Conexão de hardware para GrovePi+​

1.1 Conectando o GrovePi+ ao Raspberry Pi

Primeiro, monte seu GrovePi+ no Raspberry Pi. O GrovePi+ desliza sobre o topo do Raspberry Pi como mostrado na figura abaixo.

enter image description here

Certifique-se de que os pinos estejam devidamente alinhados ao empilhar o GrovePi+.

Ligando o Raspberry Pi

Para alimentar o GrovePi+ e o Raspberry Pi, você pode usar a porta de alimentação micro USB no Raspberry Pi. Lembre-se de usar um bom adaptador de energia capaz de fornecer 2A a 5V. Se você quiser executar o GrovePi+ em uma configuração independente, talvez ache útil um power bank USB.

enter image description here

Instalar a biblioteca GrovePi C# para Raspberry Pi​

O GrovePi pode ser programado em C#, mas primeiro você deve instalar a biblioteca de driver Windows 10 IoT C# para o GrovePi. Há duas maneiras de fazer isso: instalar o pacote NuGet e usar o código da biblioteca GrovePi C# desenvolvido pela Dexter.

Instalar o pacote NuGet

O pacote NuGet do GrovePi para a versão atual está disponível. Para instalar o GrovePi para Windows IoT siga os seguintes passos.

PASSO1.

No menu Tools, selecione Library Package Manager e, em seguida, clique em Package Manager Console.

enter image description here

A janela Package Manager Console é exibida.

enter image description here

PASSO2.

Execute o seguinte comando no Package Manager Console.

PM> Install-Package GrovePi

Mais detalhes em https://www.nuget.org/packages/GrovePi/.

Usar o código da biblioteca GrovePi C#

Se você é um programador experiente ou não consegue instalar o pacote NuGet do GrovePi com sucesso, pode baixar o código da biblioteca clicando neste link https://github.com/DexterInd/GrovePi/tree/master/Software/CSharp.

PASSO1.

Mova os dois projetos de biblioteca C# “GrovePi” e “Driver” para a pasta onde seu projeto está localizado. E adicione-os ao seu projeto no Solution Explorer. Por exemplo, clique com o botão direito no Solution “GrovePiExamples ”, Add | Existing Project, como mostrado abaixo.

enter image description here

Em seguida, adicione “GrovePi” e “Driver” ao Solution Explorer.

enter image description here

PASSO2.

Defina a biblioteca C# como projetos de referência. Clique com o botão direito em References e clique em Add References

enter image description here

Clique em Projects | Solution e marque a caixa conforme mostrado no retângulo vermelho abaixo. Em seguida, clique em OK.

enter image description here

Agora, você já instalou a biblioteca GrovePi C# com sucesso.

Todos os sensores compatíveis estão disponíveis por meio da classe DeviceFactory.

Exemplos

A seguir estão alguns exemplos simples de como usar a biblioteca.

  • Medir Distância

Sensor ultrassônico conectado ao pino digital 2 (D2)

var distance = DeviceFactory.Build.UltraSonicSensor(Pin.DigitalPin2).MeasureInCentimeters();

  • Exibir Hello World

    DeviceFactory.Build.RgbLcdDisplay().SetText("Hello World").SetBacklightRgb(0, 255, 255);

  • Acionar o buzzer

Acionar o buzzer conectado ao pino digital 2 (D2).

DeviceFactory.Build.Buzzer(Pin.DigitalPin2).ChangeState(SensorStatus.On);

Executando exemplos Win10 IoT no Rpi3​

Aqui temos uma lista de projetos de exemplo que mostram como é fácil iniciar um projeto com o Raspberry Pi. Esses projetos de Raspberry Pi combinam sensores Grove fáceis de usar com o poderoso Raspberry Pi. Você pode clicar here para baixar o código de exemplo GrovePi para win10. Você precisará pressionar o botão verde “Clone or download” à direita e escolher “Download ZIP”. Em seguida, você precisa extrair o ZIP em um local de sua escolha. Abra o GrovePiExamples(win10).sln com o seu Visual Studio 2015, você pode ver que há 12 projetos no Solution Explorer, como a figura abaixo mostra.

enter image description here

Antes de começar, compile primeiro o projeto GrovePi. Isso porque os outros projetos dependem dele.

Hello World do LCD RGB

Este exemplo é para ser o seu primeiro projeto com o GrovePi+. Todas as partes usadas neste projeto estão disponíveis no GrovePi+ Starter Kit. Uma vez dominado, você pode seguir para projetos mais complicados, como conectar um display ou outros sensores ao Raspberry Pi.

  • Passo1: Defina o projeto HelloWorld(LCD) como StartUp Project.
  • Passo2: Conexão de hardware.

Conecte o LCD RGB à porta I2C-1 e ligue o Raspberry Pi usando o conector de fio Grove.

enter image description here

  • Passo3: Faça o deploy do seu aplicativo.
  1. Com o aplicativo aberto no Visual Studio, defina a arquitetura no menu suspenso da barra de ferramentas. Selecione ARM.

  2. Em seguida, na barra de ferramentas do Visual Studio, clique no menu suspenso Local Machine e selecione Remote Machine.

enter image description here

  1. Neste ponto, o Visual Studio apresentará a caixa de diálogo Remote Connections. Se você usou anteriormente o PowerShell para definir um nome exclusivo para o seu dispositivo, você pode inseri-lo aqui (neste exemplo, estamos usando my-device). Caso contrário, use o endereço IP do seu dispositivo Windows IoT Core. Depois de inserir o nome/IP do dispositivo, selecione None para Windows Authentication e clique em Select.

enter image description here

  1. Você pode verificar ou modificar esses valores navegando até as propriedades do projeto (selecione Properties no Solution Explorer) e escolhendo a guia Debug à esquerda.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo HelloWorld será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT, e você verá o HelloWorld a partir do Grove RGB LCD.

Grove Rotary Angle Sensor

Este exemplo pode ser configurado da mesma forma que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto GroveAngleSensor como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Angle Sensor à porta A0 e conecte o Raspberry Pi à tela LCD pelo cabo HDMI.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo GroveAngleSensor será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o valor do Grove Angle Sensor na tela LCD.

Grove LED Bar

Este exemplo pode ser configurado da mesma forma que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto GroveLedBar como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Led Bar à porta D5.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo GroveLedBar será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o Grove Led Bar acender em ciclo.

Grove - Light Sensor

Este exemplo tem o mesmo uso que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto GroveLightSensor como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Light Sensor à porta A2 e conecte o Raspberry Pi à tela LCD pelo cabo HDMI.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo GroveLightSensor será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o valor do Grove Light Sensor na tela LCD.

Grove - Relay

Este exemplo tem o mesmo uso que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto GroveRelay como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Relay à porta D2.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo GroveRelay será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o Grove Relay abrir e fechar a cada 1 segundo.

Grove - Sound Sensor

Este exemplo tem o mesmo uso que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto GroveSoundSensor como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Sound Sensor à porta A1 e conecte o Raspberry Pi à tela LCD pelo cabo HDMI.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo GroveSoundSensor será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o valor do Grove Sound Sensor na tela LCD.

Grove - Temperature and Humidity Sensor

Este exemplo tem o mesmo uso que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto GroveTempAndHumi como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Temp & Humi Sensor à porta D3 e conecte o Raspberry Pi à tela LCD pelo cabo HDMI.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo GroveTempAndHumi será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o valor de temperatura e umidade na tela LCD.

Grove - Ultrasonic Ranger

Este exemplo tem o mesmo uso que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto GroveUltrasonicSensor como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Ultrasonic Ranger à porta D4 e conecte o Raspberry Pi à tela LCD pelo cabo HDMI.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo GroveUltrasonicSensor será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o valor da distância na tela LCD.

Home Weather Display

Este exemplo tem o mesmo uso que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto HomeWeatherDisplay como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware. Conecte o Grove Temp and Humi Sensor à porta D3, o RGB LCD à porta I2C usando o conector de fio Grove.
  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo Blink do Step5.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo Home Weather Display será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT, e você poderá ver a temperatura no RGB LCD.

All Modules in One Project

Este exemplo tem o mesmo uso que o HelloWorld(LCD).

  • Step1: Defina o projeto All_in_One como StartUp Project.
  • Step2: Conexão de hardware.
    • Grove - Relay > D2
    • Grove - Temp&Humi Sensor > D3
    • Grove - Ultrasonic Ranger > D4
    • Grove - LED Bar V2.0 > D5
    • Grove - Buzer > D6
    • Grove - Button > D7
    • Grove - Rotary Angle Sensor > A0
    • Grove - Sound Sensor > A1
    • Grove - Light Sensor > A2

Conecte os módulos Grove ao GrovePi+ como mostra a tabela. E conecte o Raspberry Pi à tela LCD pelo cabo HDMI.

  • Step3: Faça o deploy do seu aplicativo. Consulte o exemplo HelloWorld(LCD) do Step3.

Quando tudo estiver configurado, você deverá conseguir pressionar F5 no Visual Studio. Se houver algum pacote ausente que você não tenha instalado durante a configuração, o Visual Studio poderá solicitar que você o obtenha agora. O aplicativo All_in_One será implantado e iniciado no dispositivo Windows IoT. Você pode ver o valor de distância, som, luz e o estado do relé na tela LCD. O sensor de ângulo será mostrado como um gráfico na tela. A Led Bar indica o valor do sensor de ângulo. Pressione o botão e mantenha-o pressionado, o Grove Relay será aberto.

Veja Também​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...