Pular para o conteúdo principal

Como usar Arduino Uno R4 com módulo LoRa no Home Assistant

Introdução

O Arduino UNO R4 é uma ferramenta integrada com capacidades de processamento aprimoradas e periféricos adicionais, o que o torna uma excelente ferramenta de prototipagem e aprendizado tanto para iniciantes quanto para entusiastas de eletrônica experientes. No entanto, se você possui um Arduino UNO R4 e deseja capacidades de transmissão de mensagens de ultra baixo consumo de energia e longo alcance, recomendo incorporar o Grove Wio-E5.

O Grove Wio-E5 é um módulo LoRa fácil de usar. LoRa é bem adequado para aplicações que exigem a transmissão de pequenas quantidades de dados em baixas taxas de bits, oferecendo distâncias de transmissão maiores em comparação com tecnologias como WiFi, Bluetooth ou ZigBee. Essas características tornam o LoRa particularmente adequado para operar em modos de baixo consumo de energia.

Em seguida, vou guiá-lo sobre como usar o Arduino UNO R4, Grove-Wio-E5 e Grove-Temperature & Humidity Sensor para comunicação LoRa. Este tutorial foi elaborado para fornecer instruções abrangentes para iniciantes e entusiastas de nível intermediário sobre como configurar e implementar comunicação sem fio baseada em LoRa. Ele tem como objetivo ajudá-lo a dominar as habilidades de usar o Arduino UNO R4 para comunicação LoRa. Por fim, por meio do ChirpStack, exibiremos os dados no Home Assistant.

Implementação

Código do programa Arduino

  • Hardware

Neste tutorial, usaremos a placa de desenvolvimento Arduino UNO R4 WiFi e o Grove - Wio-E5. Como mostrado na imagem abaixo:

pir

Arduino UNO R4Grove-Wio-E5Grove-Temperature & Humidity Sensor

Precisamos conectar os pinos no Grove Wio-E5 aos seus correspondentes na placa R4. A tabela abaixo.

Arduino Uno R4Grove Wio-E5
Pin 2TX
Pin 7RX
3.3VVCC
GNDGND
Arduino Uno R4Grove-Temperature & Humidity Sensor
A5SCL
A4SDA
5VVCC
GNDGND

O hardware necessário para o projeto está completo.

pir

  • Software

O código a seguir foi escrito com base no Arduino Uno R4, com sensores personalizados adicionados à placa R4. Ele lê os valores dos sensores e os atribui diretamente.

# include <Arduino.h>
# include <SoftwareSerial.h>
#include "Wire.h"
#include "DHT.h"

#define DHTTYPE DHT20 // DHT 20
DHT dht(DHTTYPE); // DHT10 DHT20 don't need to define Pin

static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;

int temp = 1;
int humi = 56;

SoftwareSerial mySerial(2, 7); // Rx, Tx


static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
{
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
char cmd_buffer[256]; // Adjust the buffer size as needed
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
vsprintf(cmd_buffer, p_cmd, args); // Format the command string
mySerial.print(cmd_buffer);
Serial.print(cmd_buffer);
va_end(args);
delay(50);
startMillis = millis();


if (p_ack == NULL)
{
Serial.println("p_ack none");
return 0;
}

do
{
while (mySerial.available() > 0)
{
ch = mySerial.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}

} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static void recv_prase(char *p_msg)
{
if (p_msg == NULL)
{
return;
}
char*p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;

p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
{
Serial.println(data);
Serial.print("led :");
led = !!data;
Serial.print(led);
if (led)
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
}

p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
{
Serial.print("rssi:");
Serial.print(rssi);
}
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
{
Serial.print("snr :");
Serial.print(snr);
}
}

void setup() {
Serial.begin(115200); // 初始化串口通信
Wire.begin();
dht.begin();
if (!mySerial.begin(9600, SERIAL_8N1)) {
Serial.println("Failed to init soft serial");
while (1);
}

if (at_send_check_response("+AT: OK", 200, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;

// 发送 AT+ID 命令
if (at_send_check_response("+ID:", 1000, "AT+ID\r\n")) {
// 命令成功发送并且收到响应
// 可以在 recv_buf 中找到返回的数据
Serial.print("Received ID data: ");
Serial.println(recv_buf);
} else {
// 命令发送失败或者没有收到响应
Serial.println("Failed to get ID data.");
}

// 其他设置命令
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3D\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");

delay(200);
is_join = true;
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
}
}


void loop() {
float temp_hum_val[2] = {0};
if(is_exist)
{
Serial.println("success");
delay(1000);
}

if (is_exist)
{
int ret = 0;
if (is_join)
{

ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret)
{
is_join = false;
}
else
{
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
}
else
{
if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val)) {
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", int(temp_hum_val[1]*100), int(temp_hum_val[0]*100));
Serial.print(temp_hum_val[0]);
Serial.println(temp_hum_val[1]);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret)
{
recv_prase(recv_buf);
}
else
{
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
}
}
delay(30000);
}
}
else
{
delay(1000);
}
}

Configuração do ChirpStack

ChirpStack é uma solução de Internet das Coisas (IoT) de código aberto projetada para criar e gerenciar redes LoRaWAN. Ela fornece um conjunto abrangente de ferramentas e serviços para ajudar os usuários a implantar, gerenciar e monitorar redes LoRaWAN, incluindo gateways, servidores de rede, servidores de aplicação e dispositivos. Para obter informações sobre como se conectar ao ChirpStack, consulte o seguinte link: Chirpstack-Configuration

Após criar um novo perfil de dispositivo no ChirpStack, preencha o codec de payload com o seguinte código:

function decodeUplink(input) {
var decoded = {
temp: 0,
humi: 0
};
var bytes = input['bytes'];
bytes = bytes2HexString(bytes);

decoded.temp = parseInt(bytes.slice(0, 4), 16) / 100;
decoded.humi = parseInt(bytes.slice(-4), 16) / 100;

let messages = [
{
type: 'temp',
measurementId: 4097,
measurementValue: decoded.temp
},
{
type: 'humi',
measurementId: 4098,
measurementValue: decoded.humi
}
];

var result = {};
result.messages = messages;
return { data: result };
}

/**
* Convert to an 8-digit binary number with 0s in front of the number
* @param arr
* @returns {string}
*/
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
}
}
return data
})
let ret = binaryData.toString()
.replace(/,/g, '')
return ret
}


function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
}
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
}
str += tmp
}
return str
}

Em seguida, clique em Submit.

pir

Como mostrado na figura a seguir, os dados relevantes são recebidos, indicando que os dados foram enviados com êxito.

pir

A decodificação por si só pode não fornecer uma representação visualmente intuitiva dos dados do sensor. Nesses casos, podemos utilizar plataformas amigáveis ao usuário, sendo o Home Assistant um exemplo típico.

Aplicação: Integrar com Home Assistant

Home Assistant é uma plataforma de automação residencial inteligente de código aberto projetada para permitir que os usuários integrem, controlem e automatizem vários dispositivos e serviços inteligentes. Ele oferece interoperabilidade com uma ampla gama de dispositivos de casa inteligente, permitindo que os usuários criem cenários de automação personalizados e sistemas de controle residencial inteligente. Se conseguirmos integrar o Arduino UNO R4 com o Home Assistant, ampliaremos as possibilidades de desenvolvimento para o Arduino UNO R4.

Tanto o ChirpStack quanto o Home Assistant possuem integração embutida com plugin MQTT. Isso permite que eles comuniquem dados por meio do protocolo MQTT, facilitando a transmissão de dados de sensores do gateway (equipado com um plugin MQTT) para o Home Assistant.

Você também pode integrar o Arduino Uno R4 ao Home Assistant. Consulte este tutorial: home_assistant_sensecap

pir

Loading Comments...