Como Usar o XIAO ESP32S3 com Módulo LoRa via Arduino

A integração do Wio-E5 com o XIAO-ESP32-S3 por meio do Arduino apresenta uma plataforma robusta para o desenvolvimento de projetos de IoT. Este guia foi elaborado para ajudá-lo a estabelecer uma conexão perfeita entre o Wio-E5 e o XIAO-ESP32-S3, possibilitando uma ampla gama de aplicações e funcionalidades.
Eu o guiarei pelo processo de utilização do XIAO-ESP32-S3, Grove-Wio-E5 e Grove-Temperature & Humidity Sensor para comunicação LoRa. Voltado tanto para iniciantes quanto para entusiastas de nível intermediário, este tutorial oferece instruções passo a passo para a configuração e implementação da comunicação sem fio usando a tecnologia LoRa. O objetivo é capacitá-lo com as habilidades necessárias para empregar o XIAO-ESP32-S3 de forma eficaz na comunicação LoRa. Nas etapas finais, utilizaremos o ChirpStack para exibir os dados coletados no Home Assistant.
Implementação
Código do Programa Arduino
Software
Faça determinadas modificações no código a seguir, como alterar a AppKEY e outras informações essenciais do módulo de comunicação LoRa, para que ele possa acessar a LoRaWAN e, em seguida, modifique os dados que desejamos enviar por meio do comando: AT+CMSGHEX. Por exemplo, aqui eu envio dados simulando temperatura e umidade.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
// Buffer to receive data
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
int sensorPin = A1; // Define the sensor pin
#define DHTTYPE DHT20 // Use DHT 20 type
DHT dht(DHTTYPE); // Initialize DHT sensor for temperature and humidity
// Function to send AT commands and check for expected response within a timeout
static int at_send_check_response(char *expected_ack, int timeout_ms, char *command_format, ...) {
int character;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, command_format);
Serial1.printf(command_format, args);
Serial.printf(command_format, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();
if (expected_ack == NULL) {
return 0;
}
do {
while (Serial1.available() > 0) {
character = Serial1.read();
recv_buf[index++] = character;
Serial.print((char)character);
delay(2);
}
if (strstr(recv_buf, expected_ack) != NULL) {
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}
// Function to parse received messages
static void recv_parse(char *message) {
if (message == NULL) {
return;
}
char *start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;
start = strstr(message, "RX");
if (start && (1 == sscanf(start, "RX: \"%d\"\r\n", &data))) {
Serial.println(data);
Serial.print("led :");
led = !!data;
Serial.println(led);
digitalWrite(LED_BUILTIN, led ? LOW : HIGH);
}
start = strstr(message, "RSSI");
if (start && (1 == sscanf(start, "RSSI %d,", &rssi))) {
Serial.print("RSSI:");
Serial.println(rssi);
}
start = strstr(message, "SNR");
if (start && (1 == sscanf(start, "SNR %d", &snr))) {
Serial.print("SNR :");
Serial.println(snr);
}
}
void setup() {
Serial.begin(115200); // Initialize serial communication
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 44, 43);
Wire.begin();
dht.begin();
// Basic AT command to check module presence
if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n")) {
is_exist = true;
// Send AT+ID command to get the device ID
if (at_send_check_response("+ID:", 1000, "AT+ID\r\n")) {
Serial.print("Received ID data: ");
Serial.println(recv_buf);
} else {
Serial.println("Failed to get ID data.");
}
// Other configuration commands
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3D\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
is_join = true;
} else {
is_exist = false;
Serial.println("No E5 module found.");
}
}
void loop() {
float temp_hum_val[2] = {0};
if (is_exist) {
int ret = 0;
if (is_join) {
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret) {
is_join = false;
} else {
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.println("JOIN failed!");
delay(5000);
}
} else {
if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val)) {
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X%04X\"\r\n", int(temp_hum_val[1] * 100), int(temp_hum_val[0] * 100), analogRead(sensorPin));
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret) {
recv_parse(recv_buf);
} else {
Serial.println("Send failed!");
}
}
delay(30000);
}
} else {
delay(1000);
}
}
Configuração do ChirpStack
ChirpStack é uma solução de Internet das Coisas (IoT) de código aberto desenvolvida para a criação e gestão de redes LoRaWAN. Ela fornece um conjunto abrangente de ferramentas e serviços para ajudar os usuários a implantar, gerenciar e monitorar redes LoRaWAN, incluindo gateways, servidores de rede, servidores de aplicação e dispositivos. Para obter informações sobre como se conectar ao ChirpStack, consulte este link.
Após criar um novo perfil de dispositivo no ChirpStack, preencha o codec de payload com o seguinte código:
function decodeUplink(input) {
var decoded = {
temp: 0,
humi: 0,
moisture: 0,
};
var bytes = input["bytes"];
bytes = bytes2HexString(bytes);
// Assuming the data is encoded at a ratio of 100 times
decoded.temp = parseInt(bytes.slice(0, 4), 16) / 100;
decoded.humi = parseInt(bytes.slice(4, 8), 16) / 100;
decoded.moisture = parseInt(bytes.slice(-4), 16);
let messages = [
{
type: "temp",
measurementId: 4097,
measurementValue: decoded.temp,
},
{
type: "humi",
measurementId: 4098,
measurementValue: decoded.humi,
},
{
type: "moisture",
measurementId: 4103,
measurementValue: decoded.moisture,
},
];
var result = {};
result.messages = messages;
return { data: result };
}
/**
* Convert to an 8-digit binary number with 0s in front of the number
* @param arr
* @returns {string}
*/
function toBinary(arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16).toString(2);
let dataLength = data.length;
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data;
}
}
return data;
});
let ret = binaryData.toString().replace(/,/g, "");
return ret;
}
function bytes2HexString(arrBytes) {
var str = "";
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp;
var num = arrBytes[i];
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16);
} else {
tmp = num.toString(16);
}
if (tmp.length === 1) {
tmp = "0" + tmp;
}
str += tmp;
}
return str;
}
Clique em Submit.

Conforme mostrado na figura a seguir, os dados relevantes são recebidos, indicando que os dados foram enviados com sucesso.

A decodificação isolada pode não fornecer uma representação visualmente intuitiva dos dados do sensor. Nesses casos, podemos utilizar plataformas fáceis de usar, sendo o Home Assistant um excelente exemplo.
Aplicação: Integração com o Home Assistant
O Home Assistant é uma plataforma de automação residencial inteligente de código aberto projetada para permitir que os usuários integrem, controlem e automatizem diversos dispositivos e serviços inteligentes. Ele oferece interoperabilidade com uma ampla variedade de dispositivos de casa inteligente, permitindo que os usuários criem cenários de automação personalizados e sistemas de controle residencial inteligente. Se conseguirmos integrar o XIAO-ESP32-S3 ao Home Assistant, isso diversificará as possibilidades de desenvolvimento para o XIAO-ESP32-S3.
Tanto o ChirpStack quanto o Home Assistant possuem integração de plugin MQTT integrada. Isso lhes permite comunicar dados por meio do protocolo MQTT, facilitando a transmissão de dados de sensores do gateway (equipado com um plugin MQTT) para o Home Assistant.
Você também pode integrar o Wio-E5 com o XIAO-ESP32-S3 ao Home Assistant. Consulte este tutorial.

- Passo 3: Clique em Send e teste o sensor clicando em Measure

Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.