DS3231 RTC (Relógio de Tempo Real) de Alta Precisão para Raspberry Pi

O High Accuracy Pi RTC é baseado no chip de relógio DS3231. O DS3231 é um relógio de tempo real (RTC) I2C de baixo custo e extremamente preciso. Ele fornece um RTC para Raspberry Pi por meio da interface I2C. Com a fonte de clock do TCXO (oscilador de cristal compensado por temperatura), o RTC mantém informações de segundos, minutos, horas, dia, data, mês e ano. A data no final do mês é ajustada automaticamente para meses com menos de 31 dias, incluindo correções para ano bissexto. O relógio funciona em formato de 24 horas ou 12 horas com indicador AM/PM. O relógio fornece dois alarmes programáveis de horário do dia e saída de onda quadrada programável. O pino INT/SQW gera uma interrupção devido à condição de alarme ou fornece um sinal de onda quadrada, e a seleção é controlada pelo bit INTCN.
Se você quiser manter a informação de tempo mesmo quando o Raspberry Pi estiver desligado, será necessário inserir uma célula de lítio CR1225 de 3V no suporte de bateria. E se você estiver procurando um RTC para o seu projeto Arduino, dê uma olhada também em nosso blog Arduino RTC Tutorial: Using DS1307 RTC with Arduino para começar facilmente.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| High Accuracy Pi RTC (DS3231) | Inicial | Set 2018 |
A bateria não está incluída.
Recursos
- Suporta Raspberry Pi 2/ 3 B/B+/4/Zero
- Suporta segundos, minutos, horas, dia da semana, mês, ano
- Suporta formato de 24 horas ou 12 horas com indicador AM/PM
- Baixo consumo de energia
- Dois alarmes de horário do dia
- Interface I2C rápida (400kHz)
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de Operação | 3.3V |
| Temperatura de Operação | 0℃ a +70℃ |
| Precisão | ±2ppm de 0°C a +40°C |
| Interface | I2C |
| Endereço I2C | 0x68 |
| Tamanho | C: 25mm L: 25mm A: 8mm |
| Peso | 4.2g |
| Tamanho da Embalagem | C: 85mm L: 75mm A: 25mm |
| Peso Bruto | 15g |
Aplicações típicas
Qualquer aplicação que precise de Tempo Real no Raspberry.
Primeiros Passos
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Materiais necessários
| Raspberry Pi | High Accuracy Pi RTC(DS3231) |
|---|---|
![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora |
Por favor conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Utilize o cabo USB com 4 fios internos, o cabo de 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar here para comprar.
Pinagem

-
O próprio chip suporta a função de alarme, nós também reservamos a interface de hardware relevante, mas nossa biblioteca de software não inclui essa função (pino S/INT), portanto você precisa realizar o desenvolvimento de software relacionado.
-
RX/TX não é usado neste módulo, mas o conector de 6x2 pinos ocupa os pinos RX/TX do Raspberry Pi, então trazemos RX/TX para fora e fornecemos um conector de 2 pinos.
Instalação
O driver que fornecemos é aplicável apenas ao Raspbian Jessie/Stretch.
Se você não sabe como usar um Raspberry Pi, verifique here antes de começar.
- Passo 1. Instalação do Driver
Digite o seguinte comando no seu terminal
git clone https://github.com/Seeed-Studio/pi-hats.git
Quando o download terminar, digite o seguinte comando no seu terminal
cd pi-hats
sudo ./install.sh -u rtc_ds3231
- Passo 2. Desligue o Raspberry Pi
sudo shutdown -h now
- Passo 3. Insira o HAT no Raspberry Pi

Certifique-se de conectar o pino 1 deste HAT ao pino 1 do GPIO do Raspberry, como mostrado na figura acima.
- Passo 4. Ligue o Raspberry Pi
Uso
Agora você pode usar o comando para verificar se o driver foi instalado com sucesso.
./install.sh -l
Se você quiser desinstalar o driver, pode usar o comando abaixo:
sudo ./install.sh -u
Agora vamos ver o que o módulo RTC pode fazer:
Ler o relógio de hardware e imprimir o resultado
sudo hwclock -r
Definir a hora do sistema a partir do relógio de hardware
sudo hwclock -s
Definir o relógio de hardware a partir da hora atual do sistema
sudo hwclock -w
Mais usos
hwclock --help
Visualizador Online de Esquemático
Recursos
Projeto
Este é o vídeo de introdução deste produto
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.