Pular para o conteúdo principal

Como usar e escrever uma biblioteca

A popularidade do Arduino depende em grande parte de um grande número de bibliotecas excelentes e fáceis de usar. A Biblioteca do Arduino é criada a partir de classes C++ orientadas a objetos; você pode usá‑la facilmente sem conhecer os detalhes de implementação da Biblioteca.

Você pode encontrar a Biblioteca do Arduino no caminho: \arduino-1.0.5\libraries. E há um exemplo nela, que possui alguns demos para ajudar você a entender e usar a Biblioteca. É muito fácil usar uma Biblioteca, aqui apresentamos como escrever uma Biblioteca.

Então vamos lá, vamos escrever aqui uma biblioteca de cálculo simples. Inclui a seguinte função:

int sum(int a, int b);
int minus(int a, int b);

Sim, é muito simples, é óbvio que a primeira função retorna a soma de dois números, enquanto a segunda função retorna a subtração. Primeiro, criamos uma pasta chamada Calc, que também é o nome da Biblioteca. Depois criamos um arquivo Calc.h e o preenchemos:

#ifndef __CALC_H__
#define __CALC_H__

class Calc{
public:
int sum(int a, int b); // return sum
int minus(int a, int b); // return difference
};
#endif
Calc.cpp
#include "Calc.h"

int Calc::sum(int a, int b)
{
return (a+b);
}

int minus(int a, int b)
{
return (a-b);
}

Para ajudar os usuários a entender o uso da Biblioteca, criamos uma pasta examples. E há um demo chamado cale_test, código a seguir:

// demo of calc library
#include <Calc.h>

void setup()
{
Serial.begin(9600);

Serial.print("10+15 = ");
Serial.println(calc.sum(10, 15));
Serial.print("100-19 = ");
Serial.println(calc.minus(100, 19));

Serial.println("Calc Library test over!");
}

void loop()
{

}

Ao usar a IDE do Arduino, você verá que algumas funções de biblioteca serão exibidas em vermelho, enquanto outras não. Obviamente, fazer com que o nome da função e os nomes dos arquivos de cabeçalho, bem como algumas definições de macro, sejam exibidos em vermelho deixa o código com uma aparência mais bonita e facilita a verificação de erros. Para nos ajudar a fazer com que esta biblioteca possa ser exibida em vermelho na IDE, é necessário adicionar um arquivo keyboards.txt na pasta Calc, keyboards.txt conforme a seguir:

#######################################
# Syntax Coloring Map For Calc
#######################################

#######################################
# Datatypes (KEYWORD1)
#######################################
Calc KEYWORD1
calc KEYWORD1

#######################################
# Methods and Functions (KEYWORD2)
#######################################
sum KEYWORD2
minus KEYWORD2

#######################################
# Constants (LITERAL1)
#######################################

Como você pode ver, o nome da classe ou o nome do arquivo é escrito antes de KEYWORD1, o nome da função é escrito antes de KEYWORD2. Quanto a LITERAL1, é usado para destacar o nome da definição de macro, o que não está relacionado a esta biblioteca, então fica vazio. Observe que entre o nome e KEYWORD1 há apenas uma tabulação, sem espaços. Assim, terminamos nossa Biblioteca Calc, e ela funciona bem. Se você quiser testar a biblioteca e não quiser se dar ao trabalho de digitar ou até mesmo de copiar, pode ir ao meu GitHub e baixá‑la: https://github.com/loovee/Calc

Recursos​

download pdf file

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...