Pular para o conteúdo principal

Conectando o módulo GNSS L76K e o SeeedStudio XIAO ao Ubidots para rastreamento de trajeto de localização em um mapa

pir

Introdução

Depois de Começar a usar o módulo GNSS L76K para SeeedStudio XIAO, você pode querer usar o módulo GNSS L76K para localizar um objeto e exibir o trajeto em um mapa. Para este propósito, podemos conseguir isso combinando a placa de desenvolvimento SeeedStudio XIAO e a plataforma de dados IoT Ubidots.

Ubidots é uma plataforma de desenvolvimento IoT de baixo código para engenheiros e desenvolvedores que não têm tempo ou energia para construir sozinhos uma aplicação IoT completa e pronta para produção. De APIs compatíveis com dispositivos a uma interface limpa para usuários finais, o Ubidots oferece os blocos de construção essenciais para levá‑lo mais rápido ao mercado, sem precisar contratar uma equipe cara de engenheiros para desenvolver e manter uma solução personalizada.

Recursos

  • Enviar dados de localização em tempo real (latitude e longitude) quando conectado ao Wi-Fi
  • Exibir o trajeto conectado por pontos de posição em um mapa

Primeiros Passos

Etapa 1: Obter o token do Ubidots

Primeiro, abra https://ubidots.com no seu navegador e crie uma conta. Confirme seu e-mail e faça login no console do Ubidots.

pir

Clique no seu avatar no canto - "My Profile", role para baixo e altere o campo "Decimal places" de 2 para 6 para obter maior precisão de latitude e longitude.

pir

Em seguida, vá para "API Credentials" à esquerda, copie o token (NÃO a API Key) para uso posterior.

pir

Etapa 2: Enviar código para o XIAO

Conecte a placa de desenvolvimento SeeedStudio XIAO (aqui usamos o SeeedStudio XIAO ESP32S3 como exemplo), o módulo GNSS L76K, a antena GNSS e a antena Wi-Fi, todos juntos, e ligue‑os ao seu computador.

Warning

Preste atenção especial à direção de instalação do módulo, não o conecte invertido, caso contrário é provável que queime o módulo ou o XIAO.

Em seguida, vamos iniciar a IDE Arduino. Lembre‑se de adicionar as bibliotecas EspSoftwareSerial e TinyGPSPlus no gerenciador de bibliotecas, baixar a Ubidots ESP32 Library e adicioná‑la também.

Selecione a placa e a porta correspondentes e, em seguida, cole o código a seguir:

#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
#include <WiFi.h>
#include <Ubidots.h>

static const int RXPin = D7, TXPin = D6;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
const char WIFI_SSID[] = "INPUT YOUR WIFI NAME HERE";
const char WIFI_PASS[] = "INPUT YOUR WIFI PASSWORD HERE";
const char UBIDOTS_TOKEN[] = "INPUT YOUR UBIDOTS TOKEN HERE";

SoftwareSerial MySerial(RXPin, TXPin);
TinyGPSPlus gps;
Ubidots ubidots(UBIDOTS_TOKEN, UBI_UDP);
double lat;
double lng;

void setup() {
Serial.begin(115200);
MySerial.begin(GPSBaud);
ubidots.setDebug(true); // For observing Ubidots uploading log. You can also change it to "false" for a more simplified serial monitor.
Serial.println("\nTinyGPSPlus library version: " + String(TinyGPSPlus::libraryVersion()));

WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
while (WiFi.status() != 3) {
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.println(WiFi.status());
delay(5000);
}

/*
WL_NO_SHIELD = 255, // For compatibility with WiFi Shield library
WL_IDLE_STATUS = 0,
WL_NO_SSID_AVAIL = 1,
WL_SCAN_COMPLETED = 2,
WL_CONNECTED = 3,
WL_CONNECT_FAILED = 4,
WL_CONNECTION_LOST = 5,
WL_DISCONNECTED = 6
*/

Serial.println("WiFi is connected!");
}

void loop() {
while (MySerial.available() > 0) {
if (gps.encode(MySerial.read())) {
getLocation();
sendToUbidots();
delay(10 * 1000); // Change the parameter here to modify the interval of getting and uploading location.
}
}

if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
Serial.println("No GPS detected, please check wiring.");
}
}

void getLocation() {
if (gps.location.isValid()) {
lat = gps.location.lat();
lng = gps.location.lng();

Serial.print("Location: ");
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(", ");
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
Serial.println();
} else {
Serial.println("Unable to get location currently");
}
}

void sendToUbidots() {
if (lat != 0 && lng != 0) {
char charLat[20];
char charLng[20];
sprintf(charLat, "%.6lf", lat);
sprintf(charLng, "%.6lf", lng);

ubidots.addContext("lat", charLat);
ubidots.addContext("lng", charLng);
char* context = (char*)malloc(sizeof(char) * 60);
ubidots.getContext(context);
ubidots.add("position", 1, context);

if (ubidots.send()) {
Serial.println("Values sent");
} else {
Serial.println("Values not sent");
}
free(context);
}
}

Envie para a placa e, em breve, você verá alguma saída no monitor serial como esta:

pir

É normal esperar algum tempo para se conectar à rede Wi-Fi e obter informações de localização dos satélites, como mostra a imagem acima. Se essas mensagens de erro persistirem por vários minutos, tente reiniciar a placa XIAO com o pequeno botão "R" ao lado da porta USB-C.

dica

O módulo GNSS L76K é usado em ambientes externos, portanto, coloque‑o em um local aberto e sem obstruções, caso contrário as informações de localização podem não ser obtidas.

Etapa 3: Exibir dados no mapa

Agora o módulo GNSS L76K e o SeeedStudio XIAO estão obtendo a localização via GNSS e enviando informações de latitude e longitude para o Ubidots. Vamos voltar ao Ubidots e verificar. Vá para https://industrial.ubidots.com/app/devices, e haverá um novo "device" que foi criado automaticamente pelo Ubidots desde que enviamos novos dados por meio do token. Clique no nome do dispositivo; você verá que a localização deste dispositivo é automaticamente definida como os dados que enviamos.

pir

Em seguida, vamos criar um mapa para mostrar o trajeto. Vá em "Data" - "Dashboards" na parte superior, clique no botão de menu hambúrguer ao lado de "Demo Dashboard" e então "CREATE" um novo dashboard. Você pode modificar as configurações como mostrado aqui ou personalizar para atender às suas próprias necessidades. Lembre‑se de "SAVE" o novo dashboard.

pir

No novo dashboard, clique em "Add new widget" e role para baixo até encontrar "Map". Clique em "ADD MARKER GROUP", selecione o dispositivo que acabamos de verificar, e o mapa irá aparecer. Mova o cursor para o canto inferior direito do mapa para redimensioná‑lo e deixá‑lo maior.

pir

pir

Viva! O trajeto conectado pelos pontos de posição está sendo exibido bem na nossa frente!

pir

dica

Se o módulo GNSS L76K permanecer em uma posição fixa sem se mover, o mapa mostrará apenas um ponto em vez de um trajeto, obviamente.

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...