Pular para o conteúdo principal

LTE Cat 1 Pi HAT

O LTE CAT.1 Pi HAT da Seeed é um modem de extensão celular de código aberto para Raspberry Pi, baseado na série u-blox LARA-R2xx. É compatível com Raspberry Pi 1 Model B+ e versões posteriores.

O LTE CAT.1 Pi HAT é projetado para redes LTE Categoria 1 e com fallback 2G (apenas versão da UE). Incorporando protocolos comuns, como TCP/UDP, HTTP.

O LTE CAT.1 Pi HAT suporta interfaces UART e USB. Por UART, o Raspberry Pi se comunica com o LTE CAT.1 Pi HAT via comando AT sem qualquer driver especial. É muito adequado para construção de protótipos rapidamente.

VersãoLinks
Europa

EUA-AT&T

EUA-VZW

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
LTE Cat 1 Pi HAT(USA-AT&T)InicialDez 2017
LTE Cat 1 Pi HAT(USA-VZW)InicialDez 2017
LTE Cat 1 Pi HAT(Europe)InicialDez 2017

Especificações

  • Compatível com Raspberry Pi 1 Model B+ e versões posteriores

  • LTE CAT.1 e suporta fallback 2G (apenas versão da UE)

  • Interface UART e USB para comunicação

  • Suporta conector Grove I2C e Digital connector

  • Protocolos no módulo celular

  • Pilha TCP/UDP incorporada

  • HTTP, FTP, SSL incorporados

  • Pilha dupla IPV4/IPV6

  • Comando AT padrão 3GPP TS 27.007 [8], TS 27.005 [9]

Aplicações

  • Gateway IoT
  • Registrador de dados
  • Máquina de vendas
  • POS
  • Dispositivos de casa inteligente
  • Robô
  • Publicidade
  • Outro cenário que precisa de redes celulares

Visão Geral de Hardware

Interfaces

  • LTE CAT.1: Série LTE CAT.1 U-blox LARA-R2xx module, consulte a página de produto da série u-blox LARA-R2 para mais informações.
  • Porta Grove: 2 portas Grove I2C/Digital, conectadas a SDA_RPI, SCL_RPI, podem ser usadas como porta I2C ou GPIO.
  • Chaveadora: Controla a tensão da porta Grove como 5V ou 3,3V
  • Interface USB: Pode ser usada para alimentar o LTE Cat.1 Pi HAT e o Raspberry juntos, e também usada como porta de depuração. Consulte a FAQ Q1 sobre como usar como porta de depuração.
  • Suporte de Bateria: O MP2617 é usado para gerenciamento de energia da bateria. Se a bateria não estiver conectada, o LED CHG piscará na frequência de 6 Hz. Ele ficará desligado durante o carregamento e ligado quando terminar o carregamento. O conector é padrão JST2.0.
  • Botão de Reset Lara-R2XX: Reinicia o módulo Lara-R2xx.
  • Botão de Ligar Lara-R2XX: Pressione 2 segundos para ligar o módulo Lara-R2xx.
  • Antena: Inclui 2 antenas, uma principal e outra de diversidade. A antena principal é usada tanto para enviar quanto para receber sinais. Ela deve estar conectada. A antena de diversidade é usada apenas para recepção e para melhorar a sensibilidade do receptor. É opcional.
  • Pinos Rpi 40: Consulte o pinout.
  • Slot para cartão SIM: Siga a direção da serigrafia para conectar o cartão SIM LTE.
cuidado

Para a bateria, sugerimos bateria de íon de lítio de 3,7 V e conexão ao JST2.0. Especialmente para o Lara-R211(Europe) Pi HAT, ele inclui a função GSM com alto consumo de energia. Se não houver sinal LTE por perto, o LTE CAT.1 Pi HAT também consome muita energia. Portanto, sugerimos fortemente anexar a bateria.

Pinout

Pino UsadoPython (BCM)WiringPi GPIONomeNúmero do Pino P1NomeWiringPi GPIOPython (BCM)Pino Usado
3V3_RPIAlimentação DC 3,3 V12Alimentação DC 5 V5V_RPI
SDA_RPI8GPIO02 (SDA1, I2C)34Alimentação DC 5 V5V_RPI
SCL_RPI9GPIO03 (SCL1, I2C)56TerraGND
FREE47GPIO0478GPIO14 (TXD0)15TX_RPI
GNDTerra910GPIO15 (RXD0)16RX_RPI
RTS_RPI170GPIO171112GPIO18118FREE
FREE272GPIO271314TerraGND
FREE223GPIO221516GPIO23423FREE
3V3_RPIAlimentação DC 3,3 V1718GPIO24524FREE
FREE12GPIO10 (SPI0_MOSI)1920TerraGND
FREE13GPIO09 (SPI0_MISO)2122GPIO25 625LIVRE
LIVRE14GPIO11 (SPI0 SCLK)2324GPIO08 (SPI0_CS0)10LIVRE
GNDTerra2526GPIO07 (SPI0_CS1)11LIVRE
LIVRE30Reservado2728Reservado31LIVRE
LARA_PWR521GPIO052930TerraGND
LARA_RST622GPIO063132GPIO122612LIVRE
LIVRE1323GPIO133334TerraGND
LIVRE1924GPIO19(SPI1 MISO)3536GPIO16(SPI1 CS0)2716CTS_RPI
LIVRE2625GPIO263738GPIO20(SPI1 MOSI)2820LIVRE
GNDTerra3940GPIO21(SPI1 SCLK)2921LIVRE

Dimensões

Versões

Agora nós fizemos três versões do LTE Cat 1 Pi HAT. Além de suportarem diferentes redes, elas são quase iguais. E você deve prestar atenção que apenas a versão Europa suporta rede 2G.

VersãoMóduloRede
EuropaLARA-R2112G/4G
EUA-AT&TLARA-R2034G
EUA-VZWLARA-R2044G

Primeiros Passos

Hardware

nota

Nós usamos o Raspberry Pi3 com RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP de 18-04-2018 para o demo abaixo.

  • Etapa 1. Empilhe o LTE Cat 1 Pi HAT em cima do Raspberry e conecte as 2 antenas.

  • Etapa 2. Conecte também o mouse, o teclado e o monitor.
  • Etapa 3. Ligue o Raspberry Pi.

Software

  • Etapa 1. Use dtoverlay=pi3-disable-bt para habilitar a UART0 do Raspberry Pi3/Pi4.
sudo nano /boot/config.txt

Depois adicione dtoverlay=pi3-disable-bt e enable_uart=1 ao final do config.txt. Ele deve ficar assim.

[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
dtoverlay=pi3-disable-bt
enable_uart=1
  • Etapa 2. Desabilite o serviço do sistema para usar a UART0.
sudo systemctl disable hciuart 
nota

Pi3-disable-bt desabilita o dispositivo Bluetooth e restaura a UART0/ttyAMA0 para os GPIOs 14 e 15. Também é necessário desativar o serviço do sistema que inicializa o modem para que ele não use a UART: sudo systemctl disable hciuart.

  • Etapa 3. Exclua o console=serial0,115200 em cmdline.txt.
sudo nano /boot/cmdline.txt

Depois exclua console=serial0,115200 da string.

  • Etapa 4. Reinicie o Raspberry Pi3/Pi4
sudo reboot
  • Etapa 5. Execute os comandos abaixo para rodar o demo
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ublox_lara_r2_pi_hat.git
cd ublox_lara_r2_pi_hat
sudo python setup.py install
cd test
sudo python test01.py
  • Etapa 6. Aqui está a saída do terminal.
pi@raspberrypi:~/Desktop/ublox_lara_r2_pi_hat/examples $ sudo python test01.py
40-pin GPIO header detected
Enabling CTS0 and RTS0 on GPIOs 16 and 17
rts cts on
waking up...
module name: LARA-R211
RSSI: 3

FAQ

P1: Podemos nos comunicar com o LTE Cat 1 Pi HAT diretamente com o PC?

R1: Sim, há 2 maneiras. Uma é USB e a outra é porta UART.

  • Para USB, use o cabo USB para conectar o Pi HAT diretamente ao PC. Em seguida, faça o download e instale o u-blox Cellular USB_Windows Driver, v2.0. As portas COM3 e COM4 são usadas para comandos AT no gerenciador de dispositivos. Podemos usar qualquer ferramenta de monitor de porta serial COM para executar comandos AT ou usar software de avaliação m-center for Windows, version 1.11.0 para Windows.

  • Para a porta UART, use o adaptador usb para serial, siga a conexão abaixo e use o baudrate de 115200. Podemos usar qualquer ferramenta de monitor de porta serial COM para executar comandos AT.
Adaptador USB para UARTLTE Cat1 Pi HAT
GNDPin6-GND
TXPin8-TX_RPI
RXPin10-RX_RPI
NAPin11-RTS_RPI Conectar ao Pin9-GND

cuidado

Conecte o RTS_RPI ao GND conforme marcado em vermelho na figura acima se usarmos a porta UART para comunicação.

P2: Vocês têm a lista de comandos AT?

R2: Aqui está u-blox-CEL_ATCommands.

P3: Quais são as diferenças entre o Lara-R203/204/211?

R3: Consulte a página de produto da série u-blox LARA-R2.

P4: Como registrar na rede AT&T para o LARA-203?

R4: Execute os comandos abaixo.

AT+COPS=2
AT+UMNOCONF=2
AT+COPS=0

Você pode tentar o comando abaixo para verificar a conexão com a rede AT&T.

AT+UPSD=0,1,"AT&T"
AT+UPSDA=0,3
AT+UPING="www.google.com"

P5: Como registrar na rede Verizon para o LARA-204?

R5: Execute os comandos abaixo.

AT+COPS=2
AT+UMNOCONF=3
AT+COPS=0

Você pode tentar o comando abaixo para verificar a conexão com a rede Verizon.

AT+UPSD=0,1,"vzwinternet"
AT+UPSDA=0,3
AT+UPING="www.google.com"

Recursos

Temos esta peça disponível no geppetto, design eletrônico modular fácil com Seeed e Geppeto. Construa agora. geppetto.seeedstudio.com

Projetos

Fechadura Inteligente com Reconhecimento Facial usando LTE Pi HAT: O reconhecimento facial está se tornando cada vez mais amplamente utilizado, podemos usá-lo para fazer uma fechadura inteligente.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...