Pular para o conteúdo principal

LinkIt ONE

enter image description here

perigo

Devido ao encerramento do MediaTek Labs, todos os links relacionados se tornaram inválidos. Se você precisar baixar arquivos relevantes, pesquise-os no seguinte link: https://github.com/MediaTek-Labs.

A plataforma de desenvolvimento LinkIt ONE é uma placa de código aberto e alto desempenho para prototipagem de dispositivos vestíveis e IoT. Ela é baseada no SoC líder mundial para vestíveis, MediaTek Aster (MT2502), combinando chipsets de Wi-Fi de alto desempenho (MT5931) e GPS (MT3332) para fornecer acesso a todos os recursos do MediaTek LinkIt. Ela também oferece recursos de pinagem semelhantes às placas Arduino, facilitando a conexão de vários sensores, periféricos e shields Arduino.

LinkIt One é uma placa de prototipagem tudo‑em‑um para dispositivos IoT/vestíveis. Integra recursos de GSM, GPRS, Wi-Fi, GPS e Bluetooth em um formato básico de Arduino. LinkIt ONE é um produto co‑projetado pela Seeed Studio e pela MediaTek. Ele reúne a tecnologia de ambas as partes em hardware aberto e projetos de referência líderes do setor para dispositivos vestíveis e IoT, criando uma poderosa placa de desenvolvimento.

nota

A placa LinkIt ONE vem com muitos recursos e seu SDK (Software Development Kit) é bastante abrangente. Leia este documento completamente uma vez antes de usar a placa. Por ser um produto co‑projetado, suporte técnico básico de hardware é fornecido no fórum Seeedstudio LinkIt One. Suporte técnico avançado está disponível nos MediaTek LinkIt One Forums. Esses fóruns têm um bom número de FAQs sobre esta placa. Procure primeiro soluções para suas necessidades/problemas antes de postar perguntas para economizar seu tempo.

Recursos


  • Inclui ARM7 EJ-S™, GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth BR/EDR/BLE, GPS, codec de áudio e conector para cartão SD em uma única placa de desenvolvimento.
  • Pinagem semelhante às placas Arduino, incluindo E/S Digital, E/S Analógica, PWM, I2C, SPI, UART e alimentação, compatível com Arduino.
  • Fornece várias interfaces para conexão com a maioria dos sensores, periféricos, módulos Grove e outros dispositivos.
  • Você é o que você veste. Usando a LinkIt ONE junto com o MediaTek LinkIt SDK (para Arduino) você poderá transformar facilmente suas ideias em protótipos práticos e torná‑las realidade com o serviço de manufatura ágil e de produtização da Seeed.

Especificações


ParameterValue
ChipsetMT2502A (Aster, ARM7 EJ-S (TM) )
Clock Speed260MHz
Dimensions3,3 x 2,1 polegadas
Flash16MB
RAM4MB
DC Current Per I/O Pin1mA
Analog Pins3
Digital Output3,3V
Analog Input5V
UARTBaseado em software (Serial), também conhecido como porta de modem USB, e Serial por hardware (Serial1, D0&D1)
SD CardAté 32GB (Classe 10)
PositioningGPS (MT3332)
GSM850/900/1800/1900 MHz
GPRSClasse 12
Wi-Fi802.11 b/g/n
BluetoothBR/EDR/BLE (Modo Duplo)

Ideias de Aplicação


  • Internet das Coisas
  • Casa inteligente
  • Design vestível
  • Industrial
  • Hub de sensores
  • Automação e Transporte

Aqui estão alguns projetos para sua referência. Mais projetos incríveis em Recipe e Instructables.

Monitor de Curtidas do FacebookAlarme de Porta por SMSAlarme de Cama Inteligente
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Faça AGORA!Faça AGORA!Faça AGORA!
Tutorial AWS IoTIndicador do InstructablesFaça você mesmo um Case de Acrílico
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Faça AGORA!Faça AGORA!Faça AGORA!

Visão Geral de Hardware


Chaves de Configuração

Há 3 chaves deslizantes na LinkIt ONE que são usadas para configurar a função/modo de operação:

Switch No.FunctionalityPosition 1 - FunctionalityPosition 2 - Functionality
1Modo de ProgramaçãoMS: Nesta posição, quando conectada ao PC, a placa LinkIt One será exibida como uma unidade USB de 10MB. O programa não será executado neste modo. Qualquer arquivo copiado para esta unidade pode ser lido via código.UART: Esta posição é usada para colocar a placa em modo de programação. O firmware pode ser carregado neste modo.
2AlimentaçãoBAT: Placa alimentada por bateria de íon de lítio. Para carregar a bateria, coloque a chave nesta posição e conecte a placa ao PC.USB: Placa alimentada pela porta USB. Coloque a chave nesta posição quando não houver bateria conectada para programar a placa.
3SD/SPISPI: Esta posição permite o acesso aos pinos SPI externos (D10 - D13)SD: Esta posição permite que o código acesse o cartão SD. Este modo também desabilita o acesso aos pinos SPI (D10-D13).
nota

TENHA cuidado ao manusear o conector USB micro tipo-B ou você pode quebrar o conector.

Primeiros passos

Visão Geral do Procedimento

No.StepRead more
1Instale o Arduino IDE 1.5.7 Beta (versão para Windows ou MAC OS X)here
2Registre-se no MediaTek Labs.
3Baixe e leia o Linkit Developer's Guide.
4Instale o LinkIt SDK para Arduino IDE (Windows ou MAC OS X).here
5Instale os drivers do LinkIt ONE.here
6Atualize a versão do firmware on-board.here
7Abra o Arduino IDE, selecione a placa LinkIt ONE e comece a programar.here
8Conecte as antenas GSM, GPS e WiFi/BT à placa LinkIt Onehere
9Insira o SIM e o cartão Micro SDhere
10Explore os exemplos e boas criações!

Instalando o Arduino IDE

Baixe a versão mais recente do Arduino IDE. Para tópicos mais avançados, siga as instructions da MediaTekTM.

Instalando o Mediatek LinkIt ONE SDK

  • Baixe o LinkIt SDK for Arduin. No momento da escrita deste guia, foi usada a versão v1.1.11 do SDK para Windows (Beta). Assista ao guia em vídeo para as plataformas Windows OS e MAC OS X here
  • Extraia os arquivos baixados para a pasta do Arduino IDE.
  • Dê um clique duplo no arquivo .EXE e instale.
  • Com a instalação do LinkIt ONE SDK, o Arduino IDE passa a funcionar como um IDE para LinkIt ONE.

Instalando Drivers

  • Desative a Driver Signature Enforcement se você estiver usando o Windows 8/8.1. Leia as instructions

  • Coloque a chave deslizante MS/UART na posição UART e conecte a LinkIt ONE ao PC.

  • Abra o Gerenciador de Dispositivos; as seguintes portas COM serão exibidas.

  • Instale o driver a partir da pasta ..\LinkIt_ONE_IDE\drivers\mtk.

  • Após instalar os drivers, o Gerenciador de Dispositivos deverá exibir as duas portas a seguir:

    MTK USB Debug Port usada para envio de código.

    MTK USB Modem Port usada para imprimir mensagens, como Serial.println()

nota

Ainda não há driver oficial para Windows 10. Usuários de Windows 10 podem selecionar manualmente os arquivos de driver do Windows 7 em \LinkIt_ONE_IDE\drivers\mtk a partir do Device Manager. Sabe‑se que isso funciona em alguns PCs.

Atualizando o Firmware

O firmware da placa LinkIt ONE precisa ser atualizado de vez em quando. O LinkIt ONE SDK mais recente vem com uma versão de firmware.

  • Antes de iniciar a atualização do firmware, certifique‑se de que as chaves deslizantes estejam na posição correta (MS/UART deve estar na posição MS. USB/BAT na posição USB):

  • Execute o aplicativo FirmwareUpdater.exe a partir da pasta ..\LinkIt_ONE_IDE\hardware\tools\mtk.

  • Clique no botão e depois conecte a LinkIt ONE ao PC. Aguarde 1 minuto para que a atualização seja concluída com sucesso.

Enviando Código (Blinky)

  • Os seletores deslizantes devem ser configurados para upload de firmware (ou seja, coloque o MS/UART na posição UART e o seletor Power na posição USB).

  • Abra File -> Examples -> Basics -> Blink na LinkIt ONE IDE.
  • Selecione o número da porta COM correspondente à MTK USB Debug port em Tools -> Port.
  • Selecione a placa clicando em Tools > Board > LinkIt One

Se você não conseguir encontrar a LinkIt One, verifique How to Add Seeed boards to Arduino IDE

  • Compile e faça o upload do código.
  • O LED marcado com L deve piscar.

Conectando as Antenas

Há três antenas fornecidas com a LinkIt ONE. Elas são usadas para:

  • GSM/GPRS
  • Wi-Fi/BT
  • GPS

Conecte a antena conforme a imagem a seguir.

nota
  • Ao puxar a antena da placa, faça isso com cuidado. Por favor, não use força bruta.
  • Procure aplicar a força perpendicularmente à direção da placa, caso contrário você pode danificar o pad da antena.

Inserindo o Cartão SIM e o Cartão SD

A LinkIt ONE aceita cartão SIM de tamanho padrão e cartão Micro SD. Insira-os conforme a seguinte imagem:

Explorando os Exemplos do SDK da LinkIt ONE

O SDK da LinkIt ONE vem com muitos exemplos / códigos de amostra para usar periféricos como GSM, GPRS, WiFi, BT, Áudio, GPS etc. Explore-os primeiro e leia a documentação da API. A documentação da API está disponível no User Guide e no API References site

Groves e Shields Compatíveis com a LinkIt ONE

  • Fabricamos centenas de Groves e Shields, incluindo sensores, atuadores, displays e outros módulos.
  • Você pode implementar suas ideias com esses Groves e Shields facilmente.
  • Mas a LinkIt ONE não é compatível com todos eles.
  • Nós preparamos uma lista de Groves e Shields compatíveis:

Tutorial do Sidekick Basic Kit para LinkIt ONE

enter image description here

O Sidekick Basic Kit para LinkIt ONE foi projetado para ser usado com sua placa LinkIt ONE. Este kit vai ajudá-lo a se familiarizar rapidamente com a plataforma LinkIt. Ele inclui muitos dos acessórios mais populares para projetos de DIY: como protoboard, jumpers, LEDs coloridos, resistores, buzzer, etc. Tudo isso vem em uma caixa prática, que é fácil de transportar e minimiza a bagunça. O kit inclui um guia completo que vai familiarizá-lo com uma ampla variedade de componentes eletrônicos enquanto você cria circuitos pequenos, simples e fáceis de montar. Há 10 cursos diferentes descritos que oferecem a melhor maneira para iniciantes se familiarizarem com a LinkIt ONE.

FAQs

Q1: Posso acessar a rede 3G ou 4G com a LinkIt ONE?

A1: Não, mas você pode usar a rede GPRS.

Q2: Nada é impresso no monitor serial depois de enviar o demo GSM com sucesso.

A2: Siga os passos abaixo.

  • Escolha a porta Modem USB para impressão.
  • Escolha a taxa de baud correta.
  • Use outro demo para testar.
  • Atualize o firmware e tente novamente.

Q3: A função GPRS não funciona. Tentei o sketch “LGPRS” sem sucesso.

A3: Siga os passos abaixo.

  • Certifique-se de que seu cartão GPRS não está bloqueado.
  • Você consegue acessar a rede GPRS com esse cartão no seu telefone?
  • O SMS funciona?

Q4: Por que não consigo enviar o sketch “Blink” para a LinkIt ONE? Ela está com defeito?

A4: Siga os passos abaixo.

  • Verifique se as duas chaves estão do lado correto (Uart & USB)
  • Escolha a porta COM correta (MTK USB DEBUG PORT)
  • Atualize o firmware e tente novamente
  • Tente em outro PC
  • Tente outro cabo USB

Q5: A LinkIt ONE é compatível com gravação de áudio?

A5: Sim, o conector de áudio pode ser a interface de entrada para gravação. Seu ADC foi integrado no MT2502A.

Q6: O módulo WiFi integrado da LinkIt One suporta o modo Monitor?

A6: Consulte a referência da WiFi API da LinkIt One. Há suporte para RSSI para redes conectadas. Não há modo monitor disponível para redes WiFi não conectadas.

Q7: Posso aplicar 5 V através do conector de bateria na LinkIt ONE?

A7: Desculpe, você não pode usar uma bateria de 5 V. A placa Linkit ONE vem com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V. É recomendado usar a bateria fornecida com ela.

Q8: Onde posso encontrar informações sobre como conectar a LinkIt ONE à web usando GPRS?

A8: A LinkitONE IDE vem com exemplos para usar o GPRS para se conectar à web. Basta instalar a versão mais recente da IDE e verificar os exemplos. Aqui está a GPRS API.

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

Esquemático / Arquivos de Projeto:

Software:

Datasheets e Guias do Usuário:

Obtendo Ajuda

Mais

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...