Pular para o conteúdo principal

Tutorial LinkIt ONE - Sensor de Luz

O que estamos fazendo

É hora de conhecer novos sensores que podem tornar nossos projetos ainda mais interessantes. Um fotorresistor (resistor dependente de luz ou fotocélula) é um sensor de luz que varia seu valor de resistência com base na intensidade da luz ambiente. Um buzzer é um dispositivo eletroacústico usado para gerar um tom padrão quando está conectado à fonte de alimentação. Vamos usar ambos os componentes em nossos experimentos.

Coisas de que você precisa

  • LinkIt One x 1

  • Placa de ensaio x 1

  • Resistores 10kΩ, 1kΩ, 330Ω x 1

  • Buzzer x 1

  • Fotorresistor x 1

  • Transistor(2N3904)x 1

Esquemático

Conexão

Código

Clique no botão abaixo para baixar o código para o kit:

Você pode descompactar o arquivo na pasta Examples da sua IDE Arduino.

Para acessar o código de demonstração, abra:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L8_Light_Control_Buzzer

const int pinBuz   = 3;                        // pin define of LED
const int pinLight = A0; // pin define of Light Sensor

void setup()
{
pinMode(pinBuz, OUTPUT);
pinMode(pinLight, INPUT);
}

void loop()
{
int value = analogRead(pinLight);
value = map(value, 0, 1023, 255, 0);
analogWrite(pinBuz, value);
delay(100);
}

Solução de problemas

  • Sensor foto sensível não funciona?

    • O espaçamento dos fios dos terminais do fotorresistor não é padronizado. É fácil que os terminais entrem em curto. Verifique com cuidado.
  • Sem som?

    • Os terminais do buzzer são muito curtos. Verifique cuidadosamente se eles estão inseridos corretamente na protoboard.

Deixando melhor

Vamos controlar ainda mais o tom do buzzer usando o fotorresistor. Tons diferentes podem ser gerados se você variar a intensidade de luz que incide sobre o fotorresistor. Envie o seguinte código e observe a diferença.

Para acessar o código de demonstração, abra:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L8_Buzzer_Music

Mais ideias

Podemos fazer aplicações mais interessantes usando a fotocélula. Tente fazer um presente de Natal sensível à luz.

Referência

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...