Tutorial LinkIt ONE - Controle o LED por SMS
O que estamos fazendo
Nesta seção, alcançamos uma função bem legal. A característica marcante do LinkIt One é ser integrado com o módulo de comunicação. Estamos usando o módulo de comunicação GSM para transmitir mensagens, passando o estado de chave para alterar o LED. Isso será empolgante. Primeiro conecte a antena e, em seguida, insira um SIMCARD no slot do LinkIt One, depois conecte o circuito de acordo com o esquema. Use um telefone celular com GSM, edite o conteúdo da mensagem como ON ou OFF, envie para o número especificado (o número do SIM), agora você pode controlar o estado de liga/desliga do LED, com sincronização global.
Coisas de que você precisa
-
LinkIt One x 1
-
Placa de prototipagem x 1
-
Resistores 1kΩ, 330Ω x 1
-
Transistor(2N3904) x 1
-
GIS ANT x 1
Esquemático

Conexão

Código
Clique no botão abaixo para baixar o código para o kit:
Você pode descompactar o arquivo na pasta Examples da sua IDE do Arduino.
Para acessar o código de demonstração, abra:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L9_SMS_Light
-
A antena não funciona?
- Atenção para verificar se a conexão da antena está estável. (Soquete da antena na parte de trás, marcado como GSM-ANT)
-
Envia a mensagem e não há resposta?
- O SIMCARD precisa ser uma versão desbloqueada. (Ou seja, não limitado a nenhum telefone celular específico)
Deixando melhor
Perfeito com a função de comunicação do módulo GSM. Se quisermos fazer um tempo curto, como modificar o código? Defina um tempo de 60 segundos (enviar na forma ON60). Envie uma mensagem para definir que a iluminação seja automaticamente apagada um minuto após a chegada.
Para acessar o código de demonstração, abra:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L10_SMS_Light_Advanced
Mais ideias
Com os módulos de função Bluetooth, GPS, Wi-Fi. Veja se surge alguma nova forma de usar?
Referência
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.