Pular para o conteúdo principal

Jack Lógico DC

Este é um controlador lógico fácil de usar que implementa a lógica AND e a negação lógica. Ele é projetado com uma ponte H que obtém determinada função de acionamento para controlar motor e outras aplicações, agora sua aplicação não ficará limitada apenas a aplicações com LED. Se você é iniciante em programação e inclinado a fazer uma aplicação simples, esta será uma escolha inteligente para começar algo.

Recursos

  • Entrada dupla e saída única

  • Selecionar a lógica por meio de uma chave

  • Entrada padrão em HIGH

  • Saída de meia ponte, pode acionar o motor diretamente

  • Alimentado por bateria de 9V

Especificações

  • Corrente em vazio: 10±1mA;

  • Tensão de entrada: 6~9V;

  • Tensão de saída: 5V;

  • Eficiência de conversão de energia 82±5%

Visão geral do hardware

Aqui está o diagrama de blocos do módulo Logic_DC_Jack, que consiste nas seguintes partes.

  • Input - Entrada lógica

    • GND - Conectar ao terra

      • VCC - Conectar à fonte de alimentação

      • IN2 - Entrada 2

      • IN1 - Entrada 1

  • Output - Saída lógica

    • GND - Conectar ao terra

      • VCC - Conectar à fonte de alimentação

      • OUT - Saída

      • OUT - Saída

  • Status Led - um LED vermelho

    • ON - Modo NOT

      • OFF - Modo AND
  • Function Switch

    • Off - Desligado

      • Not - Modo NOT, significa que a placa agora é uma porta lógica NOT, ela só pode suportar um módulo de entrada.

      • And - Modo AND, quando apenas um cabo Grove é inserido no soquete esquerdo da placa principal, a placa principal será um conector simples. Mas se você usar um cabo Grove ramificado, a placa principal se comportará como uma porta lógica AND

Nota: Quando em modo AND, o IN2 é padrão HIGH, então quando há apenas um módulo de entrada, o Logic DC Jack atua como um buffer

  • Power Input - Entrada de alimentação DC, é necessário 6-9V

  • Power Led - Um LED verde, ligado quando há fonte de alimentação

Primeiros passos

Após esta seção, você pode fazer o Logic DC Jack funcionar com apenas alguns passos.

Como funciona?

Logic DC Jack é um dispositivo lógico, usado para realizar algumas funções lógicas simples. Consulte estes links para saber algumas informações sobre NOT gate e AND gate antes de começarmos.

Este módulo inclui dois tipos de cabos e você usará um deles ao conectar uma ou duas entradas na porta de entrada.

Situação 1 – Uma entrada
Se a entrada for apenas um módulo, o Logic DC Jack pode realizar a função lógica de AND e NOT. A seguir está a figura da função lógica:

Situação 2 – Duas entradas
Se as entradas forem dois módulos, este Logic DC Jack só pode realizar a função lógica de AND. A seguir está a figura da função lógica:

Escolha primeiro o número de entradas e, em seguida, ajuste a chave para a posição correta, a função lógica necessária estará confirmada.

Como julgar a porta de entrada e a porta de saída?

Há dois selos de seta na carcaça, você pode distinguir facilmente a entrada e a saída.

Como saber o nível de entrada padrão?

Mesmo sabendo como usar a função lógica, como saber o estado de nível padrão da entrada, pois diferentes estados de nível padrão podem gerar um estado de saída diferente. Aqui, você pode descobri-lo por um experimento simples.

Preparações

Algumas coisas são necessárias:

Conectando o hardware

Neste demo, usamos Grove - Button como INPUT, e Grove - Red LED como OUTPUT.

Mude para porta NOT.

Como mostrado abaixo:

Revisar resultados

Como você sabe, somente se o nível de saída for 1, então o Grove - LED poderá ser ligado. Após ligar (Power ON), você descobrirá que o Grove - LED está ligado, em outras palavras, o nível de saída é 1 de acordo com a figura da lógica, então podemos saber: se a saída é 1, o modo da chave é NOT, portanto o nível de entrada padrão é 0.

Demo sobre duas entradas

Se você quiser usar duas entradas, você precisa do Grove Branch Cable.

Com este cabo, você pode conectar 2 Groves à INPUT. Um conecta na Entrada 1 e o outro na Entrada 2.

Aqui está um exemplo, 2 botões de ENTRADA e um LED de SAÍDA:

O LED acenderá somente quando os 2 botões forem pressionados.

Dicas: Este cabo também pode ser usado como saída; se você quiser controlar o nível de estado de 2 Groves ao mesmo tempo, este cabo é necessário. Por favor, preste atenção: Se usar o cabo desta forma, o nível de estado das duas saídas será o mesmo.

Trabalhar com Lego

Logic DC Jack contém uma caixa compatível com Lego, você pode inserir o Logic DC Jack no Lego, tornando-o mais divertido.

Sobre a base Grove compatível com Lego, estará disponível em breve.

Aqui está um demo:

Groves compatíveis para Logic DC Jack

Os Groves abaixo podem funcionar bem com o Logic DC Jack:

Input

Output

Visualizador online de esquemático

Recursos

Suporte técnico e discussão sobre o produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...