Sensor de Fluxo de Água M11 1.25

O sensor de fluxo de água consiste em um corpo de válvula de plástico, um rotor de água e um sensor de efeito Hall. Quando a água flui através do rotor, o rotor gira. Sua velocidade muda com diferentes taxas de fluxo. O sensor de efeito Hall emite o sinal de pulso correspondente.
Especificação
| Tensão mínima de trabalho | DC 4.5V |
| Corrente máxima de trabalho | 15mA(DC 5V) |
| Tensão de trabalho | 5V~24V |
| Faixa de taxa de fluxo | 0.3~6L/min |
| Capacidade de carga | ≤10mA(DC 5V) |
| Temperatura de operação | ≤80℃ |
| Temperatura do líquido | ≤120℃ |
| Umidade de operação | 35%~90%RH |
| Pressão da água | ≤0.8MPa |
| Temperatura de armazenamento | -25℃~+80℃ |
| Umidade de armazenamento | 25%~95%RH |
Dimensões mecânicas
Tamanho da rosca: M11*1.25

Componentes do sensor
| Nº | Nome | Quantidade | Material | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo da válvula | 1 | PA66+33%fibra de vidro | |
| 2 | Esfera de aço inoxidável | 1 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 3 | Eixo | 1 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 4 | Impulsor | 1 | POM | |
| 5 | Ímã em anel | 1 | Ferrite | |
| 6 | Anel intermediário | 1 | PA66+33%fibra de vidro | |
| 7 | Anel de vedação tipo O | 1 | Borracha | |
| 8 | Anel de vedação eletrônico | 1 | Borracha | |
| 9 | Tampa | 1 | PA66+33%fibra de vidro | |
| 10 | Parafuso | 4 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 11 | Cabo | 1 | 1007 24AWG |
Exemplo de uso
Nota: Este exemplo foi abstraído do fórum, e foi feito por Charles Gantt. Agradecemos por sua contribuição. Vamos ver como funciona.
Lendo a taxa de fluxo de água com o sensor de fluxo de água
Isto é parte de um projeto em que estou trabalhando e achei que seria interessante compartilhá-lo aqui, já que houve alguns tópicos sobre como ler a taxa de fluxo de água em litros por hora usando o sensor de fluxo de água encontrado no Depo da Seeed Studio. Ele usa uma simples roda giratória que pulsa um sensor de efeito Hall. Lendo esses pulsos e aplicando um pouco de matemática, podemos ler a taxa de fluxo de líquidos com precisão de até 3%. As roscas são simples G3/4, então encontrar conectores espigão não será tão difícil.
Instalação de hardware
Você vai precisar de Seeeduino / Arduino, sensor de fluxo de água, resistor de 10K, uma protoboard e alguns jumpers.
Fazer a fiação do sensor de fluxo de água é bem simples. Há 3 fios: preto, vermelho e amarelo. Preto no pino de terra do Seeeduino Vermelho no pino de 5V do Seeeduino O fio amarelo precisará ser conectado a um resistor de pull-up de 10k e então ao pino 2 do Seeeduino.
Aqui está um diagrama em Fritzing que fiz para mostrar como ligar tudo.

Depois de ter feito todas as conexões, você precisará fazer o upload do código a seguir para o seu Seeeduino. Assim que o código for carregado e você tiver algum fluido fluindo através do sensor de fluxo de água, poderá abrir o monitor serial e ele exibirá a taxa de fluxo, atualizando a cada segundo.
Programação
// reading liquid flow rate using Seeeduino and Water Flow Sensor from Seeedstudio.com
// Code adapted by Charles Gantt from PC Fan RPM code written by Crenn @thebestcasescenario.com
// http:/themakersworkbench.com http://thebestcasescenario.com https://www.seeedstudio.com
volatile int NbTopsFan; //measuring the rising edges of the signal
int Calc;
int hallsensor = 2; //The pin location of the sensor
void rpm () //This is the function that the interupt calls
{
NbTopsFan++; //This function measures the rising and falling edge of the
hall effect sensors signal
}
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup() //
{
pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input
Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is
initialised,
attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached
}
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void loop ()
{
NbTopsFan = 0; //Set NbTops to 0 ready for calculations
sei(); //Enables interrupts
delay (1000); //Wait 1 second
cli(); //Disable interrupts
Calc = (NbTopsFan * 60 / 73); //(Pulse frequency x 60) / 73Q, = flow rate
in L/hour
Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above
Serial.print (" L/hour\r\n"); //Prints "L/hour" and returns a new line
}
Você pode consultar nosso fórum para mais detalhes sobre Lendo a taxa de fluxo de água com o sensor de fluxo de água.
Diagrama de ligação
O diâmetro externo da rosca usada nas conexões é 1,4 mm.

Tabela de saída
| Nível alto de pulso de saída | Tensão do sinal >4.5 V( entrada DC 5 V) |
| Nível baixo de pulso de saída | Tensão do sinal <0.5V( entrada DC 5V) |
| Precisão | 3% (Taxa de fluxo de 1L/min a 10L/min) |
| Ciclo de trabalho do sinal de saída | 40%~60% |

Perguntas frequentes (FAQ)
De quais materiais o sensor de fluxo de água é feito?
Nylon com fibra, evitando ácido forte e base forte.
O sensor de fluxo de água é seguro para água potável?
Sim, ele já foi usado em bebedouros.
Que tipo de rosca este sensor possui? Britânica ou NPT?
Ele possui rosca BSP. Temos dois tipos de sensores de água. O preto é padrão (diâmetro maior de rosca) e o branco é menor (diâmetro menor de rosca). Você pode consultar os detalhes da BSP.
Recursos
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.