Pular para o conteúdo principal

Instalação do Cliente Mender no ODYSSEY - X86

Podemos configurar o Cliente Mender em uma placa ODYSSEY - X86 e então receber atualizações OTA de um Servidor Mender Hospedado ou Auto-Hospedado.

Este guia foca no uso da placa ODYSSEY - X86 executando um sistema Linux personalizado compilado usando o Yocto Project.

Resultados de teste​

As versões do Yocto Project na tabela abaixo foram testadas pela comunidade Mender. Atualize-a se você tiver testado esta integração em outras versões do Yocto Project:

Yocto ProjectBuildRuntime
dunfell (3.1 / 5.3.0)teste funcionateste funciona

Build significa que a compilação do Yocto Project usando esta integração Mender é concluída sem erros e gera imagens. Runtime significa que o Mender foi verificado como funcional na placa. Para placas baseadas em U-Boot, a lista de verificação de integração foi verificada.

Pré-requisitos​

  • Uma distribuição Linux suportada e dependências instaladas na sua estação de trabalho/notebook conforme descrito no Yocto Mega Manual
    • NOTA. As instruções dependem de qual versão do Yocto você pretende usar.
  • Placa ODYSSEY - X86

Configurando a compilação​

Configurar ambiente Yocto​

Defina o branch do Yocto Project para o qual você está compilando:

Crie um diretório para o seu ambiente mender-seeed e clone as metainformações.

mkdir mender-seeed && cd mender-seeed

Obtenha todas as camadas necessárias:

git clone -b dunfell git://git.yoctoproject.org/poky layers/poky
git clone git://git.yoctoproject.org/meta-intel layers/meta-intel
git clone -b dunfell https://github.com/mendersoftware/meta-mender layers/meta-mender
git clone -b dunfell https://github.com/openembedded/meta-openembedded layers/meta-openembedded
git clone https://github.com/Seeed-Studio/meta-odyssey-x86 layers/meta-odyssey-x86

Configurar ambiente de compilação​

Inicialize o ambiente de compilação:

source layers/poky/oe-init-build-env 

Adicione as camadas do projeto Yocto:

bitbake-layers add-layer  ../layers/meta-intel 
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-odyssey-x86
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-oe
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-python
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-networking
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-core
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-demo

Aplicar configuração do Mender ao ambiente de compilação:

CONF_VERSION = "1"
MACHINE = "odyssey-x86-mender"
MENDER_ARTIFACT_NAME = "release-1"
INHERIT += "mender-full"
DISTRO_FEATURES_append = " systemd"
VIRTUAL-RUNTIME_init_manager = "systemd"
DISTRO_FEATURES_BACKFILL_CONSIDERED = "sysvinit"
VIRTUAL-RUNTIME_initscripts = ""
MENDER_STORAGE_DEVICE = "/dev/sda"
MENDER_STORAGE_TOTAL_SIZE_MB_DEFAULT = "4096"
MENDER_BOOT_PART_SIZE_MB = "64"
MENDER_DATA_PART_SIZE_MB = "1024"
MENDER_IMAGE_BOOTLOADER_FILE = "wic-initrd"

IMAGE_FEATURES_append = " \
ssh-server-openssh \
"

no seu local.conf.

Configurar URL do servidor Mender (opcional)​

Esta seção não é necessária para uma compilação bem-sucedida, mas as imagens que são geradas por padrão são adequadas apenas para uso com o cliente Mender em implantações Standalone, devido à falta de configuração de servidor.

Você pode editar o arquivo conf/local.conf para fornecer a configuração do seu servidor Mender, garantindo que as imagens geradas e os Artefatos Mender se conectem ao servidor Mender que você está usando. Já deve haver uma seção comentada no arquivo conf/local.conf gerado e você pode simplesmente descomentar as opções de configuração relevantes e atribuir valores apropriados a elas.

Compilar para Hosted Mender:

# To get your tenant token:
# - log in to https://hosted.mender.io
# - click your email at the top right and then "My organization"
# - press the "COPY TO CLIPBOARD"
# - assign content of clipboard to MENDER_TENANT_TOKEN
#
MENDER_SERVER_URL = "https://hosted.mender.io"
MENDER_TENANT_TOKEN = "<copy token here>"

Compilar para Mender Demo Server:

# https://docs.mender.io/administration/demo-installation
#
MENDER_DEMO_HOST_IP_ADDRESS = "<IP address of Mender demo server>"

Compilar para Mender Production/ Self-Hosted (on-prem):

# https://docs.mender.io/3.1/system-updates-yocto-project/build-for-production
#
# Uncomment below and update the URL to match your configured domain
# name and provide the path to the generated server.crt file.
#
# Note that a custom server.crt file is only necessary if you are using
# self-signed certificates.
#
# NOTE! It is recommend that you provide below information in your custom
# Yocto layer and this is only for demo purposes. See linked documentation
# for additional information.
MENDER_SERVER_URL = "<URL of Self-Hosted Mender Server>"
FILESEXTRAPATHS_prepend_pn-mender-client := "<DIRECTORY-CONTAINING-server.crt>:"
SRC_URI_append_pn-mender-client = " file://server.crt"

Compilando a imagem​

Agora você pode prosseguir com a compilação de uma imagem:

MACHINE="odyssey-x86-mender" bitbake odyssey-image-base

Substitua odyssey-image-base pelo alvo de imagem desejado.

Usando a saída da compilação​

Após uma compilação bem-sucedida, as imagens e artefatos de compilação são:

  • build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg.bz2

se você já tiver o Mender em execução no seu dispositivo e quiser implantar uma atualização de rootfs usando esta compilação, você deve usar os arquivos Mender Artifact, que têm o sufixo .mender. Você pode implantar este Artifact em modo gerenciado com o servidor Mender (carregando-o em Releases na interface do servidor) ou usando apenas o cliente Mender em implantações Standalone.

Instruções de gravação (flash)​

Existem dois métodos diferentes de gravar a imagem e executá-la na placa ODYSSEY - X86.

Método 1: Gravar em uma unidade flash USB conectada à placa ODYSSEY - X86 e inicializar o sistema a partir da unidade flash.

Método 2: Gravar em um HDD/SSD conectado à placa ODYSSEY - X86 e executar a partir do HDD/SSD.

Método 1​

  • Passo 1. Baixe o balenaEtcher de acordo com o seu sistema operacional

  • Passo 2. Conecte uma unidade flash USB ao PC

  • Passo 3. Clique em Flash from file e selecione o arquivo mender-seeed/build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg.bz2

pir

  • Passo 4. Clique em Select target e escolha a unidade USB conectada

  • Passo 5. Por fim, clique em Flash

  • Passo 6. Conecte a unidade flash à placa ODYSSEY - X86 e ligue a placa

  • Passo 7. Ao ligar a placa, mantenha pressionada a tecla DELETE para entrar na configuração da BIOS

  • Passo 8. Vá para a seção Boot e defina a Boot Option #1 para UEFI: USB, Partition 1

pir

  • Passo 9. Vá para Save & Exit e selecione Save Changes and Reset

Agora o sistema operacional será inicializado com sucesso a partir da unidade flash USB

Método 2​

  • Passo 1. Siga do passo 1 - passo 9 do Método 1 acima

  • Passo 2. Após inicializar com sucesso, desligue a placa executando:

poweroff

Nota: Precisamos inicializar uma vez após a gravação porque a partição data irá crescer para ocupar o espaço restante na unidade flash, e usaremos esse espaço para armazenar a imagem que precisamos gravar no HDD/SSD.

  • Passo 3. Remova a unidade flash do ODYSSEY - X86 e conecte-a ao PC

  • Passo 4. Abra uma janela de terminal e copie o uefiimg da compilação Yocto para a partição data da unidade flash

sudo cp mender-seeed/build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg /media/username/data

Nota: Substitua username pelo nome de usuário do seu PC

  • Passo 5. Remova a unidade flash do PC e conecte-a à placa ODYSSEY - X86. Conecte também um HDD/SSD externo à placa ODYSSEY.

  • Passo 6. Depois que a placa for inicializada, digite o seguinte na janela do terminal para listar as partições de disco

fdisk -l

pir

Podemos ver que o HDD conectado é /dev/sdb

  • Passo 7. Grave o arquivo .uefiimg que copiamos anteriormente no HDD/SSD conectado usando o utilitário dd
dd if=/data/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg of=/dev/sdb

Nota: Substitua /dev/sdb pelo nome correspondente ao HDD/SSD conectado

  • Passo 8. Quando a gravação terminar, desligue o ODYSSEY - X86
poweroff
  • Passo 9. Remova a unidade flash USB e ligue o ODYSSEY - X86

  • Passo 10. Ao ligar a placa, mantenha pressionada a tecla F7 para entrar na configuração da BIOS

  • Passo 11. Vá para a seção BOOT e defina a Boot Option #1 para UEFI: USB, Partition 1

pir

  • Passo 12. Vá para Save & Exit e selecione Save Changes and Reset

Agora o sistema operacional será inicializado com sucesso a partir do HDD/SSD

Loading Comments...