Pular para o conteúdo principal

Uso do Mender

Podemos configurar o Mender Client em uma Dual Gigabit Ethernet Carrier Board para Raspberry Pi Compute Module 4 e então receber atualizações OTA a partir de um Mender Server em nuvem (Hosted) ou auto-hospedado (Self-Hosted).

Este guia foca no uso de uma Dual Gigabit Ethernet Carrier Board para RPi CM4 executando um sistema Linux customizado compilado usando o Yocto Project.

Resultados de teste​

As versões do Yocto Project na tabela abaixo foram testadas pela comunidade Mender. Atualize-a se você tiver testado esta integração em outras versões do Yocto Project:

Yocto ProjectBuildRuntime
dunfell (3.1 / 5.3.0)teste funcionateste funciona

Build significa que a compilação do Yocto Project usando esta integração com o Mender é concluída sem erros e gera imagens. Runtime significa que o Mender foi verificado como funcional na placa. Para placas baseadas em U-Boot, a lista de verificação de integração foi verificada.

Pré-requisitos​

Configurando a compilação​

Configurar o ambiente Yocto​

Crie um diretório para o seu ambiente mender-dual-gbe-cm4 e clone as metainformações.

mkdir mender-dual-gbe-cm4 && cd mender-dual-gbe-cm4

Obtenha todas as camadas necessárias:

git clone -b master git://git.yoctoproject.org/poky layers/poky
git clone -b dunfell https://github.com/Seeed-Studio/meta-seeed-cm4.git layers/meta-seeed-cm4
git clone -b master git://git.yoctoproject.org/meta-raspberrypi layers/meta-raspberrypi
git clone -b dunfell https://github.com/openembedded/meta-openembedded.git layers/meta-openembedded
git clone -b dunfell git://github.com/mendersoftware/meta-mender layers/meta-mender

Para ser compatível com a meta-raspberrypi, altere a versão do gstreamer do poky para a mais recente

cd layers/poky
cp -r meta/recipes-multimedia/gstreamer/ ../
git checkout dunfell
rm -r meta/recipes-multimedia/gstreamer/
cp -r ../gstreamer/ meta/recipes-multimedia/
rm -r ../gstreamer/

Modifique a meta-raspberrypi para evitar erro de compilação

cd layers/meta-raspberrypi
rm dynamic-layers/meta-python/recipes-connectivity/lirc/*.bbappend
sed -i '/^LAYERSERIES_COMPAT_raspberrypi/s/= .*$/= "honister dunfell"/g' conf/layer.conf
sed -i 's/arm\/armv8a\///g' conf/machine/raspberrypi4-64.conf

Modifique a meta-mender para evitar erro de compilação

cd layers/meta-mender
rm meta-mender-raspberrypi/recipes-kernel/linux/linux-raspberrypi-rt_%.bbappend
sed -i 's/"0x4000"/"0x1f000"/g' meta-mender-raspberrypi/recipes-bsp/u-boot/u-boot-raspberrypi.inc
sed -i 's/bootfiles/rpi-bootfiles/g' meta-mender-core/classes/mender-part-images.bbclass

Configurar o ambiente de build​

Inicialize o ambiente de build:

source layers/poky/oe-init-build-env 

Adicione as camadas do projeto Yocto:

bitbake-layers add-layer ../layers/meta-raspberrypi
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-seeed-cm4
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-oe
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-python
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-core
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-raspberrypi
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-demo

Configurar URL do servidor Mender (opcional)​

Esta seção não é necessária para uma compilação bem-sucedida, mas as imagens que são geradas por padrão só são adequadas para uso com o Mender client em implantações Standalone, devido à falta de configuração de servidor.

Você pode editar o arquivo conf/local.conf para fornecer a configuração do seu servidor Mender, garantindo que as imagens geradas e os Mender Artifacts se conectem ao servidor Mender que você está usando. Já deve haver uma seção comentada no arquivo conf/local.conf gerado e você pode simplesmente descomentar as opções de configuração relevantes e atribuir valores apropriados a elas.

Compilar para Hosted Mender:

# To get your tenant token:
# - log in to https://hosted.mender.io
# - click your email at the top right and then "My organization"
# - press the "COPY TO CLIPBOARD"
# - assign content of clipboard to MENDER_TENANT_TOKEN
#
MENDER_SERVER_URL = "https://hosted.mender.io"
MENDER_TENANT_TOKEN = "<copy token here>"

Compilar para Mender Demo Server:

# https://docs.mender.io/administration/demo-installation
#
MENDER_DEMO_HOST_IP_ADDRESS = "<IP address of Mender demo server>"

Compilar para Mender Production/ Self-Hosted (on-prem):

# https://docs.mender.io/3.1/system-updates-yocto-project/build-for-production
#
# Uncomment below and update the URL to match your configured domain
# name and provide the path to the generated server.crt file.
#
# Note that a custom server.crt file is only necessary if you are using
# self-signed certificates.
#
# NOTE! It is recommend that you provide below information in your custom
# Yocto layer and this is only for demo purposes. See linked documentation
# for additional information.
MENDER_SERVER_URL = "<URL of Self-Hosted Mender Server>"
FILESEXTRAPATHS_prepend_pn-mender-client := "<DIRECTORY-CONTAINING-server.crt>:"
SRC_URI_append_pn-mender-client = " file://server.crt"

Compilando a imagem​

Agora você pode prosseguir com a compilação de uma imagem:

MACHINE="dual-gbe-cm4-mender" bitbake core-image-base

Substitua core-image-base pelo alvo de imagem desejado.

Usando o resultado da compilação​

Após uma compilação bem-sucedida, as imagens e artefatos de build são:

  • build/tmp/deploy/images/dual-gbe-cm4-mender/core-image-base-dual-gbe-cm4-mender.sdimg.bz2

se você já tiver o Mender em execução no seu dispositivo e quiser implantar uma atualização de rootfs usando esta compilação, você deve usar os arquivos Mender Artifact, que têm o sufixo .mender. Você pode implantar este Artifact em modo gerenciado com o Mender server (fazendo upload em Releases na interface do servidor) ou usando apenas o Mender client em implantações Standalone.

Instruções de gravação​

Siga este guia da wiki para aprender como gravar a imagem acima na eMMC da placa.

Uma vez gravado, quando você ligar o reTerminal, ele iniciará a partir da imagem compilada.

Inicialização bem-sucedida​

Se você vir o seguinte log pela UART, isso significa que o sistema inicializou com sucesso

[  OK  ] Started Kernel Logging Service.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Getty on tty1.
Starting Telephony service...
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ 7.340436] audit: type=1334 audit(1638186061.687:4): prog-id=7 op=LOAD
[ 7.347278] audit: type=1334 audit(1638186061.691:5): prog-id=8 op=LOAD
Starting Login Service...
[ OK ] Started Save/Restore Sound Card State.
[ 7.386306] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 7.390103] NET: Registered protocol family 31
[ 7.394856] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[[ 7.401967] Bluetooth: HCI socket layer initialized
OK 7.407591] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
0m] Reac[ 7.413409] Bluetooth: SCO socket layer initialized
hed target Sound Card.
[ OK ] Started Telephony service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Login Service.

Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.1.12 dual-gbe-cm4-mender ttyS0

dual-gbe-cm4-mender login: root
root@dual-gbe-cm4-mender:~#

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...