Pular para o conteúdo principal

NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC

A NPi i.MX6ULL Dev Board é um computador de placa única Linux de baixo consumo de energia construído em torno do poderoso i.MX6ULL. Você vai gostar da memória onboard de 512 MB DDR3L e 512 MB NAND, sem mencionar as interfaces ricas e os recursos de E/S.

Ao mesmo tempo, fornecemos a você uma grande quantidade de recursos de software. Você pode encontrar imagens de distribuição de sistema debian/ubuntu/yocto aqui. Enquanto isso, também fornecemos muitos Pi hats em nível de kernel e de aplicação. Portanto, você pode simplesmente conectar seu Pi hat favorito diretamente nesta placa para usar. A maioria dos Pi Hats da SeeedStudio pode funcionar com a NPi i.MX6ULL Dev Board (exceto NPi i.MX6ULL Dev Board 6-Mic Circular Array Kit for Raspberry Pi e NPi i.MX6ULL Dev Board 4-Mic Linear Array Kit for Raspberry Pi). Você também pode usar nosso Grove base PI Hat para prototipar o que quiser com módulos Grove. Por favor, siga-nos no Github para as últimas atualizações de software.

A placa inteira é composta por um módulo principal e uma placa de expansão, e os componentes são todos de grau industrial.

O módulo principal é composto pelo núcleo i.MX6ULL e 512 MB DDR3L, 512 MB NAND FLASH (ou 8 GB eMMC). Na verdade, dependendo da Flash, a NPi i.MX6ULL Dev Board pode ser dividida em duas versões diferentes.

A placa de expansão inclui principalmente várias interfaces periféricas e entrada e saída, expansão de IO. Incluindo, mas não se limitando a, duas portas Ethernet de 100M, uma USB Host e uma porta USB OTG, uma interface LCD RGB de 24 bits, 2x cabeçalho de expansão de E/S de 40 pinos, etc. Tantos recursos irão atender às suas diversas necessidades de controle. Todas essas características a tornam uma solução perfeita para controle industrial, transporte ferroviário, controle de drones e saída de áudio, etc.

NPi i.MX6ULL Dev Board - Versão 8G eMMC:

Adquira agora

NPi i.MX6ULL Dev Board - Versão 512MB NAND FLASH:

Adquira agora

Recursos​

  • Processador com núcleo Arm-Cortex-A7
  • Grau industrial
  • Baixo consumo de energia
  • Sistema operacional debian/ubuntu/yocto
  • Placa suporte compatível com Raspberry Pi de 40 pinos.

Especificação​

ItemValores
Peripheral Interface1 x USB Host
2 x 100M Ethernet interface
1 x FPC LCD interface (including 24 bit RGB and I2C touch control)
1 x SD card interface (on the back of the board)
1 x Uart interface
2 x 40pin header
On-board LED3 x user-defined LED
1 x power LED
1 x Heartbeat LED
Power1 x DC interface (5V±2%)
1 x USB Type - C
Button4 x key
Switch1 X 8-digit DIP switch
RTC1 x RTC battery slot
CPU1 X NXP MCIMX6Y2CVM08AB
Frequencyaté 800Mhz
DDR3L512 MB onboard
eMMC8 GB onboard (NPi i.MX6ULL Dev Board - 8G eMMC Version)
NAND512 M onboard (NPi i.MX6ULL Dev Board - 512MB NAND FLASH Version)
dimension61mm x 100mm
Operating temperature(NPi i.MX6ULL Dev Board - 8G eMMC Version)-20℃ ~ 80℃
Operating temperature(NPi i.MX6ULL Dev Board - 512MB NAND FLASH Version)-40℃ ~ 80℃
nota

A temperatura de operação aqui se refere especificamente ao módulo principal, e a faixa de temperatura da placa de expansão é mais estreita. Nós não testamos a faixa de temperatura específica da placa de expansão.

Aplicação​

  • Industrial (gateways CAN-Ethernet etc)
  • Eletrodomésticos (geladeiras, ondas Type-c etc)
  • Dispositivos de Casa Inteligente

Visão Geral do Hardware​

Interface​

Interface Ethernet 100M com LEDs: 2 x interfaces Ethernet de 100M

Conector de Alimentação 5V: Use fonte de alimentação única de 5V ± 2%

Indicador de proteção contra sobretensão: Quando esta luz está acesa, indica que a tensão está fora da faixa

USB Device Type C: interface USB Type C

UART TTL: derivação direta da porta serial do controlador principal

LED de Batimento Cardíaco: A luz de batimento cardíaco piscará continuamente após o sistema estar em execução

Power LED: o LED acenderá quando energizar a placa.

Header Compatível com Raspberry Pi: inclui UART, I2C, SPI, PWM e outras interfaces de IO compatíveis com Raspberry Pi

Interface LCD FPC: incluindo interface RGB de 24 bits e interface de controle de tela sensível ao toque I2C

Botão de Reset & Usuário: Há 4 botões no total, que são reset, ON / OFF, botão normal e botão de mudança de modo

USB Host Type A: interface USB Host

DIP Switch de 8 Dígitos: Um DIP switch de 8 bits que suporta a comutação entre os modos de boot NAND, eMMC, SD e USB

Header GPIO Extra: Contém um chip 74LV595PW, que expande um IO de 4 canais em 8 canais

LED de Usuário: LED programável

Slot de Bateria RTC: pode ser conectada a uma bateria CR1220 para alimentar o RTC

Slot de Cartão SD Type-c: Slot de cartão SD Type-c, suporta cartão SD 3.0

Função dos Pinos​

Para mais informações você pode ir até o PinMap para visualizar.

Introdução ao Software​

Trabalho Preparatório​

Materiais Necessários

  • NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC Versão NAND (ou Versão eMMC)
  • Cartão SD de 4GB (ou mais memória) e leitor de cartão SD
  • PC ou Mac
  • USB To Uart Adapter (opcional)
  • Um cabo USB type-c
cuidado

Por favor, conecte o cabo USB suavemente, caso contrário você pode danificar a interface. Por favor, use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo com 2 fios não pode transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicaraquipara comprar

Instalação da Imagem

você precisa instalar a imagem da NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC a partir do seu cartão SD para colocá-la em funcionamento. Oferecemos duas maneiras de inicializar a NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC. Você pode inicializar a partir do cartão SD ou inicializar a partir do eMMC (ou NAND).

A. Inicializar a partir do cartão SD

  • Passo 1. Selecione o firmware mais recente

  • Passo 2. Conecte um cartão SD a um PC ou MAC com um leitor de cartão SD, é necessário um cartão SD com mais de 4G de memória.

  • Passo 3. Clique aqui para baixar o Etcher, então use o Etcher para gravar o arquivo *.img.xz diretamente no cartão SD. Ou extraia o arquivo *.img.xz em um arquivo *.img e, em seguida, grave-o em um cartão SD usando outra ferramenta de gravação de imagem.



Clique no ícone de mais para adicionar o arquivo de imagem recém-baixado e o software selecionará automaticamente o cartão SD que você inseriu. Em seguida, clique em Flash! para gravar. Leva cerca de 10 minutos para terminar.

  • Passo 4. Depois de gravar a imagem no cartão SD, insira o cartão SD na NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC. Defina o DIP switch de 8 dígitos para o modo 2-5-8 para habilitar a inicialização a partir do SD.

  • Passo 5. Use a porta USB type-c para alimentar a placa. Não retire o cartão SD durante a gravação. A NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC irá inicializar a partir do cartão SD, você pode ver os LEDs PWR e Heatbeat acesos na placa.

nota

se o LED de Batimento Cardíaco não conseguir piscar, significa que a inicialização falhou. Verifique se a imagem foi instalada corretamente.

B. Inicializar a partir do cartão eMMC(NAND)

  • Passo 1. o processo é o mesmo que em A. Inicializar a partir do cartão SD se você estiver iniciando a NPi i.MX6ULL Dev Board pela primeira vez.

  • Passo 2. Selecione P22 em fire-config para habilitar o boot pela flash e então reinicie.

sudo fire-config

  • Passo 3. Espere o LED na NPI i.MX6ULL Dev Board piscar continuamente. Isso indica que a gravação da eMMC (ou NAND) foi bem-sucedida se o LED piscar continuamente.

  • Passo 4. Desligue a alimentação e retire o cartão SD.

  • Passo 5. Defina o DIP switch de 8 dígitos para EMMC(2-4-5-7) ou NAND(2-3-6) e reinicie.

Console Serial

Agora sua NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC pode inicializar, você pode querer acessar o sistema Linux por meio de um console, para configurar o WiFi, etc.

  • B. A porta UART - Esta é a maneira difícil de acessar o console, pode ser usada para depurar problemas de baixo nível

B. Conexão via porta UART

Nesta seção vamos orientá-lo sobre como estabelecer uma conexão do seu computador para sua NPi i.MX6ULL Dev Board usando seu adaptador USB para TTL que será conectado à porta Uart da NPi i.MX6ULL Dev Board.

  • Step 1. Conecte a porta Uart e seu PC/Mac com um Adaptador USB para TTL. Se você não tiver um Adaptador USB para TTL, pode clicar aqui para obter um.

  • Step 2. Use as seguintes ferramentas de depuração Serial com baud 115200:

    • Windows: use PUTTY, selecione o protocolo Serial, preencha a porta COM correta da NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC, baud 115200, 8Bits, Paridade None, Bits de Parada 1, Controle de Fluxo None.you can go to
    • Linux: Dependendo do seu USB para Adaptador TTL, pode ser screen /dev/ttyACM0(,1, and so on) 115200 ou screen /dev/ttyUSB0(,1, and so on) 115200.
    • Mac: Dependendo do seu USB para Adaptador TTL, pode ser screen /dev/cu.usbserial1412(,1422, and so on) 115200 ou screen /dev/cu.usbmodem1412(,1422, and so on) 115200.
  • Step 3. O nome de usuário padrão é debian e a senha é temppwd.

  • Step 4. Se você não tiver um Adaptador USB para TTL, também pode usar um Arduino. Se estiver usando um Arduino, conecte uma extremidade de um cabo jumper ao pino RESET no Arduino e a outra extremidade ao pino GND no Arduino. Isso irá ignorar o MCU ATMEGA do seu Arduino e transformar seu Arduino em um adaptador USB para TTL, veja o tutorial em vídeo aqui. Agora conecte o pino GND no Arduino ao pino GND na porta Uart da NPi i.MX6ULL Dev Board. Conecte o pino Rx no Arduino ao pino Rx na porta Uart da NPi i.MX6ULL Dev Board. Conecte o pino Tx no Arduino ao pino Tx na porta Uart da NPi i.MX6ULL Dev Board. E por fim, conecte o Arduino ao seu PC/Mac via o cabo USB do Arduino. Agora verifique se seu Mac ou PC Linux encontra seu Arduino digitando este comando:

ls /dev/cu.usb* (Mac)
ls /dev/ttyACM* (Linux)

Você deverá obter algo como:

/dev/cu.usbmodem14XX where XX will vary depending on which USB port you used (on Mac)
/dev/ttyACMX where X will vary depending on which USB port you used (on Linux)

Agora siga o passo acima para se conectar à sua NPi i.MX6ULL Dev Board através desta conexão serial.

Controle de Pinos​

nesta seção vamos orientá-lo sobre como controlar o PIN que está na NPi i.MX6ULL Dev Board usando o shell. Observe que você deve usar permissões de root para que o comando funcione

su root
username root password root

GPIO​

Nesta seção, explicaremos o princípio de controle do programa de camada de aplicação relacionado ao driver do subsistema Linux GPIO. Agora iremos controlar o Grove - Buzzer para mostrar como usá-lo.

Materiais Necessários

echo 19 > /sys/class/gpio/export

Você pode usar o PinMap para ver a localização do GPIO 19 da NPi i.MX6ULL Dev Board. O número do pino que você obtém é GPIOx_IOn. você precisa da seguinte fórmula para converter para o índice do gpio.

index = GPIO1_IO19 = (1-1)*32 + 19 = 19
index = GPIO4_IO20 = (4-1)*32 + 20 = 116
  • step 2. Conectar o Grove - Buzzer ao GPIO 19 na NPi i.MX6ULL Dev Board com o Grove - Cabo de Conversão 4 pinos Jumper Fêmea para Grove 4 pinos.

  • step 3. Configurar o GPIO 19 para modo de saída

echo out > /sys/class/gpio/gpio19/direction
  • step 4. Configurar o GPIO 19 para nível alto
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio19/value

por fim, você ouvirá o som que o Grove - Buzzer emite. enquanto isso, sobre o sysfs do gpio você deve usar este link para obter mais informações.

INPUT​

Nesta seção, explicaremos o princípio de controle do programa de camada de aplicação relacionado ao driver do subsistema de entrada do Linux. Agora usaremos o KEY Button da NPi i.MX6ULL Dev Board para mostrar como usá-lo.

Materiais Necessários

  • NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC Versão NAND (ou Versão eMMC)

Software

  • step 1. Instalar evtest para obter o status do KEY Button.
apt install evtest -y
  • step 2. Verificar se o KEY Button existe em /dev/input/by-path.
root@npi:~# ls -lh /dev/input/by-path
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 14 2019 platform-gpio-keys-event -> ../event0

Você precisa ajustar a árvore de drivers se não conseguir obter este resultado.

  • step 3. Usar evtest para obter o status do KEY Button. Observe que a NPi i.MX6ULL Dev Board possui quatro botões que controlam funções diferentes. você só precisa controlar o KEY Button.
root@npi:~# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0: gpio-keys
Select the device event number [0-0]: 0
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x19 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
Input device name: "gpio-keys"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
Event type 1 (EV_KEY)
Event code 11 (KEY_0)
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1583478811.552488, type 1 (EV_KEY), code 11 (KEY_0), value 1
Event: time 1583478811.552488, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1583478811.752195, type 1 (EV_KEY), code 11 (KEY_0), value 0
Event: time 1583478811.752195, -------------- SYN_REPORT ------------

Por fim, você obterá as informações acima.

UART​

Nesta seção, explicaremos o uso básico da porta serial e do equipamento de terminal. Agora iremos controlar o uart3 para mostrar como usá-lo.

Materiais Necessários

Software

  • step 1. Selecione P17 em fire-config para habilitar o uart3
fire-config

Você obterá o comando a seguir se habilitado com sucesso.

root@npi:~# ls /dev/ttymxc2
/dev/ttymxc2
  • step 2. Configurar o uart3 usando stty
stty -F /dev/ttymxc2 ispeed 115200 ospeed 115200
  • step 3. Visite o PinMap para encontrar o número do pino do uart3 da NPi i.MX6ULL Dev Board.

  • Step 4. Conecte o Uart3 ao seu PC/Mac com um Adaptador USB para TTL. Se você não tiver um Adaptador USB para TTL, pode clicar aqui para obter um.

  • Step 5. Use as seguintes ferramentas de depuração Serial com baud 115200:

    • Windows: use PUTTY, selecione o protocolo Serial, preencha a porta COM correta da NPi i.MX6ULL Dev Board - Linux SBC, baud 115200, 8Bits, Paridade None, Bits de Parada 1, Controle de Fluxo None.you can go to
    • Linux: Dependendo do seu USB para Adaptador TTL, pode ser screen /dev/ttyACM0(,1, and so on) 115200 ou screen /dev/ttyUSB0(,1, and so on) 115200.
    • Mac: Dependendo do seu USB para Adaptador TTL, pode ser screen /dev/cu.usbserial1412(,1422, and so on) 115200 ou screen /dev/cu.usbmodem1412(,1422, and so on) 115200.
  • Step 6. Use o seguinte comando para testar o envio e recebimento de dados:

echo seeedstduio > /dev/ttymxc2

por fim, obteremos a string 'seeedstduio' no putty se a conexão for bem-sucedida.

I2C​

Nesta seção, explicaremos o princípio de controle do programa de camada de aplicação relacionado ao driver i2c do Linux. Agora usaremos o i2c1 e o Grove - Barometer Sensor (BMP280) para mostrar como usá-lo.

Materiais Necessários

Software

step 1. Instalar o i2c-tools usando apt

apt install i2c-tools -y

step 2. Visite o PinMap para encontrar o número do pino do I2C1 da NPi i.MX6ULL Dev Board.

step 3. Conectar o Grove - BME280 ao I2C1 na NPi i.MX6ULL Dev Board com o Grove - Cabo de Conversão 4 pinos Jumper Fêmea para Grove 4 pinos.

step 4. Detectar o endereço I2C do Grove - BME280 usando i2cdetect. 0 significa i2c1, então se você quiser detectar o i2c2 você precisa usar i2cdetect -y 1 para detectar.

root@npi:~# i2cdetect -y 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77

Agora, podemos descobrir que o endereço I2C do Grove - BME280 é 0x77.

etapa 5. Obtenha o ID do Grove - BME280 usando i2cget

root@npi:~# i2cget -y 0 0x77 0xD0
0x58

Finalmente, podemos obter 0x58 que é o ID do Grove - BME280. Para mais informações sobre o Grove - BME280 você pode visitar o wiki para aprender. Para o uso do i2c-tool você pode ver este link

ADC​

Nesta seção, explicaremos o princípio de controle do programa de camada de aplicação relacionado ao driver ADC do Linux. Agora vamos usar o ADC1 e o Grove - Rotary Angle Sensor para mostrar como usá-lo.

Materiais Necessários

Software

  • step 1. Selecione P12 em fire-config para habilitar o ADC1
fire-config

Você obterá o comando como a seguir se for habilitado com sucesso.

root@npi:~# ls /sys/bus/iio/devices/iio\:device0
buffer in_voltage3_raw sampling_frequency_available
dev in_voltage_sampling_frequency scan_elements
in_conversion_mode in_voltage_scale subsystem
in_voltage0_raw name trigger
in_voltage1_raw of_node uevent
in_voltage2_raw power
  • step 2. Visite o PinMap para encontrar o número do pino do ADC1 na NPi i.MX6ULL Dev Board. Você pode encontrar o número do GPIO como na figura a seguir.

step 3. Conecte o Grove - Rotary Angle Sensor ao ADC1 na NPi i.MX6ULL Dev Board com o Grove - 4 pin Female Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable.

step 4. Obtenha os dados AD do Grove - Grove - Rotary Angle Sensor.

root@npi:~# cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/\\in_voltage3_raw
82

Com base nas informações acima você pode entender que estamos lendo o valor analógico dos pinos GPIO1_IO3.

SPI​

Nesta seção, explicaremos o princípio de controle do programa SPI do Linux. Agora usaremos SPI e o 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield for Raspberry Pi para mostrar como usá-lo.

Materiais Necessários

Software

  • Step 1. De acordo com o installation guide insira o 2 Channel CAN BUS FD Shield for Raspberry Pi na NPi i.MX6ULL Dev Board.

  • Step 2. Selecione P23 em fire-config para expandir o sistema de arquivos.

fire-config

  • Step 3. Instale dependências relacionadas a seeed-linux-dtoverlays
apt install -y make git device-tree-compiler linux-headers-$(uname -r) gcc
  • Step 4. Compile e instale o driver da NPi i.MX6ULL Dev Board a partir de seeed-linux-dtverlays no GitHub.
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtverlays
cd seeed-linux-dtverlays
make all_imx6ull && make install_imx6ull
nota

Você pode usar mkdir -p /lib/modules/$(uname -r)/extra/seeed para criar arquivos se encontrar algum erro durante a compilação.

  • Step 5. adicione o pacote dtbo em /boot/uEnv.txt para que ele se torne efetivo após a reinicialização.
echo dtoverlay=/lib/firmware/imx-MCP2517FD-can0-overlay.dtbo >> /boot/uEnv.txt
reboot
  • Step 6. Verifique se o driver foi instalado com sucesso usando dmesg, você verá as informações abaixo se tiver sido bem-sucedido.
root@npi:~ insmod /lib/modules/$(uname -r)/extra/seeed/mcp25xxfd-can.ko
root@npi:~ dmesg | grep spi
[ 1.057609] spi_imx 44009000.spi: driver initialized
[ 9.852726] mcp25xxfd spi0.0: Linked as a consumer to regulator.6
[ 9.966510] mcp25xxfd spi0.0: MCP2517 successfully initialized.

root@npi:~ ifconfig -a
can0: flags=128<NOARP> mtu 16
unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 10 (UNSPEC)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Para mais informações sobre o 2-Channel CAN-BUS(FD) Shield você pode visitar o wiki

IIS​

Nesta seção, explicaremos o princípio de controle do programa IIS do Linux. Agora usaremos IIS e o ReSpeaker 2-Mics Pi HAT para mostrar como usá-lo.

Materiais Necessários

Software

  • Step 1. De acordo com o installation guide insira o ReSpeaker 2-Mics Pi HAT na NPi i.MX6ULL Dev Board.

  • Step 2. Instale alsa-utils usando apt

sudo apt install alsa-utils -y
  • Step 3. adicione o pacote dtbo em /boot/uEnv.txt para que ele se torne efetivo após a reinicialização.
sudo sh -c  "echo dtoverlay=/lib/firmware/imx-seeed-voicecard-2mic-overlay.dtbo >> /boot/uEnv.txt"
nota

Você precisa ver o guia de SPI para instalar as dependências do imx-seeed-voice card-2 mic-overlay.dtbo se você não conseguir encontrar imx-seeed-voice card-2mic-overlay.dtbo.

  • Step 4. Verifique se o driver foi instalado com sucesso usando aplay, você verá as informações abaixo se tiver sido bem-sucedido.
debian@npi:~$ sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/extra/seeed/snd-soc-seeed-voicecard.ko
debian@npi:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: 2028000.sai-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
debian@npi:~$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: 2028000.sai-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
  • Step 5. Entre na pasta seeed-linux-dtverleys e configure o soundstate como a seguir:
debian@npi:~$ cd seeed-linux-dtverlays/
debian@npi:~/seeed-linux-dtverlays$ sudo cp extras/wm8960_asound.state /var/lib/alsa/asound.state
debian@npi:~/seeed-linux-dtverlays$ sudo alsactl restore
  • Step 6. Agora você pode começar a brincar com o ReSpeaker 2-Mics Pi Hat! Para um teste simples de gravação e reprodução, execute o seguinte comando:
  1. Para gravar um áudio em test.wav:
arecord -f cd -r 48000 -Dhw:0 test.wav
  1. Para reproduzir o áudio test.wav. Lembre-se de conectar um fone de ouvido ou alto-falante para reproduzir o áudio.
aplay -Dhw:0 -r 48000 test.wav

Para mais informações sobre o ReSpeaker 2-Mics Pi HAT você pode visitar o wiki

Recursos​


NPi i.MX6ULL Desenvolvimento avançado de sistema​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...