Pular para o conteúdo principal

FAQ do SenseCAP M1

Como encontro o ID MAC de ETH ou Wi-Fi?

O ID MAC está localizado na etiqueta inferior do Hotspot, conforme descrito abaixo. Você verá tanto o ID MAC de ETH quanto o de Wi-Fi.

SenseCAP M1 Mac-ID


Como posso encontrar o meu SN (Número de Série) no dispositivo?

O número de série está localizado na etiqueta inferior do Hotspot, conforme descrito abaixo.

SenseCAP M1 Serial Number


Qual é a diferença entre as versões de RAM 2G / 4G / 8G?

2G / 4G / 8G indica a diferença de RAM (memória de acesso aleatório) do Raspberry Pi 4 no SenseCAP M1. Para a função de hotspot, não haverá diferença entre diferentes RAM. Além disso, na Seeed Online Store, não devemos escolher a RAM ao comprar o SenseCAP M1, observe que toda a distribuição será aleatória com base no estoque.


Como posso descobrir qual versão de RAM eu tenho?

Você pode identificar pelo nome do modelo. M1-X, X se refere à RAM. por exemplo, M1-2915 se refere a 2GB de RAM enquanto M1-4915 se refere a 4GB de RAM.


Por que meu SenseCAP M1 não consegue testemunhar outros Hotspots Helium?

Algumas possíveis razões que resultam em baixos sinais de RF e curta distância de transmissões de Hotspots Helium incluem:

  • Obstáculos, incluindo prédios, montanhas e áreas florestais em um ambiente relativamente denso
  • Possível Interferência Eletromagnética, Interferência de Linha de Visada, Interferência da Zona de Fresnel ou Interferência de RF existente ao redor de cidades
  • Condições Climáticas
  • Margem de Operação do Sistema, Sombreamento e/ou Link Badger.

Por que os ganhos/recompensas do meu SenseCAP M1 não são como eu esperava?

Existe um mecanismo complexo para os ganhos e recompensas. Contanto que a configuração do seu Hotspot esteja correta, o posicionamento, sem status de retransmissão (relayed) e a conexão com a internet seja sólida, então deve estar tudo certo.
Se você estiver confuso sobre o mecanismo, é recomendável discutir isso no canal da Helium para buscar mais esclarecimentos. A Helium Doc também é útil para você aprender mais.


Como melhorar os sinais de RF do SenseCAP M1?

Instale e coloque seu dispositivo em um ambiente amplo e livre de obstáculos (por exemplo, perto da janela ou coloque a antena do lado de fora, como no telhado).


Quantos watts de eletricidade o SenseCAP M1 pode usar aproximadamente?

Cerca de 5W, assim como o consumo de eletricidade de uma lâmpada comum.


Qual é a distância recomendada entre gateways?

Os Hotspots não devem ser instalados muito próximos uns dos outros. Uma boa regra geral é fornecer uma distância mínima de 300 a 500 metros entre Hotspots; embora isso possa variar dependendo do ambiente (em uma cidade densa, mais perto, e em um ambiente mais rural, mais distante).


Há taxas extras para configurar o SenseCAP M1?

O dispositivo inclui uma taxa de ativação de US$ 40 coberta para os usuários configurarem o SenseCAP M1 e uma taxa de US$ 10 para definir a localização do SenseCAP M1 no aplicativo Helium.

Você só pagará taxas adicionais se reafirmar para outro local depois da primeira vez, o que é cerca de US$ 10. Para informações detalhadas sobre taxas, consulte a página de Taxas de Transação da Helium.


O SenseCAP M1 suporta conexão com um servidor de terceiros além do Helium?

Não, o gateway LoRaWAN SenseCAP M1 é compatível apenas com o servidor da Helium Network.


O SenseCAP M1 suporta PoE?

Não. Um adaptador de energia de 5V-3A é usado para alimentar a unidade através do conector Type-C ao lado da porta Ethernet. Você precisará de um injetor e divisor PoE para suportar PoE no SenseCAP M1.


Sendo um gateway interno, ele pode ser usado ao ar livre?

O SenseCAP M1 é um gateway interno, portanto não foi projetado para suportar ambientes externos adversos e não deve ser colocado em ambiente externo sem proteção extra.


Os sensores LoRaWAN SenseCAP são compatíveis com o Gateway SenseCAP M1?

Sim. Desde que os nós finais (ou seja, a série de produtos SenseCAP LoRaWAN Sensor) sejam compatíveis com e estejam registrados na Helium Network, eles podem funcionar com o Gateway SenseCAP M1.


Os SenseCAP M1 são hotspots completos ou light hotspots?

O Gateway Interno LoRaWAN SenseCAP M1 é um hotspot completo que suporta tanto POC quanto transferência de dados.


Haverá um hotspot para uso externo?

Atualmente, o SenseCAP M1 é apenas para uso interno, mas consideraremos o pedido


Haverá também light hotspots?

Sim, o SenseCAP M2 Data Only é um lightspot.


Haverá AS923, AU915, IN865 e outras frequências?

Atualmente, há apenas US915 (com FCC) e EU868 (com CE) disponíveis. Outras frequências ainda não são suportadas. Observamos a necessidade de diferentes frequências. A especificação de hardware do dispositivo está na faixa de 902Mhz ~ 928Mhz / 863Mhz ~ 870Mhz, portanto é configurável para diferentes frequências dentro dessa faixa. ENTRETANTO, após a configuração, o produto precisa passar por certificações específicas para poder entrar em diferentes mercados.

Atualmente, nossa equipe está focada na cadeia de suprimentos e na fabricação de US915 e EU868.


Todos os Gateways LoRaWAN SenseCAP são hotspots Helium?

Quando você pesquisar por SenseCAP no Google, verá que há outros gateways também com o nome SenseCAP. Esteja ciente de que nem todos os gateways com a marca SenseCAP são hotspots Helium; o Gateway Interno LoRaWAN SenseCAP M1 é o único que suporta a Helium Network por enquanto.


Se eu comprar o hotspot na Europa e levá-lo para a Índia, ele alternará automaticamente para 865 MHz?

Sim, ele irá alternar automaticamente. Mas só temos certificação CE e FCC, não temos a certificação BIS, que é exigida na Índia.


O SenseCAP M1 também está listado no aplicativo Helium?

Sim, o SenseCAP M1 já foi adicionado ao aplicativo Helium!


Que tipo de conector de antena há no SenseCAP M1?

O SenseCAP M1 tem um conector fêmea RP-SMA, e a antena tem um conector macho RP-SMA. Nossas antenas de fibra de vidro em estoque têm todas um conector macho tipo N, com um cabo LMR200 fornecido com conector N-fêmea e RP-SMA macho.

SenseCAP M1 Antenna Connection


Qual voltagem/corrente o dispositivo utiliza?

A voltagem é 5V DC.


Você sabe o tamanho/dimensões da PCB?

O tamanho do dispositivo é 154×100×44 mm e o peso é 370g.


Algumas pessoas não gostam de 5GHz em sua área, é possível desligar o WiFi no próprio hotspot?

Este dispositivo é um transmissor Wi-Fi. Se ele não estiver conectado ao AP, irá automaticamente parar de emitir ondas eletromagnéticas.


Por que meu SenseCAP M1 não entra no modo de piscar lentamente ao pressionar o botão?

Mantenha o botão pressionado por 6-10 segundos e não o solte. Às vezes você pode ter que pressionar com mais força o botão na parte de trás. Se precisar de suporte adicional, visite-nos no Discord aqui.
Observe que, se o SenseCAP M1 estiver atualizando seu firmware, pressionar o botão pode não mudar o LED azul para o modo de piscar lentamente; tente novamente após 10-15 minutos.


Quando o SenseCAP M1 sai do modo de piscar lentamente?

O modo de piscar lentamente dura cerca de 10 minutos e depois volta para o LED constante ou modo de piscar rápido.

Se o SenseCAP M1 sair do modo de piscar lentamente durante a configuração, pressione o botão por 5-10 segundos para voltar ao modo de piscar lentamente e reinicie sua configuração.


Por que o LED azul permanece sempre no modo de piscar rápido?

Isso significa que o SenseCAP M1 não está conectado à Internet ou está tentando se conectar à Helium P2P Network. Após cada inicialização, o SenseCAP M1 pode levar de 5 a 20 minutos para se conectar à Helium P2P Network, o que depende da qualidade da sua rede.

Se o SenseCAP M1 tiver inicializado por mais de 20 minutos, verifique o status da sua rede, certifique-se de que o cabo Ethernet ou o Wi-Fi estejam em boas condições para o SenseCAP M1.

Ao usar um cabo Ethernet, pressione firmemente o cabo Ethernet na porta até ouvir um “clique” para garantir que o cabo não falhe e que não esteja solto.


Etapas para verificar a versão do Firmware do seu Hotspot:

  1. Pressione e segure o botão Bluetooth do Hotspot por 6-10s, o LED azul piscará lentamente; então faça o pareamento do seu hotspot.
  2. Execute o Diagnostics e encontre a versão do Firmware do Hotspot. Como alternativa, você pode usar o SenseCAP Dashboard, depois de registrado, para verificar seu firmware.

SenseCAP M1 Firmware Version

SenseCAP M1 Firmware Version Step2

SenseCAP M1 Firmware Version Step3


Qual é a potência de transmissão do SenseCAP M1 sem a antena?

Plano de FrequênciaEU868US915
CertificaçãoCEFCC
Potência Máxima de Transmissão pela Regulamentação14 dBm30 dBm
Potência de Transmissão com Antena Padrão13.487 dBm26.7 dBm
Potência de Transmissão sem Antena10.687 dBm25 dBm
Ganho da Antena Padrão2.8 dBi2.6 dBi

Quais são as regras de Controle Automático do FAN?

SenseCAP M1 Fan Auto Control Logic


O que devo fazer se o uso do meu cartão SD estiver acima de 85%?

Normalmente você não precisa se preocupar com o uso do cartão SD, pois o sistema o gerenciará automaticamente. Se você perceber que o seu cartão SD não consegue se recuperar do uso total, pode reiniciar o dispositivo para que ele volte ao normal.

Se ainda assim você perceber que isso não resolveu o problema, ou se for orientado pelo suporte técnico a redefinir o bloco, clique aqui para aprender como 'reset blocks'.

Loading Comments...