Início Rápido SenseCAP M1
Abaixo você encontrará as etapas necessárias para configurar facilmente o seu hotspot em poucos minutos!
- Baixe o aplicativo Helium e crie uma carteira Helium
- Conecte a antena e o adaptador de energia ao SenseCAP M1 e ligue-o.
- Pressione o pequeno botão na parte de trás por 6–10 segundos até que o LED azul comece a piscar lentamente
- Clique em "Setup Hotspot" e escolha "SenseCAP M1" na lista
- Clique em "Scan for my Hotspot" na página de Bluetooth e conecte-se ao SenseCAP M1
- Selecione o Wi-Fi e digite a senha OU use um cabo Ethernet
- Defina a localização do Hotspot e envie a taxa de localização
O que você vai precisar
Passo 1: Baixe o SenseCAPApp e crie uma carteira Helium.

- Hotspot App para iOS na App Store do iTunes
- Hotspot App para Android na Google Play Store
Passo 2: Conecte a antena e o adaptador de energia ao SenseCAP M1 e ligue-o.
NOTA: Aguarde meia hora enquanto o seu hotspot se prepara para o primeiro uso e atualiza o firmware automaticamente para o firmware mais recente.
ATENÇÃO: Não ligue o gateway sem a antena conectada, pois isso pode danificar a unidade. Certifique-se de usar o adaptador de energia que fornecemos.
NOTA: As unidades virão com um adaptador com plugue padrão EUA/UE de acordo com a versão que você escolher, portanto, se houver um padrão de plugue diferente no local onde você vai instalar o gateway, recomenda-se comprar um adaptador de plugue para se adequar ao padrão. Após ligar o gateway, aguarde 30–60 segundos para que o gateway inicialize; você deverá ver o LED azul na parte de trás da unidade acender e piscar rapidamente. Agora ele está pronto para você ir para o próximo passo para configurar a conexão Bluetooth.

Passo 3: Pressione o botão na parte de trás por 6–10 segundos até que o LED azul mude para o modo de piscagem lenta.

Passo 4: Clique em "Set up Hotspot" e escolha SenseCAP M1 na lista.

Passo 5: Clique em "Scan for my Hotspot" na página de Bluetooth e depois conecte-se ao SenseCAP M1.

NOTA: As últimas 6 casas do ETH MAC do dispositivo são exibidas abaixo do nome do hotspot, então, se mais de um gateway estiver aguardando para se conectar, você poderá diferenciar um hotspot do outro pelo ETH MAC, que será fornecido na etiqueta colada na parte inferior do dispositivo.

Passo 6: Selecione o WiFi e insira a senha do WiFi para se conectar à rede.
NOTA: Para conectar via Ethernet, conecte o cabo Ethernet ao gateway através da porta ETH e clique em "Use Ethernet Instead" na página de conexão Wi-Fi para continuar.
ATENÇÃO: Se você usar um cabo Ethernet para conectar à Internet, para evitar falhas de conexão de rede causadas por cabo solto ou desconectado, pressione com firmeza ao conectar o cabo de rede e certifique-se de ouvir um som claro de "clique".


NOTA: Na primeira inicialização, depois que o gateway se conectar à internet, levará cerca de 10–15 minutos para as atualizações de firmware antes que você possa fazer mais configurações e registrar o gateway na Helium. Se ocorrer qualquer problema, por favor, aguarde e espere a conclusão das atualizações.
Após a conclusão das atualizações de firmware, você precisa pressionar o botão por 6–10 segundos até que o LED azul mude para o modo de piscagem lenta para entrar novamente no modo de configuração Bluetooth.
Passo 7: Defina a localização do Hotspot e pague a taxa de localização
- Após configurar o gateway, você poderá ser solicitado a definir uma localização para o seu hotspot.
- O SenseCAP M1 incluiu na taxa de compra os US$ 40 de taxa de ativação da rede Helium e a primeira taxa de declaração de localização de US$ 10 (no total, US$ 50).
- Você pode configurar a localização e mudar para outra localização, se necessário, mas terá que pagar novamente a taxa de declaração de localização de US$ 10 toda vez que mover o seu gateway para um novo local.
- Escolha a localização no mapa e confirme a localização do seu hotspot, e a configuração estará concluída.

NOTA: Você precisará aguardar cerca de 15 minutos para que o Hotspot seja registrado na rede Helium. Você pode fechar esta tela clicando em "Go to Wallet", e poderá verificar as informações atualizadas do seu hotspot no aplicativo após concluir esta etapa.

Bem-vindo à People's Network!