Pular para o conteúdo principal

Como acessar o Console Local

Existem duas maneiras de acessar o Console Local.


Acessar via roteador

  • Passo 1: Conecte seu computador e o Hotspot ao mesmo roteador.

Você pode conectar o dispositivo ao roteador por meio de um cabo de rede, ou configurar a conexão WI-FI através do SenseCAP Hotspot APP.

Nota: Seu computador e o dispositivo devem estar conectados ao mesmo roteador/rede.

SenseCAP M2 Local Console Step 1

  • Passo 2: Obtenha o endereço IP do seu dispositivo

Se você não tiver uma conta do SenseCAP MX Dashboard, ou não tiver adicionado seu dispositivo ao Dashboard, procure o endereço IP do seu dispositivo na página de administração do seu roteador ou execute o diagnóstico no seu Helium APP para obter o endereço IP.

Se você já tiver registrado uma conta do SenseCAP MX Dashboard e adicionado seu dispositivo, poderá encontrar o endereço IP do dispositivo no dashboard:

    • Se você estiver conectado via Wi-Fi, verá o endereço IP Wi-Fi do dispositivo para clicar.
    • Se você estiver conectado via cabo Ethernet ou LAN local, verá o endereço LAN do dispositivo para clicar.
  • Passo 3: Obtenha o nome de usuário e a senha do seu dispositivo

Obtenha o nome de usuário e a senha nas informações na parte de trás do dispositivo.

Por motivos de segurança, cada dispositivo tem uma senha exclusiva. Após fazer login, você pode alterar a senha.

SenseCAP M2 Local Console Step 3

  • Passo 4: Abra o navegador no PC e faça login

Digite o endereço IP (que você obteve) em um navegador para entrar no Console Local. Em seguida, insira o nome de usuário e a senha do seu dispositivo e clique no botão Login.

SenseCAP M2 Local Console Login


Acessar via hotspot AP do dispositivo

  • Passo 1: Ligue o hotspot AP do dispositivo

Pressione o botão por 5s até o indicador azul piscar lentamente para entrar no modo de configuração.

  • Passo 2: Conecte-se ao hotspot AP

O nome do hotspot AP é SenseCAP_XXXXXX (endereço MAC de 6 dígitos). Conecte seu computador a esse hotspot AP.

  • Passo 3: Obtenha o nome de usuário e a senha do seu dispositivo
  • Passo 4: Abra o navegador no PC e faça login

Digite o endereço IP (192.168.168.1) em um navegador para entrar no Console Local. Em seguida, insira o nome de usuário e a senha do seu dispositivo e clique no botão Login.


Status

Na página inicial, há principalmente algumas exibições de status, como conexão de rede, pacotes LoRa enviados e recebidos, informações do sistema, uso de memória, etc.

NOTA: Você precisará esperar um pouco para que a mensagem completa apareça.

SenseCAP M2 Local Console Guide

NOTA: No histograma de pacotes Lora, nem necessariamente são pacotes válidos da Helium Network.

Nas informações do sistema, você pode ver a versão do programa Helium, o endereço dos hotspots e o parâmetro de região atualmente em uso.

SenseCAP M2 Local Console Guide Region


Sistema

Sistema e Hora

  • Caminho da Página:System -> System

Aqui você pode configurar os aspectos fundamentais do seu dispositivo, como seu hostname ou o fuso horário. E você pode modificar a configuração de sincronização de hora. Claro, em geral, você não precisa mudar nada nessa página.

SenseCAP M2 Local Console Guide Time


Luz Respiratória

  • Caminho da Página: System -> Breathing Light

A Luz Respiratória é um indicador do dispositivo hotspot; você pode configurar o comportamento da luz.

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing Light


Região

  • Caminho da Página:System -> Region

Aqui você pode alterar o parâmetro de região. O padrão de fábrica é ‘AUTO’, o que significa:

  • Se você não tiver uma localização afirmada para o hotspot, a região utilizada é baseada no tipo do seu hotspot, por exemplo, o modelo de dispositivo M2-EU868 usa a região EU868.
  • Se você tiver uma localização afirmada no hotspot, haverá ajuste automático da região de acordo com a localização.

Em geral, você não precisa definir uma região. Em casos especiais: se você não tiver uma localização afirmada para um hotspot (Data-Only), pode escolher outra região. Por exemplo, o modelo de dispositivo M2-US915 pode ser configurado como AU915 na Austrália.

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing Region Config

NOTA: Se você tiver uma localização afirmada no hotspot, a configuração de Region DEVE ser AUTO.


Senha LuCi

  • Caminho da Página:System -> Administration

Aqui você pode alterar a senha LuCi.

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing LuCi Password


Restaurar Padrões de Fábrica

  • Caminho da Página:System -> Firmware

Você pode recuperar sua senha LuCi restaurando as configurações de fábrica, se a tiver esquecido. No entanto, após restaurar as configurações de fábrica, o dispositivo será atualizado novamente.

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing LuCi Password


Reiniciar

  • Caminho da Página:System -> Reboot

Você pode reiniciar o dispositivo aqui ou configurar uma reinicialização programada do dispositivo.

SenseCAP M2 Local Console Reboot


Rede

Interfaces

  • Caminho da Página: Network -> Interfaces

Você pode obter informações sobre a interface de rede aqui. O IP padrão da LAN é "192.168.168.1". Quando o IP de gateway do seu roteador também for esse, você precisará alterar o IP LAN do dispositivo.

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface

Wireless

  • Caminho da Página: Network -> Wireless

Aqui você pode se conectar ao Wi-Fi. Os passos abaixo:

  • Passo 1: Clique no botão 'scan' para escanear as redes Wi-Fi na sua área.

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wireless

  • Passo 2: Selecione seu WI-FI para entrar na rede.

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wifi

  • Passo 3: Insira a senha do seu Wi-Fi, depois envie e salve.

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wifi Guide

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wifi Save

Em alguns instantes, você conseguirá se conectar ao Wi-Fi, como poderá ver na página de interface.


MultiWan

  • Caminho da Página: Network -> MultiWan

Aqui você pode ver a prioridade e o status das interfaces de rede. A prioridade MultiWAN é: wan(ETH) > wwan(Wi-Fi) > wwan0 (4G*).

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface MultiWan


Diagnósticos

  • Caminho da Página:Network -> Diagnostics

Aqui você pode medir a velocidade da sua conexão com a Internet.

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Network Test

Loading Comments...