Pular para o conteúdo principal

FAQ

Qual é o tempo médio de sincronização da cadeia flux para o node?

Baixe e carregue um arquivo de snapshot de 20GB, e sincronize a cadeia por cerca de uma hora para alcançar o bloco mais recente. O tempo correto de sincronização depende da rede do dispositivo, certifique-se de que o dispositivo tenha uma boa conexão de rede.

O SenseCAP M4 Square é compatível com NIMBUS e STRATUS?

Não, o SenseCAP M4 Square só é compatível com CUMULUS. Se precisar de NIMBUS, clique aqui

Como verificar se minha porta está aberta?

O SenseCAP M4 Square abre todas as portas exigidas pelo Flux. O SenseCAP Hotspot App fornece detecção UPNP. Se o status de UPNP estiver ON, as portas estão abertas. Se o status estiver OFF, verifique o UPNP do seu roteador. Para mais detalhes, visite Flux Node Network Setup

O M4 precisa de IP estático e é possível executar vários SenseCAP M4 Squares no mesmo IP externo?

É necessário um IP externo.

É possível executar no máximo 8 dispositivos por IP, e certifique-se de que o seu roteador suporte UPnP ou redirecionamento de portas.

Como testar a largura de banda da rede para atender ao requisito?

https://www.speedtest.net

Se eu for um usuário profissional, posso apagar o sistema original e instalar outro?

Esta não é uma operação recomendada. No entanto, é um dispositivo baseado em x86 e você pode reinstalar qualquer sistema que quiser; antes disso, certifique-se de que você sabe o que está fazendo.

Mas tenha em mente que, se apagar o sistema padrão, você perderá a garantia, e será difícil reverter para o sistema original.

Preciso escolher o plugue de energia por conta própria?

O M4 Square inclui um adaptador de energia de ampla faixa de entrada e possui plugues US/AU/UK/EU.

Precisa de uma antena externa?

A antena Wi-Fi está dentro do dispositivo. O SenseCAP M4 Square-Fluxnode não requer uma antena externa.

Preciso fazer stake dos 1000 Flux?

Sim, os 1000 Flux não estão incluídos no hardware, então você precisa fazer o stake por conta própria.

Meu M1 pode se tornar um FluxNode, e é possível converter um Pi de 8GB em um FluxNode?

Atualmente, o Raspi 8GB é compatível com o Flux, mas ele requer um SSD externo, e a estabilidade não pode ser garantida, o que pode afetar a operação estável do equipamento.

Loading Comments...