Pular para o conteúdo principal

Instalação do FreeNAS

Este tutorial demonstra como instalar o sistema operacional de armazenamento de código aberto. O FreeNAS é um sistema operacional que pode ser instalado em praticamente qualquer plataforma de hardware para compartilhar dados por uma rede. Ao instalar o FreeNAS no ODYSSEY - X86J41x5 você terá construído seu próprio drive de nuvem pessoal!

Requisitos de Hardware​

  • Um computador em funcionamento

  • Pen drive USB x 2 (>= 8GB é recomendado)

  • Um monitor

  • Teclado

Baixar a imagem do SO FreeNAS​

Primeiro, baixe a imagem do SO FreeNAS para sua unidade. Deve ser um arquivo .iso.

Neste tutorial, é usado o FreeNAS 11.3. O FreeNAS precisará ser instalado em uma unidade diferente. Você pode instalar o FreeNAS em um disco rígido HDD ou SSD.

Nota: Neste tutorial, o sistema operacional FreeNAS é instalado em um pen drive USB por conveniência.

Criando um USB inicializável​

Etapa 1 - Prepare seu USB inicializável​

Formate um dos pen drives USB. Se você for usuário de Windows, pode formatar o pen drive USB clicando com o botão direito na unidade USB e selecionando Format.

Nota: Escolha FAT32 para o sistema de arquivos.

Etapa 2 - Baixar o gravador de imagem​

Baixe o gravador de imagem Open Source balenaEtcher. Baixe a versão de acordo com o seu sistema operacional (Windows/macOS/Linux).

Etapa 3 - Gravando a imagem do SO no USB​

Selecione a imagem do sistema operacional baixada, selecione o pen drive USB formatado e clique em Flash! Agora o USB inicializável está pronto para uso.

Instalando o SO FreeNAS​

Etapa 1 - Ativando o modo CSM no ODYSSEY - X86J41x5​

Conecte seu USB inicializável, monitor e teclado ao ODYSSEY - X86J41x5 e ligue-o. Ao iniciar, continue pressionando a tecla DEL para entrar na tela de configuração. Navegue até Advanced -> CSM Support e pressione Enter para ativá-lo.

Etapa 2 - Instalar o SO​

Reinicie seu ODYSSEY - X86J41x5 e continue pressionando F7 para entrar na tela do gerenciador de boot. Selecione o USB inicializável (Installer) e pressione Enter.

Nota: Lembre-se de escolher aquele que possui a imagem iso do FreeNAS.

Etapa 3 - Processo de instalação​

Uma tela de boot como a acima deve aparecer. Pressione Enter para selecionar o Boot FreeNAS Installer.

Depois de entrar no instalador, um menu de opções deve aparecer como a seguir, selecione Install/Select e pressione Enter.

Selecione uma unidade para instalar a imagem do FreeNAS. Aqui devemos conseguir ver o outro pen drive USB.

Nota: Use a barra de espaço para selecionar o pen drive USB.

Um aviso aparecerá informando que tudo na unidade escolhida será apagado, simplesmente pressione Yes.

Crie sua senha de root para fazer login no FreeNAS a partir da interface Web posteriormente.

O processo de instalação ocorrerá, e aguarde até que a instalação seja concluída. Quando terminar, deve estar como acima.

O processo de instalação está concluído, você pode reiniciar o ODYSSEY - X86J41x5 e desconectar o USB inicializável (Installer).

Conecte o cabo Ethernet para acesso à internet e para que possa ser acessado pela interface Web.

Configurações​

Reinicie o ODYSSEY - X86J41x5 e pressione F7 novamente para entrar na tela do Gerenciador de Boot e escolha o pen drive USB em que o FreeNAS acabou de ser instalado.

Nota: Também é possível alterá-lo na configuração pressionando DEL e definindo o pen drive USB como primeira opção de inicialização.

Depois de inicializar no FreeNAS, você deverá ver o endereço da interface Web:

Nota: Se indicar que a interface Web não pode ser acessada, verifique sua conexão com a internet.

Use outro computador usando a mesma internet, ou seja, seu laptop, para digitar o endereço no navegador web:

O nome de usuário é root e a senha é aquela definida durante a instalação.

Se você conseguir ver esta tela, então instalou o FreeNAS com sucesso e sinta-se à vontade para adicionar mais armazenamento ao ODYSSEY - X86J41x5 e se divertir com o drive de nuvem pessoal!

Para desenvolvimento adicional, você pode visitar o Fórum oficial do FreeNAS e descobrir mais sobre plugins e recursos

Case de Acrílico​

Também projetamos um case de acrílico para construir seu próprio NAS em um gabinete! Aqui fornecemos duas versões de gabinete dependendo do tamanho do seu disco rígido:

  1. Para disco rígido SATA HDD de 2,5 polegadas.

  2. Para disco rígido SATA HDD de 3,5 polegadas.

Materiais necessários:

  • Chapas de acrílico de 3mm

  • Pilar roscado sextavado M3 x 20mm fêmea-fêmea x 4

  • Pilar roscado sextavado M3 x 40mm fêmea-fêmea x 4 (ou use M3 x 20mm empilhados até 40mm)

  • Parafusos M3

Recursos​

  • Vídeo do canal Explaining Computers sobre FreeNAS no Odyssey-X86:

Outras aplicações úteis:

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...