Pular para o conteúdo principal

Plex Media Server

pir

Este guia explica como configurar o Plex Media Server como um contêiner Docker no firmware Seeed OpenWrt. Usando o Plex Media Server, você pode transmitir todos os seus arquivos de mídia locais de qualquer lugar do mundo! Aqui o OpenWrt pode ser executado na ODYSSEY – X86 Board ou na Dual Gigabit Ethernet Carrier Board for Raspberry Pi Compute Module 4.

Nota: Certifique-se de seguir o guia de primeiros passos do OpenWrt antes de prosseguir com este guia.

O que é Docker?​

Docker é uma plataforma aberta para desenvolver, enviar e executar aplicações. O Docker fornece a capacidade de empacotar e executar uma aplicação em um ambiente isolado de forma flexível chamado contêiner. O isolamento e a segurança permitem que você execute muitos contêineres simultaneamente em um determinado host. Os contêineres são leves e contêm tudo o que é necessário para executar a aplicação, portanto você não precisa depender do que está atualmente instalado no host. Você pode facilmente compartilhar contêineres enquanto trabalha e ter certeza de que todos com quem você compartilha recebem o mesmo contêiner que funciona da mesma maneira.

pir

O que é Plex Media Server?​

Plex Media Server é uma ferramenta que permite acessar a música, fotos e vídeos armazenados em um dispositivo a partir de muitos outros dispositivos. Você pode instalar o software Plex Media Server em um computador Windows, Mac ou Linux, em um dispositivo de armazenamento conectado à rede (NAS) ou até mesmo em um roteador. Você pode transmitir todos os seus arquivos de mídia armazenados no seu Plex Media Server remotamente pela internet e acessá-los de qualquer lugar do mundo usando o app Plex.

pir

Plex Media Server em Docker​

Agora vamos passar pelo processo de executar o Plex Media Server como um contêiner Docker no OpenWrt.

Criar uma conta Plex​

Antes de tudo, precisamos ter uma conta Plex

  • Passo 1. Clique neste link para visitar o site do Plex

  • Passo 2. Clique em Sign Up e crie uma nova conta Plex

pir

Conectar armazenamento externo para armazenar a mídia​

Agora precisamos conectar unidades de armazenamento externo para expandir o armazenamento nas placas X86 e CM4, para que possamos armazenar toda a nossa mídia.

A ODYSSEY - X86J4125 possui várias opções de armazenamento, tais como:

  • PCIe SSD
  • SATA SSD
  • SATA HDD
  • Cartão Micro-SD
  • Unidades Flash USB

pir

A Dual Gigabit Ethernet Carrier Board for Raspberry Pi CM4 possui várias opções de armazenamento, tais como:

  • Unidades Flash USB
  • Cartão Micro-SD
  • Expansão USB via conector de 9 pinos

pir

Você pode conectar qualquer armazenamento externo de sua escolha consultando as opções de armazenamento acima.

Montar o armazenamento externo no OpenWrt​

Depois de conectar um dispositivo de armazenamento externo, precisamos montá-lo para que possamos usá-lo

  • Passo 1. Abra um navegador da web e faça login no dispositivo OpenWrt

pir

Nota: Anteriormente configuramos 192.168.2.1 como o endereço IP para fazer login no OpenWrt. Portanto, você pode digitar este endereço IP no navegador

  • Passo 2. Navegue até System > Disk Man e você verá as unidades de armazenamento conectadas ao dispositivo OpenWrt

pir

  • Passo 3. Sob a unidade de armazenamento conectada, clique em EDIT

  • Passo 4. Em Partitions Info, remova todas as partições clicando em REMOVE ao lado da partição

  • Passo 5. Em Device Info, selecione GPT para a Partition Table

  • Passo 6. Em Partitions Info, clique em NEW para criar uma partição

  • Passo 7. Na partição recém-criada, clique em FORMAT, escolha ext4 e clique em FORMAT para formatar a partição

  • Passo 8. Navegue novamente até System > Disk Man

  • Passo 9. Em Mount Point, escolha a partição que criamos antes

  • Passo 10. Deixe File system como auto

  • Passo 11. Em Mount Options digite rw para permitir acesso de leitura e escrita a esta partição

  • Passo 12. Em Mount Point digite /plex e clique em MOUNT para montar a partição

pir

Criar o contêiner Docker do Plex Media Server​

Agora vamos criar o contêiner Docker do Plex Media Server

  • Passo 1. Na interface Luci do OpenWrt, navegue até Docker > Images

  • Passo 2. Em Pull Image digite linuxserver/plex e clique em PULL para baixar a imagem Docker do Plex Media Server

pir

Nota: Aguarde alguns segundos até que a imagem seja baixada

  • Passo 3. Navegue até Docker > Containers e clique em ADD

pir

  • Passo 4. Clique em COMMAND LINE e insira o seguinte:
docker run \
-d \
--name plex \
--network=host \
-e TZ=<enter timezone> \
-e PLEX_CLAIM=<enter claimToken> \
-v /plex/database:/config \
-v /plex/temp:/transcode \
-v /plex/media:/data \
linuxserver/plex

Nota: Para obter o timezone, visite este link e copie o TZ database name. Para obter o claimToken, visite este link e copie/cole o token.

  • Passo 5. Por fim, clique em SUBMIT

Executar e configurar o Plex Media Server​

  • Passo 1. Agora você verá o contêiner listado. Marque a checkbox e clique em START para executar o contêiner

pir

  • Passo 2. Digite 192.168.2.1:32400/web para abrir a configuração inicial do Plex Media Server

Nota: 32400 é a porta onde o contêiner docker do Plex está em execução.

  • Passo 3. Digite um Server name e clique em NEXT

  • Passo 4. Em Organize Media, clique em ADD LIBRARY

  • Passo 5. Selecione o library type e clique em NEXT

  • Passo 6. Clique em BROWSE FOR MEDIA FOLDER, selecione a pasta data e clique em ADD LIBRARY

Nota: Como configuramos anteriormente, a pasta data dentro do contêiner plex está vinculada à pasta /plex/media no OpenWrt

  • Passo 7. Clique em NEXT e depois em DONE para concluir a configuração inicial.

Agora você verá a interface do usuário do Plex Media Server

pir

Montar o diretório Plex no PC e transferir a mídia​

Depois que o armazenamento externo foi montado, agora precisamos montar o diretório /plex no PC para que ele possa ser acessado facilmente.

  • Passo 1. Na interface Luci do OpenWrt, navegue até Services > Network Shares

  • Passo 2. Em Shared Directories, clique em ADD

pir

  • Passo 3. Preencha a linha de acordo com o seguinte:

    • name: Plex
    • Path: /plex
    • Browse-able: marcado
    • Force Root: marcado
    • Allow guests: marcado
    • Create mask: 0666
    • Directory mask: 0777

Nota: Aqui o campo name pode ser qualquer coisa de sua escolha. Force Root é habilitado para permitir acesso root a esta pasta.

  • Passo 4. Clique em SAVE e depois clique em SAVE & APPLY

  • Passo 5. Vá para o File Explorer no PC e clique em Network

  • Passo 6. Navegue até OpenWrt > plex > media e copie toda a mídia para dentro deste diretório

pir

Reproduzir a mídia em aplicativos clientes Plex​

Agora você pode usar os aplicativos clientes Plex para ver toda a sua mídia dentro do Plex Media Server. O app Plex pode ser instalado em vários dispositivos como celulares, PCs, TVs inteligentes, etc...

Visite este link para ver os dispositivos compatíveis e assim instalar o app Plex neles.

pir

Agora você pode navegar até o aplicativo cliente Plex, fazer login e transmitir todos os seus filmes, músicas, fotos e outras mídias armazenadas no Plex Media Server!

Transformar uma TV comum em uma Smart TV para executar o Plex​

É muito conveniente transmitir mídia, como filmes, do seu Plex Media Server usando uma Smart TV em casa. Você precisa de uma Smart TV porque o app Plex pode ser instalado se a TV tiver uma loja de aplicativos. No entanto, se você tiver uma TV comum, pode transformá-la em uma Smart TV usando um Raspberry Pi!

pir

Você pode seguir este link para saber mais!

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...