Pular para o conteúdo principal

Módulo sensor de movimento PIR

PIR (Detecção Infravermelha Passiva) é usado para detectar movimento de pessoas. Esta versão possui uma lente grande que pode suportar longo alcance e amplo ângulo. O conector padrão de 2,54 mm facilita a fixação em qualquer lugar.

Características


  • Longo alcance

  • Amplo ângulo

  • Baixo consumo

  • Alimentação DC 3,0-5,5 V

Especificações


  • Tensão de entrada: DC 3,0-5,5 V

  • Corrente: 100 uA (máx.)

  • Distância de detecção: 9 m (máx.)

  • Sinal de saída: 0,3 VCC (saída em nível alto quando movimento é detectado)

  • Ângulo de detecção: 120°

  • Conector: 3 pinos, passo de 2,54 mm

  • Tamanho: C36×L26×A21 (mm)

Uso


O sketch a seguir demonstra uma aplicação simples de detecção de movimento. Quando alguém se move em sua faixa de detecção, ele irá gerar nível alto através do pino SIG e o LED irá acender. Caso contrário, ele irá gerar nível baixo. Assim, você pode usá-lo para detectar o movimento de pessoas.

Programação

Inclui trechos de código importantes. Código de demonstração como:

/*******************************************************************************/
/*macro definitions of PIR motion sensor pin and LED pin*/
#define PIR_MOTION_SENSOR 8//Use pin 8 to receive the signal from the module
#define LED 4//the Grove - LED is connected to D4 of Arduino

void setup()
{
pinsInit();
}

void loop()
{
if(isPeopleDetected())//if it detects the moving people?
turnOnLED();
else
turnOffLED();
}
void pinsInit()
{
pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
}
void turnOnLED()
{
digitalWrite(LED,HIGH);
}
void turnOffLED()
{
digitalWrite(LED,LOW);
}
/***************************************************************/
/*Function: Detect whether anyone moves in it's detecting range*/
/*Return:-boolean, ture is someone detected.*/
boolean isPeopleDetected()
{
int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
if(sensorValue == HIGH)//if the sensor value is HIGH?
{
return true;//yes,return ture
}
else
{
return false;//no,return false
}
}

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...