Pular para o conteúdo principal

Projeto Um - Piscar

O objetivo deste projeto é demonstrar uma exibição simples de saída digital usando o twig de LED. Conecte seu equipamento como mostrado na imagem abaixo: Conecte o LED Twig ao conector de E/S Digital D1/D2 no Grove Shield. O pino D1 do Arduino alimenta o LED verde no conector SIG do Twig.

Agora faça o upload do seguinte sketch Arduino:

// Project One - Double Blink
//

int del=500; // adjust for blink rate

void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH);

delay(del);
digitalWrite(1, LOW);

delay(del);
}

É simples. O LED pisca alternadamente, com o atraso entre os dois definido pela variável del. No entanto, ao fazer isso, você pode experimentar por si mesmo como o sistema Grove é simples de usar.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...