Pular para o conteúdo principal

Projeto Um - Piscar Duplo

O objetivo deste projeto é demonstrar uma simples exibição de saída digital usando o Grove de LED. Conecte seu equipamento conforme mostrado na imagem abaixo: Conecte o Grove de LED ao conector de E/S Digital D1/D2 no Grove Shield. O pino D1 do Arduino alimenta o LED vermelho no conector D1 do Grove, e o pino D2 do Arduino alimenta o LED verde no conector D2 do Grove.

Agora faça o upload do seguinte sketch Arduino:

// Project One - Double Blink
//

int del=500; // adjust for blink rate

void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(2, LOW);
delay(del);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, HIGH);
delay(del);
}

Como você pode ver, é bastante simples. Os dois LEDs piscam alternadamente, com o atraso entre os dois definido pela variável del. No entanto, ao fazer isso você pode experimentar por si mesmo o quão simples é usar o sistema Grove.

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...