Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm

O Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm utiliza tecnologia de detecção ultrassônica para medir distâncias com uma faixa de medição de 28–750cm. Equipado com um bocal em forma de sino, ele pode detectar objetos até 750cm com uma resolução de 1mm. Com seu transdutor ultrassônico à prova d'água IP67, pode ser usado em várias aplicações, como monitoramento de nível de esgoto e água, sistemas inteligentes de gerenciamento de lixeiras, desvio de robôs e controle automático.
Atualizável para Sensores Industriais
Com o data logger SenseCAP S2100, você pode facilmente transformar este sensor em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
Brinque com o Data Logger LoRaWAN S2100
Nesta página, vamos guiá-lo pelo processo de conexão do Data Logger LoRaWAN S2100 com um Sensor de Nível Ultrassônico 750cm, permitindo que você crie um sensor sem fio LoRaWAN robusto, de nível industrial, que pode ser usado comercialmente em apenas cinco minutos.
Primeiros Passos
Preparação
Hardware
Materiais necessários
| Data Logger SenseCAP S2100 | Sensor de Nível Ultrassônico 750cm | Chave de fenda Phillips |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1. Prepare o data logger, o Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm, o gateway e as ferramentas
-
Data logger: É um conversor LoRaWAN que converte sensores MODBUS RS485/Analógico/GPIO em sensores habilitados para LoRa e, portanto, transfere dados por meio do protocolo LoRaWAN.
-
Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm: Usa tecnologia de detecção ultrassônica para medição de distância. A faixa de medição é de 28cm a 750cm, e a resolução pode chegar a 1mm. Com um transdutor ultrassônico à prova d'água IP67, possui forte adaptabilidade ao ambiente de trabalho.
-
Chave de fenda Phillips: Usada para montar a sonda do sensor.
-
Gateway: O sensor LoRaWAN transmite dados para um gateway LoRaWAN, que então os transmite para o servidor em nuvem. Se você não tiver um gateway, há duas opções:
- Opção 1: Sensores funcionam em áreas cobertas pela Helium Network (verifique no Helium Explorer). Onde quer que a rede Helium esteja disponível, você pode usar sensores para transferir dados sem comprar um gateway.
- Opção 2: Comprar um gateway.
- Baixe o aplicativo SenseCAP Mate para configuração:

A preparação está concluída. Vamos começar!
2. Arquitetura de Rede
Vamos começar com a rede LoRaWAN. O data logger converte os dados do sensor em dados LoRa e envia os dados para o gateway. O gateway envia os dados para o servidor.

3. Conecte o Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm ao Data Logger SenseCAP
- Passo 1: Desaparafuse os três parafusos do data logger

- Passo 2: Remova a tampa inferior e retire a PCBA interna até que os terminais de parafuso estejam acessíveis. Você não precisa retirar toda a placa

- Passo 3: Remova a tampa com rosca desaparafusando no sentido horário e depois no sentido anti-horário

- Passo 4: Passe o cabo incluído através da tampa com rosca e da tampa inferior

- Passo 5: Conecte os fios do cabo ao terminal de parafuso da seguinte forma

Dicas: Se você estiver usando outro protocolo, como 4–20mA, consulte a tabela de pinos:

Sequência de fios do Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm:


- Passo 6: Recoloque a unidade de hardware dentro da caixa, feche-a pela tampa inferior e parafuse novamente

- Passo 7: Aperte a tampa com rosca e fixe o cabo no lugar

Depois que todas as conexões estiverem feitas para o Sensor de Nível Ultrassônico e o Data Logger, deverá ficar como abaixo

4. Configure as Configurações para a Comunicação entre o Data Logger e o Sensor de Nível Ultrassônico RS485 750cm
- Passo 1: Selecione S2100 Data Logger e clique em Setup na página de configuração.

- Passo 2: Pressione o botão e mantenha pressionado por 3 segundos, o LED verde piscará com frequência de 1s. Em seguida, clique em Scan para começar a escanear o Bluetooth do data logger.

- Passo 3: Configure os parâmetros LoRaWAN e do sensor (incluindo o comando RS485 Modbus-RTU).

Como importar o template
-
Passo 1: Clique neste link de template e escolha seu navegador para baixá-lo. (http://sensecap.seeed.cc/portalapi/template/23ad5050-c24b-11ed-af3d-4b3b31721270)
-
Passo 2: Toque em "➕" no canto superior direito, selecione "import Template", depois selecione o arquivo baixado, e o template será importado.

- Passo 3: Clique em Send e teste o sensor clicando em Measure

A distância e a temperatura do sensor foram obtidas com sucesso!
5. Envie os dados para o SenseCAP Portal e para o Mate App
- Passo 1: Volte para a página inicial do aplicativo e os LEDs vermelhos do Data Logger começarão a piscar por alguns segundos, seguidos pelos LEDs verdes piscando por um breve período de tempo para indicar que a conexão LoRaWAN foi bem-sucedida e que os dados foram enviados. Como alternativa, você pode clicar no botão do data logger uma vez para forçar esse envio de dados. Antes de enviar os dados, certifique-se de que o gateway esteja funcionando corretamente ou que haja cobertura da rede Helium.

Agora precisamos adicionar este sensor à plataforma SenseCAP para poder visualizar os dados na nuvem
- Passo 2: Faça o vínculo do data logger escaneando o código QR.

- Passo 3: Verifique os dados no App e no Portal.(https://sensecap.seeed.cc/)

6. Teste o sensor em um ambiente real
Aplicação rápida na cena real externa para monitoramento de longo prazo.

Atualmente, um sensor LoRaWAN foi desenvolvido.
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.