Pular para o conteúdo principal

Case para Raspberry PI B+

O case de acrílico é usado para o Raspberry Pi B+. Ele é feito de chapa de acrílico, fabricado por corte a laser, fresagem em CNC e dobra a quente. É quase todo artesanal, parece muito compacto e bonito. São apenas 4 chapas ao todo, portanto é fácil de montar. É resistente o suficiente e não quebra facilmente como outros cases de acrílico com 6 chapas. Com cantos arredondados e bordas chanfradas, você se sentirá muito confortável ao segurá‑lo.

Características​

  • Estrutura simples
  • Fácil de montar
  • Aparência compacta

Como o case da seeedstudio é feito​

Ele é diferente de outros cases, como os cases de 6 chapas de acrílico cortadas a laser e os modelos injetados. Embora sejam baratos e rápidos de produzir, talvez algumas pessoas achem que não têm personalidade. Agora, existe um case para Raspberry PI B+ fora do comum, projetado pelos engenheiros da seeedstudio. Ele não é feito em larga escala como os modelos injetados nem por simples corte a laser. A fabricação do case exige 3 tipos de processos de produção — corte a laser, fresagem em CNC e dobra a quente. Todos os processos são adequados para projetos de pequena escala.

Primeiro processo — Corte a laser

Devemos cortá‑lo com uma máquina de corte a laser; é barato e rápido.

Segundo processo — Fresagem em CNC

Após o corte a laser, devemos usinar algumas estruturas para facilitar a montagem e a dobra.

Terceiro processo — Dobra a quente

O último processo é a dobra a quente. Podemos usar o aquecedor para aquecer o entalhe do acrílico que foi usinado pela máquina de fresagem CNC.

Depois de conhecer esses 3 processos, talvez você possa entender por que dizemos que ele é fora do comum.

Uso​

O diagrama de montagem é o seguinte:

PeçaPacoteQtd
Case Superior4mm de espessura1
Case Inferior4mm de espessura1
Chapa do Cartão SD2,5mm de espessura1
Chapa do Conector USB2,5mm de espessura1
Parafuso MetálicoM3*44
Parafuso de NylonM3*64
Coluna de ParafusoM3*74
Rebite de NylonR20484
Almofada de SiliconeØ10X34

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...