Pular para o conteúdo principal

Raspberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi® é um SBC (Single Board Computer, computador de placa única) do tamanho de um cartão de crédito baseado em ARM, criado pela Raspberry Pi Foundation. O Raspberry Pi roda o sistema operacional GNU/Linux baseado em Debian Raspberry Pi OS e existem portes de muitos outros sistemas para este SBC.

PRIMEIROS PASSOS​

Requisitos​

  • Raspberry Pi 4/3B+/3B/3/3A+/2B/B/Zero
  • Rede Wi‑Fi/ponto de acesso móvel
  • Cartão SD de 4 GB (ou maior) e leitor de SD
  • PC ou Mac
  • Adaptador USB 5 V 3 A para alimentação (opcional)
  • Um cabo de dados USB‑C (usamos o Pi 4 como exemplo)
nota

Insira o cabo USB com cuidado, caso contrário a interface poderá ser danificada. Use um cabo USB com 4 fios internos. O cabo USB com 2 fios internos não pode transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o seu cabo, pode comprar um aqui.

Inicializar a partir do cartão SD​

Como gravar um Raspberry Pi OS​

1. Download do Raspberry Pi OS Stretch

Baixe o Raspberry Pi OS no site oficial do Raspberry Pi e selecione a versão “with desktop and recommended software”.

2. Etcher

Clique para baixar o Etcher aqui e grave o arquivo *.img.xz diretamente no seu cartão SD com o Etcher. Ou descompacte o arquivo *.img.xz para um arquivo *.img e então grave‑o no cartão SD com outras ferramentas de gravação de imagem.


  • Clique no ícone de mais para adicionar a imagem que você acabou de baixar; o software selecionará automaticamente o cartão SD que você conectou. Em seguida, clique em Flash! para começar a gravação. Levará cerca de 10 minutos para terminar.
  • Saia do gravador e ejete o cartão SD.
  • Depois de gravar a imagem no cartão SD, insira o cartão SD no Raspberry Pi. Use o adaptador USB e a interface USB‑C para alimentá‑lo. Não remova o cartão SD durante o processo de gravação. O Raspberry Pi iniciará a partir do cartão SD.

Configuração básica​

Conexão sem fio e SSH

1. Crie um arquivo chamado "wpa_supplicant.conf" na pasta /boot e copie o seguinte código.

country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="WiFi-name"
psk="WiFi-password"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=1
}
nota

O nome e a senha do Wi‑Fi devem ser os mesmos da sua rede Wi‑Fi local à qual o seu PC está conectado (certifique‑se de que o seu PC e o Raspberry Pi estejam na mesma LAN).

2. Crie um arquivo em branco chamado "ssh" na pasta /boot.

3. Insira o cartão SD com o Raspberry Pi OS no Raspberry Pi.

4. Conecte o Raspberry Pi à fonte de alimentação e ligue‑o.

5. Abra o PuTTY para conectar o PC ao Raspberry Pi.

Baixe o PuTTY: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Raspberry Pi Nome de usuário padrão: pi Senha padrão: raspberry

Configuração do VNC

1. Abra o raspi-config digitando o seguinte comando no terminal.

sudo raspi-config

Use a seta para baixo até 5 Interfacing Options e pressione "enter" para selecionar.

Use a seta para baixo até P3 VNC e pressione "enter" para selecionar.

Selecione "Yes" para ativá‑lo.

Selecione "Ok".

2. Instale o VNC Viewer

Baixe o VNC Viewer

Abra o VNC Viewer e digite o endereço IP do Raspberry Pi. Você pode encontrar o endereço IP digitando o comando ifconfig no terminal do Raspberry Pi (ou pode digitar raspberrypi.local).

nota

Se você usar raspberrypi.local para fazer login no seu Pi, deve se certificar de que há apenas um Raspberry Pi em uso na sua LAN.

Digite o nome de usuário e a senha padrão, e agora você pode acessar a área de trabalho remota do Raspberry Pi!

Sucesso!

Habilitar UART​

  • habilitar miniuart-bt

Usar com GrovePi​

Consulte o wiki Grove Base Hat for Raspberry Pi.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...