Pular para o conteúdo principal

Introdução ao RePhone

O Kit RePhone é um kit de telefone modular de código aberto que muda a maneira como colocamos nosso telefone em uso. Ele oferece uma nova forma de personalização de telefone e a solução mais fácil para desenvolvimento de dispositivos vestíveis/IoT.

Com o RePhone você pode criar seu próprio telefone em minutos usando os MÓDULOS finos, o SOFTWARE acessível e a CAPA DE TELEFONE personalizável. Você também pode hackear coisas ao seu redor, dando a objetos inanimados o poder da comunicação celular, tendo conversas com seus animais de estimação, plantas, brinquedos, capacetes de motocicleta, robôs ou drones por meio de conectividade celular.

Recursos

  • Primeiro telefone modular e de código aberto do mundo
  • Suporta Lua, Javascript, Arduino IDE e Eclipse IDE
  • Vários módulos complementares ricos em recursos para extensão de funções
  • Telefone DIY
  • Dura cerca de 25 horas em espera (RePhone Kit Create)

Família RePhone

O núcleo do RePhone é fornecido por Xadow GSM+BLE ou pelo RePhone Core 3G Module (em breve), além desses dois módulos principais há mais 8 módulos adicionais encadeáveis para estender os recursos e funcionalidades – Xadow 1,54’’ Touchscreen, Xadow Audio, Xadow GSM Breakout, Xadow LED 5x7, Xadow Basic Sensors, Xadow Duino, Xadow GPS v2 e Xadow NFC v2.

Xadow GPS v2Xadow Basic SensorsXadow NFC v2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Get More DetailsGet More DetailsGet More Details
Xadow LED 5 x 7Xadow GSM + BLEXadow 1.54 inch Touchscreen
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Get More DetailsGet More DetailsGet More Details
Xadow AudioXadow GSM BreakoutXadow Duino
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Get More DetailsGet More DetailsGet More Details

RePhone Kit Create

RePhone Strap Kit for Pebble

RePhone Geo Kit

RePhone Lumi Kit

RePhone Extension Pack

Ambiente de desenvolvimento

Nós desenvolvemos bibliotecas ricas conectadas ao Arduino IDE, Lua e JavaScript, com sketches de exemplo detalhados para ajudar programadores iniciantes a desenvolver com os módulos RePhone de forma fácil e rápida. Nós também fornecemos um SDK completo baseado no Eclipse IDE para desenvolvedores C/C++ trabalharem com aplicações de alto nível.

Confira:

Arduino IDE for RePhone Kit

Eclipse IDE for RePhone Kit

Lua for RePhone Kit

JavaScript for RePhone Kit

Building RePhone Applications on Mac OS X

Além disso, se você estiver desenvolvendo módulos RePhone com base em outra placa de desenvolvimento compatível com Arduino, você pode consultar:

RePhone APIs for Arduino

Encontre o código-fonte do RePhone Kit Create aqui (baseado no Eclipse IDE):

RePhone Kit Create Source Code

Nós continuaremos atualizando o RePhone SDK em nossa página no Github:

RePhone SDK

Redefinir seu RePhone para os padrões

Por favor, esteja ciente de que redefinir seu RePhone para os padrões excluirá todas as configurações e arquivos (imagens, músicas) no RePhone, esteja ciente disso antes de redefini-lo para os padrões.

Para redefinir seu RePhone para os PADRÕES:

  1. Siga as instruções na seção "Update/Flash the Firmware" para gravar o firmware
  2. Baixe o arquivo RePhone_Create_Kit_VXP
  3. Entre no RePhone Mass Storage Mode
  4. Copie tudo que estiver dentro do arquivo chamado "RePhone Create Kit VXP" para o armazenamento em massa de 5 MB do RePhone.
  5. Reinicie seu RePhone e pronto. Como a redefinição apagou todos os arquivos, você terá que colocar também um arquivo mp3 no armazenamento em massa para ser usado como toque.

Comunidade RePhone

Temos procurado um lugar melhor onde nossos apoiadores (usuários do RePhone) possam se reunir, calorosa e confortavelmente, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então aqui está, a Comunidade RePhone.

Agora junte-se a nós na RePhone Community

Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.

Perguntas frequentes

Algumas perguntas frequentes na Comunidade RePhone são coletadas e respondidas no tópico "Frequently Asked Questions of RePhone (FAQ)", o tópico será continuamente atualizado sempre que surgir uma nova FAQ.

Visualizador online de esquemáticos

Recursos

Os diagramas esquemáticos dos módulos RePhone são fornecidos no link a seguir:

que inclui:

Loading Comments...