Pular para o conteúdo principal

Rephone Core 2G-Atmel32u4

RePhone é uma das plataformas de placa de desenvolvimento mais exclusivas e interessantes criada pela Seeed Studio. Com a RePhone você não só pode fazer você mesmo (DIY) um telefone especial para você, como também encantar as coisas ao seu redor com conectividade celular. A primeira edição do núcleo RePhone é a Xadow – GSM+BLE; desta vez fornecemos outras 2 edições do núcleo RePhone, com maior desempenho e menor consumo de energia, uma delas é a RePhone core 2G Atmel32u4 v1.0.

A RePhone core 2G Atmel32u4 v1.0 é uma nova placa RePhone core 2G compatível com Arduino, baseada em Atmel32u4 e SIM800H. A maioria dos recursos da RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0 é a mesma da Xadow – GSM+BLE, como oferecer uma ampla gama de protocolos de comunicação – GSM, GPRS e Bluetooth, suportar quad-band 850/900/1800/1900Mz e suportar cartão Nano SD 2G. Mas a solução Atmel32u4 mais SIM800H reduziu bastante o consumo de energia em comparação com a Xadow – GSM+BLE. Se você está procurando um núcleo RePhone de alto desempenho e baixo consumo de energia para encantar o mundo, então este novo módulo RePhone core 2G é a melhor escolha.

Também fornecemos uma versão ainda mais poderosa do novo núcleo RePhone core 2G, pois sua solução é AtmelSAMD21+SIM800. Clique aqui para encontrá-la.

atenção
  1. Este produto NÃO inclui uma bateria lipo, e também não há bateria lipo à venda em nosso Bazaar; qualquer bateria lipo de 3,7 V funcionará
  2. Este produto NÃO inclui microfone, alto-falante e entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, você precisa comprar um Xadow Audio para essas funções.

##Features

###Arduino/Processor

  • Atmega32u4 funcionando a 16 MHz
  • Funciona com Arduino IDE (baseado no bootloader do Arduino Leonardo)
  • Integrado com chip de gerenciamento de bateria de lítio
  • Botão de usuário

###SIM800H

  • Quad band 850/900/1800/1900MHz
  • GPRS multi-slot classe 12/10
  • Estação móvel GPRS classe B
  • Atende ao padrão GSM 2/2 +
    • Classe 4 (2 W @850/900MHz
    • Classe 1 (1 W @1800/1900MHz)
  • bluetooth: compatível 3.0+EDR
  • FM: limites de banda 76~109MHz, sintonia passo a passo 50KHz
  • Controle via comando AT 3GPP TS 27.007, 27.005 e conjunto de comandos AT aprimorado da SIMCOM
  • SIM USAT
  • Baixo consumo de energia
  • Faixa de temperatura de operação : -40 ~+85 °C

##Specification

ItemValue
MicrocontrollerAtmega32U4
Operating Voltage3.3V
DC Current per I/O Pin50
Flash Memory32 KB dos quais 4KB usados pelo bootloader
SRAM2.5 KB
EEPROM1KB
Clock Speed16 MHz
Lenght68 mm
Width30 mm
Weight12 gr.

Hardware Overview

  • **1- **Conector Xadow de 11 pinos
  • **2- **Botão de usuário (D3)
  • **3- **Conector Micro USB para programação e alimentação
  • **4- **Conector Xadow de 35 pinos
  • **5- **Conector de bateria Jst1.0
  • **6- **Nano Sim Card (igual ao do iPhone 5/6/7)
  • **7- **CI Atmega32U4
  • **8- **LED de monitor de status de carga
    • piscando - nenhuma bateria inserida
    • ligado - carregando
    • desligado - carga concluída
  • **9- **CI - ETA6003 (datasheet)
  • **A- **Pads ICSP
  • **B- **Conector de antena
  • **C- **Pad de pino de E/S
  • **D- **SIM800H

##Pin map

dica

Clique para ver a imagem maior.

nota
  • INT1 conectado ao D7
  • INT2 conectado ao D12

##Arduino IDE

Depois de baixar e instalar a última Arduino IDE, clique aqui para adicionar a placa ao seu Arduino IDE.

###Install the Driver (For Windows)

Quando você inserir a placa pela primeira vez, deverá obter um dispositivo USB COM chamado RePhone 2G SAMD21 que precisa de instalação de driver. Clique no botão abaixo para baixar o driver para a placa.

Para ter certeza de que o driver foi instalado com sucesso, abra o seu Gerenciador de Dispositivos para ver se RePhone 2G 32U4 existe.

###Hello World Agora podemos enviar nosso primeiro demo - Hello World para a placa.

Abra o seu Arduino IDE e copie o código abaixo:

void setup()
{
Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
Serial.println("Hello world!");
delay(1000);
}

E então,

  • Clique em Tools > Board > RePhone core 2G-Atmel32u4

Se você não conseguir encontrar a RePhone core 2G-Atmel32u4, verifique How to Add Seeed boards to Arduino IDE

  • Clique em Tools > Port para selecionar um número de porta correto. (Não escolha COM1)

Depois clique no botão Upload no canto superior esquerdo do Arduino IDE; alguns segundos depois o sketch terá sido enviado com sucesso.

Se o envio for bem-sucedido, você deverá ver algumas informações em vermelho.

Abra o Serial Monitor do seu Arduino IDE e você verá "Hello World" impresso a cada segundo.

##AT Command Mode

A placa RePhone core 2G suporta modo de comando AT. TX/RX do SIM800H está conectado ao Serial1(D0/D1) do AtemlSAMD21.

Copie o código abaixo e envie para a sua placa.

#include "atmel32u4_gprs.h"

void setup()
{
Serial.begin(9600);
while(!Serial);

Serial.println("SIM800 Serial Debug Test ...");
gsm.preInit();

while(0 != gsm.sendATTest())
{
Serial.println("sim800 init error!");
}

Serial.println("sim800 init O.K!");
}

void loop()
{
gsm.ATDebug();
}

Abra o seu Serial Monitor e espere até GSM init ok. ser impresso no monitor, então você pode inserir um comando. Tente inserir um "AT" para obter um "OK".

dica

Todo comando deve terminar com uma nova linha(\r\n).

Clique no botão abaixo para obter a documentação detalhada dos comandos AT.

##Examples

Nós fizemos muitos exemplos para mostrar a você como este módulo funciona. No comecinho de tudo, por favor

  1. Insira um cartão nano SIM
  2. Insira a antena
  3. Se você tiver uma bateria lipo, conecte-a à placa também

Clique em File > Examples e então você poderá abrir esses exemplos. ###Atmel32U4_SIM800

  • Bluetooth_AT_Command_And_Music_Play: Reproduzir música via bluetooth
  • GSM_GPRS_HTTP_GET: Http get hello.txt de mbed.org
  • GSM_Receive_SMS: Receber SMS
  • GSM_Voice_Call: Receber chamada de voz
  • SIM800_Serial_Debug: modo de comando AT

###RePhone_API_for_Arduino

###rephone_button

  • button_test: Teste do botão on-board

###rephone_lcm

  • lcm_display_test: Exemplo de exibição em LCD dkdsafdfds

###rephone_menu_gsm

  • rephone_menu_test

RePhone Family

Há vários módulos complementares encadeáveis para estender os recursos e funcionalidades – Xadow Audio, Xadow LED 5x7, Xadow Basic Sensors, Xadow Duino, Xadow GPS v2 e Xadow NFC v2.

GPS v2Basic SensorsNFC v2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Get More DetailsGet More DetailsGet More Details
LED 5 x 7AudioXadow GSM Breakout
Get More DetailsGet More DetailsGet More Details

Schematic Online Viewer

#Resources

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...