reSpeaker USB Mic Array

Este produto atingiu o status de fim de vida (EOL). Se você está planejando comprar ou iniciar um novo projeto, recomendamos fortemente usar o XVF3000, a alternativa mais nova e com suporte. Ele não é mais fabricado nem mantido ativamente.
Um dispositivo de captação de voz pronto para uso é a voz do cliente.
No último ano, o Respeaker Mic Array V2.0 foi vendido em mais de 10 mil unidades no formato de placa de desenvolvimento. Os clientes continuam solicitando um dispositivo completo com gabinete, o que é desafiador para eles projetarem, considerando os princípios acústicos.
E aqui a Seeed fornece a resposta com o ReSpeaker USB Mic Array:
- Um dispositivo pronto para uso com uma estrutura acústica bem projetada traz flexibilidade para o cliente integrá-lo em sua solução.
- Gabinete injetado em molde disponível, economizando tempo para ir ao mercado e o custo do molde.
A diferença entre a PCBA dentro do ReSpeaker USB Mic Array e o Respeaker Mic Array V2.0:
- Circuito de alimentação otimizado
- Mover o conector de áudio e a porta micro USB para a parte traseira.
Recursos
- Captação de voz em campo distante
- Suporta USB Audio Class 1.0 (UAC 1.0)
- Matriz de quatro microfones
- 12 indicadores LED RGB programáveis
- Algoritmos e recursos de fala
- Detecção de Atividade de Voz
- Direção de Chegada
- Formação de Feixe (Beamforming)
- Supressão de Ruído
- Desreverberação
- Cancelamento de Eco Acústico
Especificações
- XVF-3000 da XMOS
- 4 microfones digitais de alto desempenho
- Suporta Captação de Voz em Campo Distante
- Algoritmo de fala em chip
- 12 indicadores LED RGB programáveis
- Microfones: ST MP34DT01TR-M
- Sensibilidade: -26 dBFS (Omnidirecional)
- Ponto de sobrecarga acústica: 120 dBSPL
- SNR: 61 dB
- Fonte de Alimentação: 5V DC pela Micro USB
- Dimensões: 70mm (Diâmetro)
- Conector de saída de áudio de 3,5 mm
- Consumo de energia: 5V, 180mA com LED ligado e 170mA com LED desligado
- Taxa Máxima de Amostragem: 16Khz
Visão Geral de Hardware

-
① XMOS XVF-3000: Integra algoritmos DSP avançados que incluem Cancelamento de Eco Acústico (AEC), formação de feixe, desreverberação, supressão de ruído e controle de ganho.
-
② Microfone Digital: O MP34DT01-M é um microfone digital MEMS omnidirecional, de baixíssimo consumo e ultracompacto, construído com um elemento sensor capacitivo e uma interface CI.
-
③ LED RGB: LED RGB de três cores.
-
④ Porta USB: Fornece energia e controla a matriz de microfones.
-
⑤ Conector de fone de ouvido de 3,5 mm: Saída de áudio. Podemos conectar caixas de som ativas ou fones de ouvido a esta porta.
-
⑥ WM8960: O WM8960 é um codec estéreo de baixo consumo com drivers de alto-falante classe D capazes de fornecer 1 W por canal em cargas de 8 W.
Diagrama do Sistema

Aplicações
- Captura de Voz via USB
- Caixa de Som Inteligente
- Sistemas de Assistente de Voz Inteligente
- Gravadores de Voz
- Sistema de Conferência por Voz
- Equipamentos de Comunicação para Reuniões
- Robô de Interação por Voz
- Assistente de Voz para Carro
- Outros Cenários de Interface por Voz
Primeiros Passos
O ReSpeaker USB Mic Array é compatível com sistemas Windows, Mac, Linux e Android. Os scripts abaixo foram testados no Python2.7.
Atualizar Firmware
Aqui está a tabela com as diferenças.
| Firmware | Canais | Observação |
|---|---|---|
| 1_channel_firmware.bin | 1 | áudio processado para ASR |
| 6_channels_firmware.bin | 6 | canal 0: áudio processado para ASR, canal 1-4: dados brutos dos 4 microfones, canal 5: reprodução(firmware de fábrica) |
Para Linux: A matriz de microfones suporta USB DFU. Desenvolvemos um script em Python dfu.py para atualizar o firmware via USB.
sudo apt-get update
sudo pip install pyusb click
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
sudo python dfu.py --download 6_channels_firmware.bin # The 6 channels version
# if you want to use 1 channel,then the command should be like:
sudo python dfu.py --download 1_channel_firmware.bin
Aqui está o resultado do download do firmware.

Para Windows/Mac: Não recomendamos usar Windows/Mac e máquina virtual Linux para atualizar o firmware.
Demo Pronto para Uso
Aqui está o exemplo de Cancelamento de Eco Acústico com o firmware de 6 canais.
- Passo 1. Conecte o cabo USB ao PC e o conector de áudio ao alto-falante.

- Passo 2. Selecione o mic array v2.1 como dispositivo de saída no PC.
- Passo 3. Inicie o Audacity para gravar.
- Passo 4. Primeiro reproduza música no PC e então fale.
- Passo 5. Veremos a tela do Audacity como abaixo. Clique em Solo para ouvir o áudio de cada canal.

Áudio do Canal 0 (processado por algoritmos):
Áudio do Canal 1 (dados brutos do Mic1):
Áudio do Canal 5 (dados de reprodução):
Aqui está o vídeo sobre DOA e AEC.
Instalar Driver de Controle de DFU e LED
- Windows: A gravação e reprodução de áudio funcionam bem por padrão. O driver Libusb-win32 só é necessário para controlar os LEDs e parâmetros do DSP no Windows. Utilizamos uma ferramenta prática - Zadig para instalar o driver libusb-win32 tanto para
SEEED DFUquanto paraSEEED Control(o ReSpeaker Mic Array possui 2 dispositivos no Gerenciador de Dispositivos do Windows).

Certifique-se de que libusb-win32 esteja selecionado, e não WinUSB ou libusbK.
- MAC: Nenhum driver é necessário.
- Linux: Nenhum driver é necessário.
Ajuste Fino
Para Linux/Mac/Windows: Podemos configurar alguns parâmetros dos algoritmos integrados.
- Obtenha a lista completa de parâmetros; para mais informações, consulte o FAQ.
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
python tuning.py -p
- Exemplo nº 1, podemos desativar o Controle Automático de Ganho (AGC):
sudo python tuning.py AGCONOFF 0
- Exemplo nº 2, podemos verificar o ângulo DOA.
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180
Controlar os LEDs
Podemos controlar os LEDs do ReSpeaker USB Mic Array através de USB. O dispositivo USB possui uma Interface de Classe Específica do Fornecedor que pode ser usada para enviar dados através de Transferência de Controle USB. Fazemos referência à biblioteca python pyusb e criamos a biblioteca python usb_pixel_ring.
O comando de controle do LED é enviado pela função ctrl_transfer() de pyusb em usb.core.Device; seus parâmetros são os seguintes:
ctrl_transfer(usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE, 0, command, 0x1C, data, TIMEOUT)
Aqui estão as APIs de usb_pixel_ring.
| Comando | Dados | API | Observação |
|---|---|---|---|
| 0 | [0] | pixel_ring.trace() | modo trace, LEDs mudam dependendo de VAD* e DOA* |
| 1 | [red, green, blue, 0] | pixel_ring.mono() | modo mono, define todos os LEDs RGB para uma única cor, por exemplo Red(0xFF0000), Green(0x00FF00), Blue(0x0000FF) |
| 2 | [0] | pixel_ring.listen() | modo listen, semelhante ao modo trace, mas não desliga os LEDs |
| 3 | [0] | pixel_ring.speak() | modo de espera |
| 4 | [0] | pixel_ring.think() | modo speak |
| 5 | [0] | pixel_ring.spin() | modo spin |
| 6 | [r, g, b, 0] * 12 | pixel_ring.customize() | modo custom, define cada LED com sua própria cor |
| 0x20 | [brightness] | pixel_ring.set_brightness() | define o brilho, intervalo: 0x00~0x1F |
| 0x21 | [r1, g1, b1, 0, r2, g2, b2, 0] | pixel_ring.set_color_palette() | define a paleta de cores, por exemplo, pixel_ring.set_color_palette(0xff0000, 0x00ff00) junto com pixel_ring.think() |
| 0x22 | [vad_led] | pixel_ring.set_vad_led() | define o LED central: 0 - desligado, 1 - ligado, outro valor - depende de VAD |
| 0x23 | [volume] | pixel_ring.set_volume() | mostra o volume, intervalo: 0 ~ 12 |
| 0x24 | [pattern] | pixel_ring.change_pattern() | define o padrão, 0 - padrão Google Home, outros - padrão Echo |
Para Linux: Aqui está o exemplo para controlar os LEDs. Siga os comandos abaixo para executar a demonstração.
git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring
sudo python setup.py install
sudo python examples/usb_mic_array.py
Aqui está o código do usb_mic_array.py.
import time
from pixel_ring import pixel_ring
if __name__ == '__main__':
while True:
try:
pixel_ring.wakeup()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.speak()
time.sleep(6)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break
pixel_ring.off()
time.sleep(1)
Para Windows/Mac: Aqui está o exemplo para controlar os LEDs.
- Passo 1. Baixe o pixel_ring.
git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring/pixel_ring
- Passo 2. Crie um led_control.py com o código abaixo e execute 'python led_control.py'
from usb_pixel_ring_v2 import PixelRing
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
print dev
if dev:
pixel_ring = PixelRing(dev)
while True:
try:
pixel_ring.wakeup(180)
time.sleep(3)
pixel_ring.listen()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.set_volume(8)
time.sleep(3)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break
pixel_ring.off()
Se você vir "None" impresso na tela, reinstale o driver libusb-win32.
DOA (Direction of Arrival)
Para Windows/Mac/Linux: Aqui está o exemplo para visualizar o DOA. O LED verde é o indicador da direção da voz. Para o ângulo, consulte a visão geral de hardware.
- Passo 1. Baixe o usb_4_mic_array.
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
- Passo 2. Crie um DOA.py com o código abaixo na pasta usb_4_mic_array e execute 'sudo python DOA.py'
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.direction
while True:
try:
print Mic_tuning.direction
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
- Passo 3. Veremos o DOA como abaixo.
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python doa.py
184
183
175
105
104
104
103
VAD (Voice Activity Detection)
Para Windows/Mac/Linux: Aqui está o exemplo para visualizar o VAD. O LED vermelho é o indicador do VAD.
- Passo 1. Baixe o usb_4_mic_array.
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
- Passo 2. Crie um VAD.py com o código abaixo na pasta usb_4_mic_array e execute 'sudo python VAD.py'
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
#print dev
if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.is_voice()
while True:
try:
print Mic_tuning.is_voice()
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
- Passo 3. Veremos o DOA como abaixo.
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python VAD.py
0
0
0
1
0
1
0
Para o limiar do VAD, também podemos usar o GAMMAVAD_SR para definir. Consulte Tuning para mais detalhes.
Extrair Voz
Usamos a biblioteca Python PyAudio para extrair voz via USB.
Para Linux: Podemos usar os comandos abaixo para gravar ou reproduzir a voz.
arecord -D plughw:1,0 -f cd test.wav # record, please use the arecord -l to check the card and hardware first
aplay -D plughw:1,0 -f cd test.wav # play, please use the aplay -l to check the card and hardware first
arecord -D plughw:1,0 -f cd |aplay -D plughw:1,0 -f cd # record and play at the same time
Também podemos usar script em Python para extrair voz.
- Passo 1, precisamos executar o script a seguir para obter o número de índice de dispositivo do Mic Array:
sudo pip install pyaudio
cd ~
nano get_index.py
- Passo 2, copie o código abaixo e cole em get_index.py.
import pyaudio
p = pyaudio.PyAudio()
info = p.get_host_api_info_by_index(0)
numdevices = info.get('deviceCount')
for i in range(0, numdevices):
if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')
-
Passo 3, pressione Ctrl + X para sair e pressione Y para salvar.
-
Passo 4, execute 'sudo python get_index.py' e veremos o ID do dispositivo como abaixo.
Input Device id 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0): USB Audio (hw:1,0)
- Passo 5, altere
RESPEAKER_INDEX = 2para o número de índice. Execute o script Python record.py para gravar uma fala.
import pyaudio
import wave
RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # change base on firmwares, 1_channel_firmware.bin as 1 or 6_channels_firmware.bin as 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 2 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"
p = pyaudio.PyAudio()
stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)
print("* recording")
frames = []
for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)
print("* done recording")
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
- Passo 6. Se você quiser extrair dados do canal 0 de 6 canais, siga o código abaixo. Para outro canal X, altere [0::6] para [X::6].
import pyaudio
import wave
import numpy as np
RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # change base on firmwares, 1_channel_firmware.bin as 1 or 6_channels_firmware.bin as 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 3 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 3
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"
p = pyaudio.PyAudio()
stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)
print("* recording")
frames = []
for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
# extract channel 0 data from 6 channels, if you want to extract channel 1, please change to [1::6]
a = np.fromstring(data,dtype=np.int16)[0::6]
frames.append(a.tostring())
print("* done recording")
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(1)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
Para Windows:
- Passo 1. Executamos o comando abaixo para instalar o pyaudio.
pip install pyaudio
- Passo 2. Use get_index.py para obter o índice do dispositivo.
C:\Users\XXX\Desktop>python get_index.py
Input Device id 0 - Microsoft Sound Mapper - Input
Input Device id 1 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
Input Device id 2 - Internal Microphone (Conexant I)
- Passo 3. Modifique o índice do dispositivo e os canais de record.py e então extraia a voz.
C:\Users\XXX\Desktop>python record.py
* recording
* done recording
Se virmos "Error: %1 is not a valid Win32 application.", instale a versão Win32 do Python.
Para MAC:
- Passo 1. Executamos o comando abaixo para instalar o pyaudio.
pip install pyaudio
- Passo 2. Use get_index.py para obter o índice do dispositivo.
MacBook-Air:Desktop XXX$ python get_index.py
Input Device id 0 - Built-in Microphone
Input Device id 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
- Passo 3. Modifique o índice do dispositivo e os canais de record.py e então extraia a voz.
MacBook-Air:Desktop XXX$ python record.py
2018-03-24 14:53:02.400 Python[2360:16629] 14:53:02.399 WARNING: 140: This application, or a library it uses, is using the deprecated Carbon Component Manager for hosting Audio Units. Support for this will be removed in a future release. Also, this makes the host incompatible with version 3 audio units. Please transition to the API's in AudioComponent.h.
* recording
* done recording
Localização e Rastreamento em Tempo Real da Fonte Sonora
ODAS significa Open embeddeD Audition System. Esta é uma biblioteca dedicada a realizar localização, rastreamento, separação e pós-filtragem de fontes sonoras. Vamos nos divertir com ela.
Para Linux:
- Passo 1. Obtenha o ODAS e faça o build.
sudo apt-get install libfftw3-dev libconfig-dev libasound2-dev libgconf-2-4
git clone https://github.com/introlab/odas.git
mkdir odas/build
cd odas/build
cmake ..
make
-
Passo 2. Obtenha o ODAS Studio e abra-o.
-
Passo 3. O odascore estará em odas/bin/odaslive, o arquivo de configuração é odas.cfg.
-
Passo 4. Atualize o array de microfones com 6_channels_firmware.bin, que inclui dados de áudio bruto de 4 canais.
FAQ
P1: Parâmetros dos algoritmos integrados
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ python tuning.py -p
name type max min r/w info
-------------------------------
AECFREEZEONOFF int 1 0 rw Adaptive Echo Canceler updates inhibit.
0 = Adaptation enabled
1 = Freeze adaptation, filter only
AECNORM float 16 0.25 rw Limit on norm of AEC filter coefficients
AECPATHCHANGE int 1 0 ro AEC Path Change Detection.
0 = false (no path change detected)
1 = true (path change detected)
AECSILENCELEVEL float 1 1e-09 rw Threshold for signal detection in AEC [-inf .. 0] dBov (Default: -80dBov = 10log10(1x10-8))
AECSILENCEMODE int 1 0 ro AEC far-end silence detection status.
0 = false (signal detected)
1 = true (silence detected)
AGCDESIREDLEVEL float 0.99 1e-08 rw Target power level of the output signal.
[−inf .. 0] dBov (default: −23dBov = 10log10(0.005))
AGCGAIN float 1000 1 rw Current AGC gain factor.
[0 .. 60] dB (default: 0.0dB = 20log10(1.0))
AGCMAXGAIN float 1000 1 rw Maximum AGC gain factor.
[0 .. 60] dB (default 30dB = 20log10(31.6))
AGCONOFF int 1 0 rw Automatic Gain Control.
0 = OFF
1 = ON
AGCTIME float 1 0.1 rw Ramps-up / down time-constant in seconds.
CNIONOFF int 1 0 rw Comfort Noise Insertion.
0 = OFF
1 = ON
DOAANGLE int 359 0 ro DOA angle. Current value. Orientation depends on build configuration.
ECHOONOFF int 1 0 rw Echo suppression.
0 = OFF
1 = ON
FREEZEONOFF int 1 0 rw Adaptive beamformer updates.
0 = Adaptation enabled
1 = Freeze adaptation, filter only
FSBPATHCHANGE int 1 0 ro FSB Path Change Detection.
0 = false (no path change detected)
1 = true (path change detected)
FSBUPDATED int 1 0 ro FSB Update Decision.
0 = false (FSB was not updated)
1 = true (FSB was updated)
GAMMAVAD_SR float 1000 0 rw Set the threshold for voice activity detection.
[−inf .. 60] dB (default: 3.5dB 20log10(1.5))
GAMMA_E float 3 0 rw Over-subtraction factor of echo (direct and early components). min .. max attenuation
GAMMA_ENL float 5 0 rw Over-subtraction factor of non-linear echo. min .. max attenuation
GAMMA_ETAIL float 3 0 rw Over-subtraction factor of echo (tail components). min .. max attenuation
GAMMA_NN float 3 0 rw Over-subtraction factor of non- stationary noise. min .. max attenuation
GAMMA_NN_SR float 3 0 rw Over-subtraction factor of non-stationary noise for ASR.
[0.0 .. 3.0] (default: 1.1)
GAMMA_NS float 3 0 rw Over-subtraction factor of stationary noise. min .. max attenuation
GAMMA_NS_SR float 3 0 rw Over-subtraction factor of stationary noise for ASR.
[0.0 .. 3.0] (default: 1.0)
HPFONOFF int 3 0 rw High-pass Filter on microphone signals.
0 = OFF
1 = ON - 70 Hz cut-off
2 = ON - 125 Hz cut-off
3 = ON - 180 Hz cut-off
MIN_NN float 1 0 rw Gain-floor for non-stationary noise suppression.
[−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NN_SR float 1 0 rw Gain-floor for non-stationary noise suppression for ASR.
[−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NS float 1 0 rw Gain-floor for stationary noise suppression.
[−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
MIN_NS_SR float 1 0 rw Gain-floor for stationary noise suppression for ASR.
[−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
NLAEC_MODE int 2 0 rw Non-Linear AEC training mode.
0 = OFF
1 = ON - phase 1
2 = ON - phase 2
NLATTENONOFF int 1 0 rw Non-Linear echo attenuation.
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF int 1 0 rw Non-stationary noise suppression.
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw Non-stationary noise suppression for ASR.
0 = OFF
1 = ON
RT60 float 0.9 0.25 ro Current RT60 estimate in seconds
RT60ONOFF int 1 0 rw RT60 Estimation for AES. 0 = OFF 1 = ON
SPEECHDETECTED int 1 0 ro Speech detection status.
0 = false (no speech detected)
1 = true (speech detected)
STATNOISEONOFF int 1 0 rw Stationary noise suppression.
0 = OFF
1 = ON
STATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw Stationary noise suppression for ASR.
0 = OFF
1 = ON
TRANSIENTONOFF int 1 0 rw Transient echo suppression.
0 = OFF
1 = ON
VOICEACTIVITY int 1 0 ro VAD voice activity status.
0 = false (no voice activity)
1 = true (voice activity)
P2: ImportError: No module named usb.core
R2: Execute sudo pip install pyusb para instalar o pyusb.
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
Traceback (most recent call last):
File "tuning.py", line 5, in <module>
import usb.core
ImportError: No module named usb.core
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo pip install pyusb
Collecting pyusb
Downloading pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
100% |████████████████████████████████| 61kB 101kB/s
Building wheels for collected packages: pyusb
Running setup.py bdist_wheel for pyusb ... done
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/8b/7f/fe/baf08bc0dac02ba17f3c9120f5dd1cf74aec4c54463bc85cf9
Successfully built pyusb
Installing collected packages: pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180
P3: Vocês têm o exemplo para aplicação Raspberry alexa?
R3: Sim, podemos conectar o mic array v2.0 à porta usb do Raspberry e seguir o Raspberry Pi Quick Start Guide with Script para fazer a interação por voz com a Alexa.
P4: Vocês têm o exemplo para Mic array v2.1 com sistema ROS?
R4: Sim, graças ao Yuki por compartilhar o pacote para integrar o ReSpeaker USB Mic Array com o middleware ROS (Robot Operating System).
P5: Como habilitar a porta de áudio de 3,5 mm para receber o sinal assim como a porta usb?
R5: Baixe o novo firmware e grave o XMOS seguindo How to update firmware.
P6: #include "portaudio.h" Erro ao executar "sudo pip install pyaudio".
A6: Execute o comando abaixo para resolver o problema.
sudo apt-get install portaudio19-dev
Recursos
- [PDF] Dimensões do ReSpeaker USB Mic Array
- [DWG] Modelo 3D do Case do ReSpeaker USB Mic Array
- [PDF] Resumo do Produto XVF3000
- [PDF] Folha de Dados XVF3000
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.