Rephone Core 2G-AtmelSAMD21

RePhone é uma das plataformas de placas de desenvolvimento mais exclusivas e interessantes criada pela Seeed Studio; desde a sua primeira aparição no palco do KickStarter, ela tem recebido muita atenção e suporte de makers de todo o mundo, porque com o RePhone você não só pode fazer você mesmo (DIY) um telefone especial para você, como também encantar as coisas ao seu redor com conectividade celular.
O RePhone Core 2G-AtmelSAMD21 v1.0 é uma nova placa RePhone core 2G compatível com Arduino, que é baseada no SAMD21 da Atmel e no SIM800H. A maioria dos recursos do RePhone Core 2G-AtmelSAMD21 v1.0 é a mesma do Xadow – GSM+BLE, como oferecer uma ampla variedade de protocolos de comunicação – GSM, GPRS e Bluetooth, suportar quad-band 850/900/1800/1900Mz e suportar cartão Nano SD 2G. Mas a solução do SAMD21 da Atmel mais SIM800H reduziu bastante o consumo de energia em comparação com o Xadow – GSM+BLE. Se você está procurando um RePhone core de alto desempenho e baixo consumo de energia para encantar o mundo, então este novo módulo RePhone core 2G é a melhor escolha.
:::note: O RePhone Core 2G-AtmelSAMD21 v1.0 é compatível com todos os Xadow v2.0, exceto a Xadow Touchscreen de 1,54 polegadas Conecte uma bateria à placa se quiser usar a função GSM ou GPRS, caso a alimentação via USB não seja suficiente e a comunicação falhe. :::
Este produto NÃO inclui uma bateria lipo, e também não há bateria lipo sendo vendida em nosso Bazaar; qualquer bateria lipo de 3,7 V funcionará.
Este produto NÃO inclui microfone, alto-falante e entrada para fone de ouvido 3,5 mm, você precisa comprar um Xadow Audio para essas funções.
Recursos
Arduino/Processador
- ATSAMD21G18 @ 48MHz com lógica/alimentação de 3,3 V
- Compatível com Arduino (baseado no bootloader Arduino Zero)
- Embutido com chip de gerenciamento de bateria de lítio
- Botão de usuário
SIM800H
- Quad band 850/900/1800/1900MHz
- Classe multi-slot GPRS 12/10
- Estação móvel GPRS classe B
- Atende ao padrão GSM 2/2 +
- Classe 4 (2 W @850/900MHz)
- Classe 1 (1 W @1800/1900MHz)
- bluetooth: compatível 3.0+EDR
- FM: limites de banda 76~109MHz, ajuste passo a passo de 50KHz
- Via controle ATcommand 3GPP TS 27.007, 27.005 e conjunto de ATcommand aprimorado SIMCOM
- SIM USAT
- Baixo consumo de energia
- Faixa de temperatura de operação : -40 ~+85 °C
Especificação
| Item | Value |
|---|---|
| Microcontroller | ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex M0+ |
| Operating Voltage | 3.3V |
| DC Current per I/O Pin | 7 mA |
| Flash Memory | 256 KB |
| SRAM | 32 KB |
| EEPROM | None |
| Clock Speed | 48 MHz |
| Lenght | 68 mm |
| Width | 30 mm |
| Weight | 12 gr. |
Visão Geral do Hardware

- **1-**Conector Xadow de 11 pinos
- **2-**Botão de usuário (D3)
- **3-**Conector Micro USB para programação e alimentação
- **4-**Conector Xadow de 35 pinos
- **5-**Conector de bateria Jst1.0
- **6-**Cartão Nano Sim (igual ao do iPhone 5/6/7)
- **7-**CI ATSAMD21G18
- **8-**LED de monitoramento de status de carga
- piscando - nenhuma bateria inserida
- aceso - carregando
- apagado - carga concluída
- **9-**CI - ETA6003(datasheet)
- **A-**Porta de depuração SWD
- **B-**Conector de antena
- **C-**Pad de pino de E/S
- **D-**SIM800H
Mapa de Pinos
Clique para ver a imagem em tamanho maior.
- INT1 conectado a D7
- INT2 conectado a D12
Arduino IDE
Depois de baixar e instalar a versão mais recente da Arduino IDE, há algumas configurações que precisam ser feitas. Abra sua Arduino IDE e clique em File > Preferences Copie o código abaixo para Additional Boards Manager URLs e depois clique em OK
https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_legacy_seeeduino_boards_index.json

Em seguida, vá para Tools > Board > Boards Manager

Clique no botão Install e aguarde alguns minutos até que a placa seja instalada.
Depois que a instalação for concluída, você poderá encontrar RePhone core 2G-AtmelSAMD21 na parte inferior de Tools > Board.

Instalar o Driver (Para Windows)
Na primeira vez que inserir a placa, você deverá obter um dispositivo USB COM chamado RePhone 2G SAMD21 que precisa da instalação de um driver. Clique no botão abaixo para baixar o driver da placa.
Para garantir que o driver foi instalado com sucesso, abra o Gerenciador de Dispositivos e veja se RePhone 2G SAMD21 existe.

Hello World
Agora podemos fazer o upload do nosso primeiro demo - Hello World para a placa.
Abra sua Arduino IDE e copie o código abaixo:
void setup()
{
SerialUSB.begin(115200);
}
void loop()
{
SerialUSB.println("Hello world!");
delay(1000);
}
E então,
- Clique em Tools > Board > RePhone core 2G-AtmelSAMD21
- Clique em Tools > Port para selecionar o número de porta correto. (Não escolha COM1)

Depois clique no botão Upload no canto superior esquerdo da Arduino IDE; alguns segundos depois o sketch terá sido enviado com sucesso.

Se o upload for bem-sucedido, você deverá ver algumas informações em vermelho.

Abra o Serial Monitor da sua Arduino IDE e você verá "Hello World" impresso a cada segundo.

Modo de Comando AT
A placa RePhone core 2G suporta modo de comando AT. TX/RX do SIM800H está conectado ao Serial1(D0/D1) do AtemlSAMD21.
Copie o código abaixo e faça o upload para sua placa.
#include "atmelsamd21_gprs.h"
void setup()
{
SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);
SerialUSB.println("RePhone core 2G - AtmelSAMD21 AT Command Test");
gsm.preInit(); // power on
while(0 != gsm.init())
{
SerialUSB.println("GSM init error.");
delay(2000);
}
SerialUSB.println("GSM init ok.");
}
void loop()
{
while(SerialUSB.available())Serial1.write(SerialUSB.read());
while(Serial1.available())SerialUSB.write(Serial1.read());
}
Abra seu Serial monitor e aguarde até que GSM init ok. seja impresso no monitor, então você pode digitar um comando. Tente digitar um "AT" para receber um "OK".

Todos os comandos devem terminar com uma nova linha(\r\n).
Clique no botão abaixo para obter a documentação detalhada dos comandos AT.
Exemplos
Nós fizemos muitos exemplos para mostrar como este módulo funciona. Logo no início, por favor
- Insira um cartão nano SIM
- Conecte a antena
- Se você tiver uma bateria lipo, conecte-a também à placa
Clique em File > Examples e então você poderá abrir esses exemplos.
AtmelSAMD21_SIM800
- Bluetooth_AT_Command_And_Music_Play: Reproduz música via bluetooth
- GSM_GPRS_HTTP_GET: Faz um HTTP GET do arquivo hello.txt a partir de mbed.org
- GSM_Receive_SMS: Recebe SMS
- GSM_Voice_Call: Recebe chamada de voz
RePhone_API_for_Arduino
- gps_test: exemplo de Xadow GPS v2
- ledmatrix_test: exemplo de Xadow LED 5x7
- nfc_test: exemplo de Xadow NFC v2
- sensorhub_test: exemplo de Xadow Basic Sensors
- ws2812_test: exemplo de Xadow Duino
rephone_button
- button_test: Teste do botão on-board
rephone_lcm
- lcm_display_test: Exemplo de exibição em LCDdkdsafdfds
rephone_menu_all
- rephone_menu_test
TwilioMessage
- message_test: Envio/recebimento de mensagem Twilio
Família RePhone
Há vários módulos complementares encadeáveis para estender os recursos e funcionalidades – Xadow Audio, Xadow LED 5x7, Xadow Basic Sensors, Xadow Duino, Xadow GPS v2 e Xadow NFC v2.
| GPS v2 | Basic Sensors | NFC v2 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Get More Details | Get More Details | Get More Details |
| LED 5 x 7 | Audio | Xadow GSM Breakout |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Get More Details | Get More Details | Get More Details |
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- Esquemáticos em PDF
- Esquemáticos em EAGLE
- Driver
- Datasheet do ETA6003
- Comandos AT do SIM800H
- Baixar Tudo Acima
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.