Pular para o conteúdo principal

Kit de Telefone Retrô

O Retro Phone Kit é um telefone de hardware de código aberto compatível com Arduino. Lembra do RePhone? O primeiro telefone modular e de código aberto do mundo, com o qual você pode hackear coisas ao seu redor com conexão celular. O Retro Phone pode ser considerado como um RePhone com botões físicos que podem levá-lo de volta aos velhos tempos, quando o telefone celular era simplesmente uma ferramenta para fazer chamadas telefônicas. O kit é muito fácil de usar, então você pode fazer um telefone celular em minutos.

A placa principal deste kit é a Xadow-Key Board, que contém uma tela e um painel de botões. A parte mais importante é o RePhone Core 2G-Atmel32u4, que é uma nova placa RePhone Core que acabou de chegar ao mercado. Ele usa o MCU Atmel32u4 e suporta quad-band 850/900/1800/1900MHz que cobre a rede GSM em todo o mundo. Também mantivemos um conector de fone de ouvido de 3,5 mm para que você possa usar um fone de ouvido para fazer chamadas telefônicas. Não incluímos nenhuma carcaça para o telefone, então você é livre para fazer DIY de qualquer carcaça que quiser.

Recursos


  • Compatível com Arduino

  • Suporta áudio analógico

  • Apenas SIM Nano 2G

  • Certificado PTCRB

  • LCD 128*64

  • Conector de fone de ouvido de 3,5 mm (com microfone) que suporta OMTP

  • Fonte de alimentação: 3,4-4,2V (BAT) 5V (USB)

Especificação

Rephone Core 2G-Atmel32u4

Para mais informações sobre este módulo, consulte Rephone Core 2G-Atmel32u4

ItemValor
MicrocontrollerAtmega32U4
Operating Voltage3.3V
DC Current per I/O Pin50
Flash Memory32 KB dos quais 4KB usados pelo bootloader
SRAM2.5 KB
EEPROM1KB
Clock Speed16 MHz
Lenght68 mm
Width30 mm
Weight12 gr

Conexão do módulo

O Rephone Core 2G-Atmel32u4 integra um conector Xadow de 36 pinos e um conector Xadow de 11 pinos, semelhante ao Xadow - GSM+BLE. Nesse caso, a conexão do módulo é muito fácil,

  1. Conecte a Xadow Key Board à placa principal RePhone por meio do conector de 36 pinos. Tenha em mente que o cabo deve ser inserido de forma firme e plana e, o mais importante, mantenha o lado “TOP” voltado para cima.

  2. Insira a antena

  3. Insira um cartão SIM nano 2G

  4. Conecte a bateria Lipo à placa principal RePhone por meio da interface de bateria.

Execute um código de teste

RePhone_Menu_GSM

Etapa 1. Instale o Rephone Core 2G-Atmel32u4, clique aqui para ver as instruções completas.

Etapa 2. Encontre o exemplo e faça o upload para sua placa

Depois que você tiver instalado o Rephone Core 2G-Atmel32u4 na IDE do Arduino, os exemplos básicos também serão incluídos e você poderá encontrá-los na seção de exemplos.

Os exemplos incluem:

  • Atmel32u4_gprs.h
  • TimerOne.h
  • Rephone_lcm.h
  • Rephone_button.h
  • Rephone_menu_gsm

Etapa 3. Faça uma chamada telefônica para você mesmo

  • Se o exemplo for enviado com sucesso, a tela será ligada e você poderá ver o menu principal como abaixo.

  • Clique no botão direito para selecionar a interface de chamada telefônica

  • Digite seu número e, em seguida, clique no botão direito para escolher "Go"

Então você receberá uma chamada telefônica do Retro Phone.

Comunidade RePhone


Estamos procurando um lugar melhor onde nossos apoiadores (usuários do RePhone) possam se reunir, de forma acolhedora e confortável, conversar sobre o RePhone, discutir problemas técnicos, compartilhar ideias/projetos e dar feedback sobre o desenvolvimento dos módulos no futuro. E então aqui está, a Comunidade RePhone.

Agora junte-se a nós na Comunidade RePhone! Juntos buscamos respostas, fazemos coisas interessantes, cuidamos uns dos outros e compartilhamos nossas experiências.

Visualizador Online do Esquemático do RePhone core 2G Atmel32u4

Visualizador Online do Esquemático da Xadow - Key Board

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...