Pular para o conteúdo principal

BOTÃO IOT SEEED PARA AWS

O Seeed IoT Button para AWS é um botão programável baseado em Wi‑Fi, fácil de configurar e simples de usar. Você pode usar o Seeed IoT Button para AWS para capturar rapidamente o feedback dos clientes sem sobrecarregá‑los com questionários que consomem tempo. Ele é projetado para que empresas e desenvolvedores integrem facilmente aos fluxos de trabalho e sistemas de negócios existentes usando o serviço AWS IoT 1-Click. E este IoT Button é totalmente compatível com o aplicativo oficial AWS IoT 1-Click para iOS e Android. A bateria deste dispositivo é uma bateria Li‑ion recarregável NCR18650B. Observe que não há bateria na embalagem, embora a bateria esteja disponível em lojas de conveniência comuns e o cliente precise providenciá‑la por conta própria. O que recomendamos é a Panasonic NCR18650B 3.6V 3400mAh. Há um suporte (bracket) para este IoT Button. O cliente pode colá‑lo na parede ou em outra superfície e é fácil colocar e retirar o IoT Button do suporte. O Seeed IoT Button para AWS suporta três tipos de cliques: simples, duplo e pressão longa, e possui 3 LEDs para diferentes indicações.

Características​

  • Eventos de clique Simples/Duplo/Pressão Longa
  • LED de Status de Energia/Evento/Configuração de Wi‑Fi Integrado
  • Equipado com Realtek RTL8720DN, Wi‑Fi de banda dupla 2.4Ghz / 5Ghz
  • Bateria NCR18650B Removível e Recarregável
  • Proteção e indicação de polaridade inversa da bateria
  • Carregamento USB Type-C
  • Suporte adesivo

Especificações​

ParâmetroValor
Tamanho92*32*25mm
MCURealteak, RTL8720DNL 20MHz Cortex M0; 200MHz Cortex M4F
Flash4MB
Botão100.000 ciclos
LEDRGB
Wi-Fi802.11 a/b/g/n 2.4GHz & 5GHz
BluetoothBLE 5.0
BateriaBateria recarregável Li‑ion 18650 3,6V
Interface de carregamentoUSB Type-C
Corrente de carregamento500mA
Tempo de carregamento4-6 horas (de acordo com a capacidade da bateria)
Proteção da bateriaProteção contra sobrecarga, sobrecorrente, sobredescarga e polaridade reversa
Atualização de firmwareSuporta OTA

Visão geral do hardware​

Indicações de status dos LEDs​

Status do LED de energiaIndicação
Bateria invertidaVermelho
Bateria carregandoVerde LIGADO
Bateria terminou de carregarVerde DESLIGADO
Status do LED de eventoIndicação
Vermelho constanteO certificado não foi gravado ou o certificado é inválido
Branco piscando -> VerdeEvento enviado com sucesso
Branco piscando -> VermelhoFalha ao enviar o evento
Branco piscando -> LaranjaFalha na conexão Wi‑Fi, verifique o roteador ou altere a configuração de rede
Branco piscando -> RoxoFalha na conexão com o servidor, verifique o ambiente de rede
Status do LED de configuração de Wi‑FiIndicação
Azul piscandoConfigurando a rede BLE

Primeiros passos​

Ligando o dispositivo​

A primeira etapa para começar é ligar o IoT Button. Há duas maneiras de ligar os botões:

Método 1 - USB Type-C​

Simplesmente conecte o cabo USB Type‑C à porta USB para ligar o dispositivo. Você deverá ver o LED de indicação de energia piscar em verde uma vez.

nota

Após a luz verde piscar uma vez, você também verá o LED piscar uma luz verde em um brilho muito baixo. Você pode vê‑la em um ambiente mais escuro.

Método 2 - Usando bateria​

Você também pode usar bateria para ligar o IoT Button. Abra a carcaça (consulte o gif abaixo) e coloque a bateria. Assim que a bateria for instalada, você também precisará conectar o IoT Button a um computador ou a um adaptador de energia via USB Type‑C uma vez para inicializar o circuito da bateria. Você deverá ver o LED de indicação de energia em verde. Agora você pode remover a conexão USB e o LED se apagará e tudo estará pronto.

nota

Quando o LED de Status de Energia estiver vermelho, isso indica que a bateria está invertida!

Como Retirar a Caixa​

O GIF a seguir demonstra como retirar a caixa usando a ferramenta Triangle Plastic Pry Opening Tool fornecida no pacote.

Configurando o Wi-Fi no Botão​

1.Baixe o AWS IoT 1-Click App mais recente na Apple App Store ou Google Play Store

2.Abra o AWS IoT 1-Click App e cadastre-se com uma conta Amazon AWS

nota

Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado, ou um erro aparecerá como mostrado.

3.Pressione Claim with Device ID no App. Pressione Scan no app e escaneie o DSN na parte inferior do Seeed IoT Button for AWS.

4.Pressione Configure

5.Pressione o seu Seeed IoT Button for AWS por 7 segundos até que a luz azul pisque

6.Selecione uma rede Wi-Fi da lista de redes. Esta é a rede Wi-Fi que você quer que seus botões usem

7.Digite a senha (se houver) para a rede Wi-Fi e Continue

8.Espere até que a mensagem de configuração bem-sucedida apareça no App e pressione Finish. A configuração está concluída

Agora você pode começar a usar o serviço AWS 1-Click!

Certifique-se de atualizar para o firmware mais recente seguindo this.

Instruções de Operação​

  • Clique Único: Enviar evento de clique único

  • Clique Duplo: Enviar evento de clique duplo

  • Pressão Longa(2s~5s): Enviar evento de pressão longa

  • Pressão Longa(>7s): Entrar no modo de configuração de rede BLE. Nesse modo, outros eventos são bloqueados. Se você precisar sair manualmente do modo de distribuição BLE, pode pressionar e segurar por mais de 7s novamente, e ele sairá automaticamente em dois minutos.

Atualização OTA​

Pressão Longa 15s para começar a buscar novas atualizações de versão:

  1. Pressão Longa(>7s), o LED de Configuração Wi-Fi começa a piscar. Se soltar agora, entrará no modo de configuração de rede.

  2. Continue a pressionar e segurar >8s (total > 15s), o LED de Status do Evento começa a piscar azul e entra no modo OTA.

Quando estiver na versão mais recente, o LED de Status do Evento pisca de Azul para Verde. Para mais informações, consulte a tabela abaixo:

Status do LED de EventoIndicação
Azul pisca -> VerdeAtualização enviada com sucesso
Azul pisca -> VermelhoFalha no envio da atualização
Azul pisca -> LaranjaFalha na conexão Wi-Fi, verifique o roteador ou altere a configuração de rede
Azul pisca -> RoxoFalha na conexão com o servidor, verifique o ambiente de rede

FAQs​

P1. O SN (Número de Série) da caixa externa foi apagado.

Há também um adesivo de SN de backup dentro da caixa do botão AWS, embaixo da bateria.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...