Pular para o conteúdo principal

Seeeduino Cloud

insira a descrição da imagem aqui

Seeeduino Cloud é uma placa microcontroladora baseada no módulo Dragino WiFi IoT HE e no ATmega32u4. HE é um módulo WiFi 2.4G de 150M, alto desempenho e baixo custo, que significa “núcleo” em chinês e possui um sistema Open Source OpenWrt interno. Seeeduino Cloud também é uma placa compatível com Arduino, 100% compatível com Grove, shield e IDEs (Arduino IDE 1.5.3 e posterior). Exceto pela interface normal do Arduino, o Seeeduino Cloud possui Ethernet e WiFi integrados, uma porta USB-A que o torna muito adequado para aqueles projetos de prototipagem que precisam de conexão de rede e armazenamento em massa. Também é uma boa ideia usar o Seeeduino Cloud como um gateway IoT.

insira a descrição da imagem aqui

Ideias de Aplicação​

  • Internet das Coisas
  • Casa Inteligente
  • Aprendizado

Aqui estão alguns projetos divertidos para sua referência.

Mensageiro Wi-Fi SimplesEnviar dados para o Google DocsSistema de Monitoramento de Painel Solar
insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui
Faça agoraFaça agoraFaça agora

Recursos​

  • Compatível com Arduino Yun
  • Baseado no módulo Dragino WiFi IoT HE
  • Sistema Open Source OpenWrt interno
  • Suporta WiFi 2.4Ghz, 802.11 b/g/n
  • Suporta Ethernet
  • Suporta USB 2.0
  • Conectores Grove on-board

Especificação​

Como o Seeeduino Cloud possui dois processadores, esta seção mostra as características de cada um em duas tabelas separadas.

Módulo Dragino HE

ParâmetroValor
CPUATHEROS AR9331
Velocidade de Clock400MHz
RAM64MB
Flash16MB
SOOpenWrt
Interfaces2 x RJ45, 1 x USB Host, 1 x UART, 14 GPIOs multiplexados
AlimentaçãoEntrada de Alimentação 3,3V
WiFiSuporta WiFi 150M 2,4Ghz, 802.11 b/g/n

Microcontrolador AVR Arduino

ParâmetroValor
MicrocontroladorATmega32u4
Memória Flash32KB
SRAM2,5kB
EEPROM1kB
Velocidade de Clock16MHz
Tensão de Operação5V
Pinos Digitais de E/S20
Canais PWM7
Canais de Entradas Analógicas12

Visão Geral do Hardware​

As imagens abaixo mostram uma visão geral dos recursos de hardware do Seeeduino Cloud. O diagrama de pinagem e funções alternativas de vários pinos do Seeeduino Cloud é mostrado no diagrama de pinagem. Isso pode ser usado como uma referência rápida.

insira a descrição da imagem aqui

  • Porta Ethernet RJ45 A porta LAN é conectada ao ATHEROS AR9331 e possui seu próprio endereço IP que pode ser usado para conexão com a Internet e gerenciamento do dispositivo.
  • Entrada USB A porta USB é usada para conectar a placa ao seu PC para programação e alimentação. Micro USB é a versão onipresente do USB, encontrada na maioria dos telefones Android e outros dispositivos. Você provavelmente tem dezenas desses cabos espalhados pela sua casa.
  • USB HOST O Seeeduino Cloud fornece capacidade de host USB que permite conectá-lo a vários dispositivos USB, como webcams, unidades USB, teclados, joysticks e muito mais.
  • 32U4 RST Pressionar o botão de Reset do 32U4 irá reiniciar o MCU ATmega32U4. Normalmente, ele é usado para reiniciar o seu sketch.
  • SYS RST Pressionar o botão de Reset do Sistema irá reiniciar o sistema Linux.
  • Wi-Fi RST O botão de Reset do Wi-Fi suporta apenas pressionamento longo. Quando pressionado e solto após 5 segundos, ele irá redefinir as configurações de WiFi. Outras configurações serão mantidas. Se o botão for pressionado e solto após 30 segundos, ele irá redefinir TODAS as configurações para o padrão de fábrica.
  • Conectores Grove A SeeedStudio possui uma variedade de sensores/dispositivos que podem usar essa conexão I2C ou UART. Além disso, vendemos conectores Grove independentes para ajudá-lo a fazer suas próprias conexões de sensores. O conector Grove I2C também está conectado aos pinos analógicos A4 e A5 para SDA e SCL, respectivamente, se você quiser usar esses pinos em vez disso. O conector Grove UART está conectado aos pinos digitais 0 e 1 para RX e TX, respectivamente.
  • ICSP Esta é a conexão ICSP para o ATmega32U4, localizada na posição padrão ICSP/SPI para hardware compatível com Arduino Uno, Due, Mega e Leonardo (por exemplo, shields) que possam usar esse conector. Os pinos SPI nesta porta: MISO, SCK e MOSI, também estão conectados aos pinos digitais 12, 13 e 11, respectivamente, assim como no Arduino Uno.
  • Conector I-PEX Este é um Conector I-PEX para uma antena externa.
  • Pinos Não é possível acessar os pinos de E/S do Atheros AR9331. Todas as linhas de E/S estão ligadas ao ATmega32U4. Cada um dos 20 pinos digitais do 32U4 pode ser usado como entrada ou saída, usando as funções pinMode(), digitalWrite() e digitalRead(). Eles operam em 5 volts. Cada pino pode fornecer ou receber um máximo de 40 mA e possui um resistor de pull-up interno (desconectado por padrão) de 20-50 kOhms. Além disso, alguns pinos têm funções especializadas:
    • Serial: 0 (RX) e 1 (TX). Usados para receber (RX) e transmitir (TX) dados seriais TTL usando o recurso de serial de hardware do ATmega32U4. Observe que no Seeeduino Cloud, a classe Serial refere-se à comunicação USB (CDC); para serial TTL nos pinos 0 e 1, use a classe Serial1. As seriais de hardware do ATmega32U4 e do AR9331 no Seeeduino Cloud estão conectadas entre si e são usadas para comunicar entre os dois processadores. Como é comum em sistemas Linux, na porta serial do AR9331 é exposto o console para acesso ao sistema, o que significa que você pode acessar os programas e ferramentas oferecidos pelo Linux a partir do seu sketch.
    • TWI: 2 (SDA) e 3 (SCL). Suportam comunicação TWI usando a biblioteca Wire.
    • Interrupções Externas: 3 (interrupção 0), 2 (interrupção 1), 0 (interrupção 2), 1 (interrupção 3) e 7 (interrupção 4). Esses pinos podem ser configurados para disparar uma interrupção em um nível baixo, uma borda de subida ou descida, ou uma alteração de valor. Veja a função attachInterrupt() para detalhes. Não é recomendado usar os pinos 0 e 1 como interrupções porque eles também são a porta serial de hardware usada para se comunicar com o processador Linux. O pino 7 está conectado ao processador AR9331 e pode ser usado como sinal de handshake no futuro. Recomenda-se ter cuidado com possíveis conflitos se você pretende usá-lo como interrupção.
    • PWM: 3, 5, 6, 9, 10, 11 e 13. Fornecem saída PWM de 8 bits com a função analogWrite().
    • SPI: no conector ICSP. Esses pinos suportam comunicação SPI usando a biblioteca SPI. Observe que os pinos SPI não estão conectados a nenhum dos pinos digitais de E/S como estão no Uno, eles estão disponíveis apenas no conector ICSP. Isso significa que se você tiver um shield que use SPI, mas NÃO tenha um conector ICSP de 6 pinos que se conecte ao cabeçalho ICSP de 6 pinos do Seeeduino Cloud, o shield não funcionará. Os pinos SPI também estão conectados aos pinos gpio do AR9331, onde foi implementada em software a interface SPI. Isso significa que o ATMega32u4 e o AR9331 também podem se comunicar usando o protocolo SPI.
    • Entradas Analógicas: A0 - A5, A6 - A11 (nos pinos digitais 4, 6, 8, 9, 10 e 12). O Seeeduino Cloud possui 12 entradas analógicas, rotuladas de A0 a A11, todas as quais também podem ser usadas como E/S digitais. Os pinos A0-A5 aparecem nas mesmas posições que no Uno; as entradas A6-A11 estão nos pinos de E/S digitais 4, 6, 8, 9, 10 e 12, respectivamente. Cada entrada analógica fornece 10 bits de resolução (ou seja, 1024 valores diferentes). Por padrão, as entradas analógicas medem de terra a 5 volts, embora seja possível alterar o limite superior de sua faixa usando o pino AREF e a função analogReference().
    • AREF. Tensão de referência para as entradas analógicas. Usado com analogReference().

Primeiros Passos​

O Seeeduino Cloud possui dois processadores na placa. Um é um ATmega32U4 como no Leonardo. O outro é um Atheros 9331, executando Linux e a pilha sem fio OpenWRT, o que permite que a placa se conecte a redes WiFi e Ethernet. Com a Yun Bridge Library, é possível chamar programas ou scripts personalizados no sistema Linux através do Arduino para se conectar a vários serviços de internet.

Programar no lado do ATmega32U4​

O ATmega32U4 é programado usando o Arduino Software (IDE); se você ainda não o instalou, clique aqui para obter instruções de instalação.

Instalar o Driver

Antes de tudo, você precisa:

  • Obter um cabo Micro-USB
    • Primeiro você precisa de um cabo Micro-USB; o cabo de dados de um telefone Android servirá bem. Se você não conseguir encontrar um, pode comprar um aqui.
cuidado

Manuseie o soquete micro USB com cuidado, ou você pode acabar quebrando-o.

  • Conectar a placa
    • O Seeeduino Cloud obtém automaticamente energia tanto da conexão USB com o computador quanto de uma fonte de alimentação externa. Conecte a placa Arduino ao seu computador usando o cabo USB. O LED verde de alimentação (rotulado PWR) deve acender.

Para Windows

A versão para Windows do Arduino Software (IDE) já contém os drivers adequados. Quando você o instalou, permitiu que o sistema operacional os instalasse. Conecte seu Seeeduino Cloud e os drivers serão instalados automaticamente.

Para MAC

Quando você conecta um Seeeduino Cloud a um Mac pela primeira vez, o "Keyboard Setup Assistant" será iniciado. Não há nada para configurar no Seeeduino Cloud; você pode fechar esta caixa de diálogo clicando no botão vermelho no canto superior esquerdo da janela.

Para Linux

Não é necessário instalar drivers para Ubuntu 10.0.4 e posteriores, mas certifique-se de que a porta 5353 não esteja sendo bloqueada por um firewall.

Abra seu primeiro sketch

Abra o sketch de exemplo de piscar LED: File > Examples >01.Basics > Blink.

enter image description here

Selecione o tipo de placa e a porta

Você precisará selecionar o item no menu Tools > Board que corresponde à sua placa Arduino ou Genuino.

enter image description here

Selecione o dispositivo serial da placa no menu Tools | Serial Port. Provavelmente será COM3 ou superior (COM1 e COM2 geralmente são reservadas para portas seriais de hardware). Para descobrir, você pode desconectar sua placa e reabrir o menu; a entrada que desaparecer deve ser a placa Arduino ou Genuino. Reconecte a placa e selecione essa porta serial. Quando sua placa estiver devidamente configurada no WiFi, você a encontrará na lista Port, como na nossa captura de tela.

enter image description here

Envie o programa

Agora, simplesmente clique no botão "Upload" no ambiente. Aguarde alguns segundos - você deverá ver os LEDs RX e TX na placa piscando. Se o envio for bem-sucedido, a mensagem "Done uploading." aparecerá na barra de status.

enter image description here

Alguns segundos após o término do envio, você deverá ver o LED(D13) na placa começar a piscar (em verde). Se isso acontecer, parabéns! Você colocou o Arduino para funcionar. Se tiver problemas, consulte as sugestões de solução de problemas.

Programar no lado ATHEROS AR9331​

Configurar Rede

O Seeeduino Cloud possui uma interface WiFi e uma porta LAN. Qualquer uma delas possui um endereço IP que pode ser usado para conexão à internet e gerenciamento do dispositivo.

1. Modo Wi-Fi AP

Quando você liga o Seeeduino Cloud pela primeira vez, haverá uma rede WiFi não segura chamada SeeeduinoCloud-AXXXX exibida nas conexões WiFi. Você pode conectar seu computador a essa rede como mostrado abaixo. Seu computador obterá um IP dessa rede 192.168.240.xxx. O Seeeduino Cloud tem um endereço IP padrão de 192.168.240.1.

2. Modo Wi-Fi STA

Depois de conectar a SeeeduinoCloud-AXXXX, digite 172.31.255.254 ou 192.168.240.1 na caixa de pesquisa do navegador e você se conectará ao Seeeduino Cloud com a interface web. A senha padrão é "seeeduino", então clique em LOG IN.

enter image description here

Clique em "SYSTEM", selecione sua rede Wi-Fi, insira a senha e clique em "CONFIGURE & RESTART".

enter image description here

3. Ethernet onboard

Quando você conecta o Seeeduino Cloud a uma rede cabeada com um cabo ethernet, ele tentará se conectar automaticamente via DHCP. A placa aparecerá no menu de portas assim como apareceria via WiFi.

Firmware Sysupgrade​

Abaixo está detalhado como usar o navegador para atualizar o novo firmware.

  • Grave File -> Examples -> Birdge -> YunSerialTerminal.ino no Seeeduino Cloud

enter image description here

  • Encontre o IP do Seeeduino Cloud digitando ifconfig no putty que pode se comunicar com o Seeeduino Cloud

enter image description here

enter image description here

  • Visite o Seeeduino Cloud digitando o IP do Seeeduino Cloud no navegador. e a senha é seeeduino

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Terminal​

Você pode acessar o terminal do Seeeduino Cloud via SSH para programar ou configurar no lado ATHEROS AR9331.

  • Baixe um cliente SSH, como o putty
  • Use o endereço IP do Seeeduino Cloud e execute o cliente SSH.
username: root
password: seeeduino

enter image description here

Biblioteca Yun Bridge​

A Bridge Library simplifica a comunicação entre a placa Arduino e o Dragino HE. Os comandos Bridge vindos do AVR (placa Arduino) são interpretados em Python no HE. Sua função é

  • executar programas no lado GNU/Linux quando solicitado pelo Arduino,
  • fornecer um espaço de armazenamento compartilhado para compartilhar dados como leituras de sensores entre o Arduino e a Internet
  • receber comandos da Internet e passá-los diretamente para o Arduino. Existem explicações detalhadas e muitos exemplos que mostram como usar a Bridge no site oficial do Arduino. A seguir estão alguns exemplos que utilizam a Bridge Library.

Exemplo 1: Diga olá ao Linux

Este exemplo é um teste de olá entre o Arduino e o Seeeduino Cloud. O exemplo pode ser encontrado na Arduino IDE--> File --> Examples --> Bridge --> ConsoleRead. Um tutorial deste exemplo pode ser encontrado aqui. Você pode ver o código abaixo com alguns detalhes adicionais para entendê-lo com o Seeeduino Cloud:

#include <Console.h>

String name;

void setup() {
// Initialize Console and wait for port to open:
Bridge.begin();
Console.begin();

// Wait for Console port to connect
while (!Console);

Console.println("Hi, what's your name?");
}

void loop() {
if (Console.available() > 0) {
char c = Console.read(); // read the next char received
// look for the newline character, this is the last character in the string
if (c == '\n') {
//print text with the name received
Console.print("Hi ");
Console.print(name);
Console.println("! Nice to meet you!");
Console.println();
// Ask again for name and clear the old name
Console.println("Hi, what's your name?");
name = ""; // clear the name string
}
else { // if the buffer is empty Cosole.read() returns -1
name += c; // append the read char from Console to the name string
}
}
}

Exemplo 2: Registrar dados em pen drive USB

Este exemplo mostra como registrar dados em um pen drive USB. O sketch usado neste exemplo é o mesmo que aqui. E o código-fonte pode ser encontrado lá. O Seeeduino Cloud irá montar automaticamente o pen drive USB no diretório /mnt/sda1. E o sketch irá acrescentar os dados do sensor ao arquivo /mnt/sda1/data/datalog.csv. Portanto, certifique-se de que exista esse arquivo no pen drive USB antes de executar o sketch.

#include <FileIO.h>     //FileIO class allow user to operate Linux file system
#include <Console.h> //Console class provide the interactive between IDE and Yun Shield
void setup() {
// Initialize the Console
Bridge.begin();
Console.begin();
FileSystem.begin();
while(!Console); // wait for Serial port to connect.
Console.println("Filesystem datalogger\n");
}
void loop () {
// make a string that start with a timestamp for assembling the data to log:
String dataString;
dataString += getTimeStamp();
dataString += " , ";
// read three sensors and append to the string:
for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
int sensor = analogRead(analogPin);
dataString += String(sensor);
if (analogPin < 2) {
dataString += ","; // separate the values with a comma
}
}
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
// The USB flash card is mounted at "/mnt/sda1" by default
File dataFile = FileSystem.open("/mnt/sda1/data/datalog.csv", FILE_APPEND);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Console.println(dataString);
}
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Console.println("error opening datalog.csv");
}
delay(15000); //Write every 15 seconds
}
// getTimeStamp function return a string with the time stamp
// Yun Shield will call the Linux "date" command and get the time stamp
String getTimeStamp() {
String result;
Process time;
// date is a command line utility to get the date and the time
// in different formats depending on the additional parameter
time.begin("date");
time.addParameter("+%D-%T"); // parameters: D for the complete date mm/dd/yy
// T for the time hh:mm:ss
time.run(); // run the command
// read the output of the command
while(time.available()>0) {
char c = time.read();
if(c != '\n')
result += c;
}
return result;
}

enter image description here

Visualizador Online de Esquemático​

Recursos​

FAQ​

  • O que é a Biblioteca Yun Bridge?

A Biblioteca Yun Bridge é o mecanismo utilizado no Arduino Yun para comunicação entre um MPU e um MCU. O Seeeduino Cloud oferece suporte à Biblioteca Yun Bridge para facilitar para os usuários de Arduino a criação de seus projetos de IoT.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...